This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:LP-AM263不带 USB-C 的外部电源、通过5V0_SYS

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, TPS22965
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241262/lp-am263-lp-am263-external-power-supply-without-usb-c-through-5v0_sys

器件型号:LP-AM263
主题中讨论的其他器件:LP-AM243TPS22965

我正在使用适用于 Sitara 的 Booster Pack。 因此、我将使用降压至5V 的稳压12V 电压进行运行。 查看将5V 连接到 J1 (扩展电源)的原理图、只需满足生成其他所需电压的要求。 不过、试验板使用外部5V 加电、但直到连接 USB-C 之后才会进入运行模式、然后可以断开 USB-C、并且它可以通过外部 J1 5V 正常运行。 是否有办法无需再插入和拔下 USB-C?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请查看此帖子、这是一个非常类似的问题、但关于 LP-AM243:  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1240789/lp-am243-launchpad-power-source-from-boosterpack/4691009

    简而言之、由于电路板上具有 TPS22965、不建议从 BoosterPack 接头而不是 USB Type C 为5V 电压轨供电。  理论上、可以移除 TPS22965来避免这种情况、但这并非真正的预期用例。

    谢谢。
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最后用跳线将 VBUS_TYPEC_5V0连接到 VSYS_5V0、这似乎有效。 我发现电路板的侵入性更低、同时也允许通过 USB_C 为电路板供电。 我知道这绕过了 USB-C 上的电源检查、但我不应该 这样做的其他任何原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    将 VBUS_TYPEC_5V0短接至 VSYS_5V0的另一个问题是、如果您将 USB Type C 电源和为5V 线路供电的 BoosterPack 连接到、可能会导致问题。  虽然这不是未经修改的 LaunchPad 的预期用例、但您至少不具有与正在修改的电路板上创建的直接短接相同的直接短接。

    否则、只要您的所有连接都能处理所需的电流、我认为以这种方式修改电路板来支持从5V BoosterPack 为 LaunchPad 供电不会有任何重大问题。

    谢谢。

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解疑虑。 我会确保对板进行编程的任何人都知道这一点。