This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何设置两个可被视为虚拟 Mac 驱动程序的 PHY 设备、# 39;s device&# 39;s MAC 地址?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP75, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1243580/tda4vh-q1-how-can-we-setup-two-phy-devices-which-can-be-regarded-to-use-as-the-virtual-mac-driver-s-device-s-mac-address

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP75INA226

您好、TI 支持团队的 朋友:

在这里、我们可以设置一个 为 R5F 芯片运行的示例 RTOS Enet 驱动程序、然后 A-Core Linux OS 可以识别连接到 SGMII 端口的两个网络 Phy 设备中的一个。  但不能使用其他 Phy 器件、因此 Linux 只能使用一个 eth1驱动器工作。

我们还希望使用另一个 Phy 器件、因此我们可以使用两个 Linux ethX 器件。   

我们在云存储链接 调试记录 URL 中附加了调试记录 

我们希望得到答案、 请帮助我们提供解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我们将调试记录附加到云存储链接调试记录 URL 

    我们无法直接访问调试记录以请求登录。

    您能通过 E2E 共享日志吗?

    [quote userid="565416" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1243580/tda4vh-q1-how-can-we-setup-two-phy-devices-which-can-be-regarded-to-use-as-the-virtual-mac-driver-s-device-s-mac-address 通过此 操作系统、我们可以设置运行于 R5F 芯片的示例 RTOS Enet 驱动程序、然后 A 内核 Linux 操作系统可以识别连接到 SGMII 端口的两个网络物理设备中的一个。  但不能使用其他 phy 设备,因此 Linux 只能运行一个 eth1驱动程序。

    默认情况下、一个 MAC 端口作为虚拟 MAC 接口映射到 A72、一个交换机接口也映射到 A72。
    默认情况下为 eth2 (交换机接口) eth3 (MAC 端口1虚拟接口)。

    如果要添加更多仅 MAC 端口、请参阅 常见问题解答 [如何添加/映射仅 MAC 端口至 A72]。 但是、由于资源可用性的原因、存在一些限制、因此最多可添加5个端口。

    如果您想要 CPSW9G 的全部8个端口、则可以选择本机 Linux 驱动程序、请参阅 常见问题解答 [如何迁移到本机 Linux 驱动程序]、并根据设备树叠层的要求更新端口配置。

    此致、
    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的标志非常简单、请参阅以下内容:

    正在启动内核...

    [ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x411fd080]
    [0.000000] Linux version 5.10.120-marsiii-1.2-g411a1ad87e (OE-user@OE-host)(aarch64-none-linux-gnu-gcc(GNU Toolchain for a profile architecture)9.2-2019.12 (ARM-9.10) 9.2.1 20191025, GNU ld (GNU Toolchain for a profile arch-linux-gnu)9.23:9.23:MON-209.23:19.2)
    [ 0.000000]机器放电模型:德州仪器 J784S4 EVM
    [ 0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002880000 (选项"")
    [ 0.000000] printk:启动控制台[ns16550a0]已启用
    [ 0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a0000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留存储器:在0x00000000a0100000处创建了 DMA 存储器池、大小为15MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a0100000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a1000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a1000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a1100000处创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a1100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a2000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留存储器:在0x00000000a2100000处创建了 DMA 存储器池,大小为31MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a2100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a4000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a4100000处创建了 DMA 内存池,大小为31MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a4100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留存储器:在0x00000000a6000000创建了 DMA 存储器池、大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a6100000创建了 DMA 内存池、大小为15MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a6100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a7000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a7100000创建了 DMA 内存池、大小为15MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a7100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留存储器:在0x00000000a8000000创建了 DMA 存储器池、大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a8000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a8100000创建了 DMA 内存池、大小为31MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a8100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留存储器:在0x00000000aa000000创建了 DMA 存储器池、大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@aa000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留存储器:在0x00000000aa100000创建了 DMA 存储器池、大小为15MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@aa100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000ab000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71-DMA-MEMORY@ab000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000ab100000创建了 DMA 内存池,大小为51MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71_0-MEMORY@ab100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000ae400000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-C71_1-dma-memory@ae400000、compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000ae500000创建了 DMA 内存池,大小为51MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-C71_1-memory@ae500000、compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000b1800000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71_2-DMA-MEMORY@b1800000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留存储器:在0x00000000b1900000处创建了 DMA 存储器池、大小为51MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71_2-MEMORY@b1900000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留存储器:在0x00000000b4c00000创建了 DMA 存储器池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71_3-dma-MEMORY@b4c00000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000b4d00000处创建了 DMA 内存池、大小为51MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71_3-MEMORY@b4d00000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留存储器:在0x00000000b8000000创建了 DMA 存储器池、大小为48MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-RTOS-IPC-MEMORY-region@b8000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000bb000000创建了 DMA 内存池,大小为96MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-DMA-MEMORY@bb000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 VISION_APPS_SHARGE-MEMORY、兼容 id dma-heap-carveout
    [ 0.000000]保留存储器:在0x00000000e1000000创建了 DMA 存储器池,大小为336MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-core-heap-memory-lo@e1000000、compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000f6000000创建了 DMA 内存池,大小为8MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-virtual-eth-queue@f6000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000f6800000处创建了 DMA 内存池、大小为24MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-virtual-eth-buffers@f6800000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x0000000880000000处创建了 DMA 内存池,大小为768 MIB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-core-heap-memory-hi@880000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]区域范围:
    [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000] dma32空
    [ 0.000000]正常[mem 0x0000000100000000-0x0000000fffefff]
    [ 0.000000]每个节点的可移动区域开始
    [ 0.000000]早期存储器节点范围
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x0000000080000000-0x000000009e7fff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e800000-0x00000000c0fffffffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000c1000000-0x00000000e0ffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000e1000000-0x00000000f7ffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000f8000000-0x00000000ffefff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x0000000880000000-0x00000008afffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000008b0000000-0x0000000fffefff]
    [ 0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x0000000fffefff]
    [ 0.000000]在节点0上,区域正常:1页在不可用范围内
    [ 0.000000]在节点0上,区域正常:1页在不可用范围内
    [ 0.000000] CMA:保留144 MiB,0x0000000095800000
    [ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
    [ 0.000000] psci:固件中检测到 PSCIv1.1。
    [ 0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2函数 ID
    [ 0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
    [ 0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
    [0.000000] perpu:嵌入式22页/CPU s50008 r8192 d31912 u90112
    [ 0.000000]在 CPU0上检测到 PIPT I-cache
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:EL2矢量强化
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表1165,522,1319367或1530923
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:SPRET-BHB
    [0.000000]构建了1个区域主义者,移动性分组。 总页数:8257534
    [0.02] Kernel 命令行:console=ttyS2115200n8 earlycon=ns16550a, mmio32 0x02880000 mtdparts=47040000.spi.0:512k (ospi.tiboot3)@,2m (ospi.tispl)@
    [ 0.000000]条目高速缓存哈希表条目:4194304 (顺序:13,33554432字节、线性)
    [ 0.000000] inode 缓存哈希表条目:2097152 (顺序:12,16777216字节、线性)
    [ 0.000000] mem auto-init:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
    [ 0.000000]软件 IO TLB:映射[mem 0x00000000fbfff000-0x0000fff000](64MB)
    [ 0.000000]内存:30432624K/33554424K 可用(10880K 内核代码、1130K rwdata、4208K rodata、1792K 初始化、431K BSS、 2974344K 保留、147456K CMA 保留)
    [ 0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=8、Nodes=1
    [ 0.000000] RCU:抢占式分层 RCU 实现。
    [ 0.000000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
    [ 0.000000] RCU:RCU 将 CPU 限制为从 NR_CPU=256到 nR_CPU_IDs=8。
    [ 0.000000]启用任务 RCU 的 trampoline 变体。
    [ 0.000000] RCU:RCU 计算出的调度器入射延迟值为25个间隔。
    [ 0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEAF 的几何结构=16,nr_cpu_ids=8
    [ 0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
    [ 0.000000] GICv3:GIC:使用 SPLIT EOI/停用模式
    [ 0.000000] GICv3:实施了960个 SPI
    [ 0.000000] GICv3:0个已实施扩展 SPI
    [ 0.000000] GICv3:分销商没有范围选择器支持
    [ 0.000000] GICv3:实施16个 PPI
    [ 0.000000] GICv3:CPU0:找到转寄器0区域0:0x0000000001900000
    [ 0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182ffffffff]
    [0.000000] GIC:为 ITS 启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
    [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:设备表太大,减少 ID 20->19
    [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:已分配524288个设备@8b0800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
    [ 0.000000] ITS:对 cmd 队列使用缓存刷新
    [ 0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x00000008b0050000
    [ 0.000000] GIC:对 LPI 属性表使用缓存刷新
    [ 0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008b0060000
    [ 0.000000] ARCH_TIMER:以200.00MHz (PHY)运行的 CP15定时器。
    [ 0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634
    [ 0.000002] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换一次
    [0.008513]控制台:彩色虚拟设备80x25
    [0.013090]校准延迟环路(已跳过)、使用定时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [ 0.023769] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [ 0.028548] LSM:正在初始化安全框架
    [ 0.033459]挂载缓存哈希表条目:65536 (顺序:7524288字节、线性)
    [ 0.041363] mountpoint-cache hash table entries:65536 (顺序:7524288字节,线性)
    [0.051052] RCU:分层 SRCU 实施。
    [0.056257]已创建平台 MSI:MSI 控制器@1820000域
    [0.062533] PCI/MSI:/bus@100000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000域已创建
    [0.071914] EFI 服务将不可用。
    [0.077021] SMP:启动二级 CPU ...
    [0.082407]在 CPU1上检测到 PIPT I-cache
    [0.082430] GICv3:CPU1:已找到转寄器1区域0:0x0000000001920000
    [ 0.082443] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008b0070000
    [ 0.082485] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x411fd080]
    [0.083368]在 CPU2上检测到 PIPT I-cache
    [ 0.083393] GICv3:CPU2:已找到转寄器2区域0:0x0000000001940000
    [ 0.083408] GICv3:CPU2:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008b0080000
    [0.083448] CPU2:启动的辅助处理器0x0000000002 [0x411fd080]
    [0.084278]在 CPU3上检测到 PIPT I-cache
    [0.084305] GICv3:CPU3:已找到转寄器3区域0:0x0000000001960000
    [ 0.084319] GICv3:CPU3:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008b0090000
    [0.084360] CPU3:启动的辅助处理器0x0000000003 [0x411fd080]
    [0.085193]在 CPU4上检测到 PIPT I-cache
    [0.085220] GICv3:CPU4:已找到转寄器100区域0:0x0000000001980000
    [ 0.085235] GICv3:CPU4:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008b00a0000
    [ 0.085277] CPU4:启动的辅助处理器0x0000000100 [0x411fd080]
    [0.086149]在 CPU5上检测到 PIPT I-cache
    [0.086180] GICv3:CPU5:已找到转寄器101区域0:0x00000000019a0000
    [ 0.086194] GICv3:CPU5:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008b00b0000
    [0.086235] CPU5:启动的辅助处理器0x0000000101 [0x411fd080]
    [0.087076]在 CPU6上检测到 PIPT I-cache
    [0.087106] GICv3:CPU6:已找到转寄器102区域0:0x00000000019c0000
    [ 0.087121] GICv3:CPU6:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008b00c0000
    [ 0.087163] CPU6:启动的辅助处理器0x0000000102 [0x411fd080]
    [0.087988]在 CPU7上检测到 PIPT I-cache
    [0.088020] GICv3:CPU7:已找到转寄器103区域0:0x00000000019e0000
    [ 0.088036] GICv3:CPU7:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008b00d0000
    [ 0.088078] CPU7:启动的辅助处理器0x0000000103 [0x411fd080]
    [0.088212] SMP:具有1个节点,8个 CPU
    [0.269325] SMP:总共激活了8个处理器。
    [0.274145] CPU 特性:检测到的:支持32位 EL0
    [ 0.279416] CPU 特性:检测到:CRC32指令
    [ 0.295440] CPU:所有 CPU 均在 EL2启动
    [ 0.299676]替代方案:修补内核代码
    [ 0.305045] devtmpfs:已初始化
    [0.315542]由于缺少种子而禁用 KASLR
    [ 0.320227]时钟源:jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
    [0.330206] futex 哈希表条目:2048 (顺序:5131072字节,线性)
    [0.338955] pinctrl 内核:初始化 pinctrl 子系统
    [0.344647] DMI 不存在或无效。
    [0.348963] NET:已注册的协议系列16
    [ 0.354779] dma:为原子分配预分配4096 KiB Gfp_kernel 池
    [ 0.362901] dma:原子分配的预分配4096 KiB GFP_kernel|GFP_DMA 池
    [ 0.371747] DMA:预分配4096 KiB gfp_kernel|gfp_dma32用于原子分配的池
    [ 0.380308] THERMAL_SYS:寄存式热调节器'STEP_WITE'
    [ 0.380313] thermic_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
    [ 0.387019]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
    [0.400812]使用65536个条目初始化的 ASID 分配器
    [0.429870] HugeTLB 寄存1.00 GiB 页大小,预分配0页
    [0.436742] HugeTLB 已注册32.0 MIB 页面大小,预分配0页
    [0.443600] HugeTLB 已注册2.00 MIB 页面大小,预分配0页
    [0.450455] HugeTLB 寄存64.0 KiB 页面大小,预分配0页
    [ 0.458909] cryptd:max_cpu_qlen 设置为1000
    [ 0.467351] K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J784S4 rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb8002f] Detected
    [ 0.476538]

    [0.491374] iommu:默认域类型:已翻译
    [0.496614] SCSI 子系统已初始化
    [0.500805] MC: Linux Media Interface: v0.10
    [0.505214]视频开发: Linux 视频捕捉接口: v2.00
    [ 0.5108989] pps_core:LinuxPPS API 版本 1个已注册
    [ 0.515981] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.525338] PTP 时钟支持已注册
    [0.529376] EDAC MC:版本:3.0.0
    [ 0.533853] FPGA Manager 框架
    [ 0.537434]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [ 0.544366] clocksource:切换到 clocksource arch_sys_counter
    [0.550778] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.554851] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:512 (顺序04096字节)
    [ 0.569355] Carveout 堆:在0x00000000c1000000处导出512 MiB
    [0.575699] NET:注册的协议系列2
    [0.580835] IP idents 散列表条目:262144 (顺序:92097152字节、线性)
    [0.592003] tcp_listaddr_hash 哈希表条目:16384 (顺序:6262144字节、线性)
    [0.601158] TCP 建立的哈希表条目: 262144 (顺序: 92097152字节,线性)
    [0.610259] TCP 绑定散列表条目:65536 (顺序:81048576字节、线性)
    [0.618279] TCP:已配置哈希表(已建立262144 BIND 65536)
    [0.625208] UDP 哈希表条目:16384 (顺序:7524288字节,线性)
    [ 0.632591] UDP-Lite 哈希表条目:16384 (顺序:7524288字节、线性)
    [0.640559] NET:注册的协议系列1
    [0.645663] RPC:注册的命名 UNIX 套接字传输模块。
    [0.651741] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.656553] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.661362] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [ 0.667954] PCI:CLS 0字节,默认为64
    [ 0.672992]硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_a72 PMU 驱动器启用、7个计数器可用
    [0.686678]初始化系统信任的密钥环
    [ 0.691445]工作集:TIMESTAMP_BITS=46 max_order=23 bucket_order=0
    [0.700636] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [ 0.707070] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [ 0.712289]已注册密钥类型 id_resolver
    [ 0.716582]已注册密钥类型 id_legacy
    [0.720739] nfs4filelaouty_init: NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
    [0.727602] nfs4flexfilelexit_init: NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
    [0.735315] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [0.760692]密钥类型非对称寄存
    [ 0.764897]已注册非对称密钥解析器"x509"
    [0.769921]已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4 (主要版本243)
    [ 0.777489] IO 调度程序 MQ 最后期限已登记
    [0.782121] IO 调度程序凸起已注册
    [0.788921] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:94引脚、尺寸376
    [0.795142] pinctrl-single 11c000.pinctrl:72引脚,尺寸288
    [0.806401] k3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
    [ 0.81272] k3-ringacc 3c000000.ringacc:获取 MSI 域失败
    [0.823376]串行:8250/16550驱动器,10端口,IRQ 共享启用
    [0.844452]板:已加载模块
    [ 0.854106]循环:已加载模块
    [0.857784] sysfs:无法创建重复的文件名/devices/platform/dma_buf_phys
    [0.865731] CPU:3 PID:1命令:swapper/0未受污染5.10.120-marsiii-1.2-g411a1ad87e #1
    [ 0.874087]硬件名称:德州仪器(TI) J784S4 EVM (DT)
    [ 0.879865]呼叫追踪:
    [ 0.882365] dump_backtrace+0x0/0x1a0
    [ 0.886103] show_stack+0x18/0x68
    [ 0.889485] dump_stack+0xd0/0x12c
    [ 0.892956] sysfs_warn_dup+0x60/0x80
    [ 0.896691] sysfs_create_dir_ns+0xe0/0xf8
    [ 0.900872] kobject_add_internal+0x98/0x288
    [ 0.905229] kobject_add+0x94/0x100
    [ 0.908787] device_add+0xe0/0x740
    [ 0.912258] platform_device_add+0x100/0x238
    [ 0.916617] platform_device_register_full+0xcc/0x150
    [ 0.921775] dma_buf_phys_init+0x6c/0x9C
    [ 0.925777] DO_ONE_INITCALL+0x54/0x1b8
    [ 0.929692] kernel_init_freeable+0x220/0x2a0
    [ 0.934139] kernel_init+0x14/0x114
    [ 0.937698] ret_from_fork+0x10/0x34
    [ 0.941364] kobject_add_internal 对于使用-eEXIST 的 dma_buf_phys、请勿尝试在同一目录中注册同名的内容。
    [0.955182]加速度:07.714.04.00-RC1
    [0.962772] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
    [0.968452] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
    [0.974881] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [0.980985] sky2:驱动程序版本1.30
    [ 0.985937] VFIO -用户级元驱动程序版本: 0.3
    [0.992269] i2c /dev/dev 条目驱动程序
    [ 0.997837] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [1.004168] sdhci:版权所有(c) Pierre Ossman
    [ 1.009087] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.016352] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.022883] SMCCC:SoC_ID:arch_SOC_ID 未实现,跳过...
    [1.031008] OTE:探测导管方法。
    [ 1.035591]选项:版本3.12 (3d47a131)
    [1.035977] optee:已初始化的驱动程序
    [ 1.044583] MMIO-mux 104000.scm-conf:mux-controller0: mux-reg-masks 属性缺失或无效:-22
    [ 1.053963] MMIO-mux:probe of 104000.scm-conf:mux-controller0 failed with error -22 (MMIO-mux:探测104000.scm-conf:mux-controller0失败,错误-22)
    [ 1.063358] NET:注册的协议系列17
    [1.068012]9pnet:安装9P2000支持
    [ 1.072442]注册密钥类型 DNS_resolver
    [1.076957]加载已编译的 X.509证书
    [1.087304] k3-ringacc 2b800000.ringacc:获取 MSI 域失败
    [ 1.093785] k3-ringacc 3c000000.ringacc:获取 MSI 域失败
    [ 1.105165] ti-sci 44083000.system-controller:abi:3.1 (固件版本0x0008 '8.4.5--v08.04.05 (Jolly Jellyfi')
    [ 1.163301] OMAP_i2c 42120000.i2c:频率为400kHz 时的总线0版本0.12
    [ 1.170073] LM75 1-0048:使用虚拟稳压器时、未找到电源
    [ 1.200750] hwmon hwmon0:TEMP1_INPUT 未连接到任何热区域
    [ 1.207448] LM75 1-0048:hwmon0:传感器'tmp75'
    [1.212390] LM75 1-0049:使用虚拟稳压器时、电源与未找到电源间的关系
    [ 1.219334] hwmon hwmon1:TEMP1_INPUT 未连接到任何热区域
    [ 1.226037] LM75 1-0049:hwmon1:传感器'tmp75'
    [ 1.230931] LM75 1-004A:使用虚拟稳压器时发现电源
    [ 1.2378778] hwmon hwmon2:TEMP1_INPUT 未连接到任何热区域
    [ 1.244583] LM75 1-004A:hwmon2:传感器'tmp75'
    [ 1.249508] LM75 1-004B:使用虚拟稳压器时、未找到电源
    [ 1.256485] hwmon hwmon3:temp1_input 未连接到任何热区域
    [ 1.263185] LM75 1-004B:hwmon3:传感器'tmp75'
    [ 1.268078] LM75 1-004C:使用虚拟稳压器时发现电源
    [ 1.275030] hwmon hwmon4:TEMP1_INPUT 未连接到任何热区域
    [ 1.281731] LM75 1-004C:hwmon4:传感器"tmp75"
    [ 1.286626] LM75 1-004D:使用虚拟稳压器时找不到电源
    [ 1.293564] hwmon hwmon5:TEMP1_INPUT 未连接到任何热区域
    [ 1.300266] LM75 1-004D:hwmon5:传感器'tmp75'
    [ 1.305534] ina2xx 1-0040:功耗监控器 ina226 (Rshunt = 3000 uOhm)
    [1.312318] at24 1-0050:未找到电源 VCC,使用虚拟稳压器
    [1.319269] at24 1-0050:131072字节24c1024 EEPROM、可写、1字节/写入
    [ 1.326719] pca953x 1-0074:未找到电源 VCC、使用虚拟稳压器
    [ 1.333596] pca953x 1-0074:不使用 AI
    [1.338381] pca953x 1-0075:未找到电源 VCC,使用虚拟稳压器
    [1.345258] pca953x 1-0075:不使用 AI
    [ 1.349876] omap_i2c 40b000.i2c:频率为400kHz 时的总线1版本0.12
    [ 1.357398] ti-sci-intr 42200000.interrupt-controller:已创建中断路由器177个域
    [ 1.366048] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller@a00000:已创建中断路由器10个域
    [ 1.375405] ti-sci-intr 310e0000.interrupt-controller:创建中断路由器283域
    [ 1.384134] ti-sci-inta 33d0000000.msi-controller:已创建中断聚合器域321
    [1.400012] k3-ringacc 2b800000.ringacc:环加速器探测环数:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:328
    [1.409923] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: Disabled
    [1.692] k3-ring4162b800000.ringacc:RA Proxy Rev. 66349100, num_proxes:64
    [1.426379] k3-ringacc 3c000000.ringacc:环加速器 proble rings:1024, gp-rings[878,128] sci-dev-id:315
    [ 1.436550] k3-ringacc 3c000000.ringacc:dma-ring-reset-quirk:已禁用
    [1.443317] k3-ringacc 3c000000.ringacc:RA Proxy Rev. 66349100, num_proxes:64
    [ 1.451448] 42300000.serial: ttyS0在 MMIO 0x42300000 (IRQ = 15、BASE_BAUD = 6000000)是一个8250
    [ 1.461419] 40a00000.serial: ttyS1,位于 MMIO 0x40a00000 (IRQ = 16,BASE_BAUD = 6000000)是一个8250
    [ 1.471337] 2820000.serial: ttyS3在 MMIO 0x2820000处(IRQ = 29、BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
    [ 1.481089] 2860000.serial: ttyS4在 MMIO 0x2860000 (IRQ = 30、BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
    [ 1.490781] 2880000.serial: ttyS2在 MMIO 0x2880000 (IRQ = 31、base_baud = 3000000)是一个8250
    [ 1.499566] printk:控制台[ttyS2]已启用
    [ 1.499566] printk:控制台[ttyS2]已启用
    [1.508017] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled (已禁用引导控制台[ns16550a0])
    [1.508017] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled (已禁用引导控制台[ns16550a0])
    [ 1.519025] 2890000.serial: ttyS5在 MMIO 0x2890000 (IRQ = 32、BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
    [ 1.533977] cdns-ufshcd 4e840.ufs:ufshcd_populate_vreg:假设已启用,无法找到 VDD-HBA-电源稳压器
    [ 1.544504] cdns-ufshcd 4e840.ufs:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、无法找到 VCC 电源稳压器
    [ 1.554675] cdns-ufshcd 4e840.ufs:ufshcd_populate_vreg:假设已启用,无法找到 vccq 电源稳压器
    [ 1.564923] cdns-ufshcd 4e840.ufs:ufshcd_populate_vreg:假设已启用,无法找到 vccq2电源稳压器
    [1.576173] SCSI host0:ufshcd
    [1.596477] cdns-ufshcd 4e840.ufs:ufshcd_print_pwr_info:[rx、tx]:Gear=[1]、lane [1]、 PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0
    [ 1.624379] Davinci_MDIO 46000f00.MDIO:DaVinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [1.630863] cdns-ufshcd 4e840.ufs:ufshcd_print_pwr_info:[rx、tx]:Gear=[3、3]、lane [2、2]、 PWR[快速模式、快速模式]、速率= 2
    [ 1.632270] MDIO_BUS 46000f00.MDIO:地址0处的 MDIO 器件丢失。
    [ 1.643905] cdns-ufshcd 4e840.ufs:ufshcd_find_max_sup_active_icc_level:稳压器功能未设置,actvIccLevel=0
    [ 1.650453] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA02102、cpsw 版本0x6BA82102端口:2 quirks:00000000
    [1.664182] SCSI 0:0:0:49488:众所周知的 LUN WDC SDINDDH6-32G 1746 PQ:0 ANSI:6
    [ 1.675821] am65-CPTS 310d0000.CPT:CPTS 版本0x4e8a010c、freq:200000000、add_val:4 pps:0
    [1.685717] SCSI 0:0:0:49476:众所周知的 LUN WDC SDINDDH6-32G 1746 PQ:0 ANSI:6
    [1.701132] SCSI 0:0:0:49456:众所周知的 LUN WDC SDINDDH6-32G 1746 PQ:0 ANSI:6
    [1.712200] SCSI 0:0:0:0:直接访问 WDC SDINDDH6-32G 1746 PQ:0 ANSI:6
    [ 1.721968] SD 0:0:0:发生上电或设备复位
    [1.729253] SCSI 0:0:0:1:直接访问 WDC SDINDDH6-32G 1746 PQ:0 ANSI:6
    [1.729749] SD 0:0:0:0:[SDA] 7808000 4096字节逻辑块:(32.0 GB/29.8 GiB)
    [ 1.739243] SD 0:0:1:发生了上电或器件复位
    [1.739599] SCSI 0:0:0:2:直接访问 WDC SDINDDH6-32G 1746 PQ:0 ANSI:6
    [ 1.741595] SD 0:0:0:2:发生上电或器件复位
    [ 1.743414] SD 0:0:0:2:[SDC] 1024 4096字节逻辑块:(4.19 MB/4.00 MIB)
    [ 1.743879] SD 0:0:0:2:[SDC]写保护已关闭
    [ 1.744402] SD 0:0:0:2:[SDC]写高速缓存:启用、读高速缓存:启用、支持 DPO 和 FOA
    [ 1.745204] SD 0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
    [ 1.752830] SD 0:0:0:1:[SDB] 1024 4096字节逻辑块:(4.19 MB/4.00 MIB)
    [1.757551] SD 0:0:0:2:[SDC] attached SCSI disk (1.757551] SD 0:0:0:0:0:0:0:2:[SDC]已连接 SCSI 磁盘)
    [ 1.76441] SD 0:0:0:1:[SDB]写保护已关闭
    [ 1.771637] SD 0:0:0:0:[SDA]写高速缓存:已启用、读取高速缓存:已启用、支持 DPO 和 FOA
    [ 1.792985] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [ 1.806041] SD 0:0:0:1:[SDB]写高速缓存:已启用、读取高速缓存:已启用、支持 DPO 和 FUA
    [1.820167] SD 0:0:0:0:[SDA] Attached SCSI disk ([SDA]已连接 SCSI 磁盘)
    [ 1.820221] OMAP-mailbox 31f80000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x66fca100
    [ 1.820808] OMAP-mailbox 31f81000.mailbox:OMAP 邮箱 rev 0x66fca100
    [ 1.821320 ] OMAP-mailbox 31f82000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fca100
    [ 1.821783] OMAP-mailbox 31f830.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fca100
    [ 1.822251] OMAP-mailbox 31f840.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fca100
    [ 1.822704] OMAP-mailbox 31f850.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fca100
    [ 1.823621] ti-udma 285c0000.dma-controller:channels:22 (tchan:11、rchan:11、gp-rflow:8)
    [ 1.826091] ti-udma 31150000.dma-controller:channel:66 (tchan:33、rchan:33、gp-rflow:16)
    [ 1.835567] SPI-NOR spi3.0:s28hs512t (65536 KB)
    [1.844807] SD 0:0:0:0:1:[SDB]已连接 SCSI 磁盘
    [ 1.850878]在 MTD 设备47040000.SPI.0上找到7个命令行部件分区
    [ 1.852980] mmc0:4f80000.mmc [4f80000.mmc]上的 SDHCI 控制器使用 ADMA 64位
    [ 1.911149]在"4704000.SPI.0"上创建7个 MTD 分区:
    [ 1.916631] 0x000000000000-0x000000080000:"ospi.tiboot3"
    [ 1.923111] 0x000000080000-0x000000280000:"ospi.tispl"
    [1.929385] 0x000000280000-0x000000680000:"ospi.u-boot"
    [ 1.934973] mmc0:已启用命令队列引擎
    [1.935812] 0x000000680000-0x0000006c0000:"ospi.env"
    [ 1.939449] mmc0:地址0001处的新高速 MMC 卡
    [1.945544] 0x0000006c0000-0x000000700000:"ospi.env.backup"
    [ 1.950410] mmcblk0:mmc0:0001 G1M15M 59.3 GiB
    [ 1.956780] 0x000000800000-0x000003fc0000:"ospi.rootfs"
    [ 1.960471] mmcblk0boot0:mmc0:0001 G1M15M 分区1 31.5MiB
    [1.966748] 0x000003fc0000-0x000004000000 :"ospi.phypatern"
    [ 1.971751] mmcblk0boot1:mmc0:0001 G1M15M 分区2 31.5MiB
    [ 1.983464] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 G1M15M 分区3 4.00 MiB,chardev (237:0)
    [ 2.020376] Davinci_MDIO 46000f00.MDIO:DaVinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [ 2.028269] MDIO_BUS 46000f00.MDIO:地址0处的 MDIO 器件缺失。
    [ 2.035061] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA02102、cpsw 版本0x6BA82102端口:2 quirks:00000000
    [2.048644] am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet:设置新的 flow-base 48
    [ 2.05555554] am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [ 2.062788] am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet:ALE 表大小64
    [ 2.069366] am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet:CPTS 版本0x4e8a010b、freq:500000000、add_val:1 pps:0
    [ 2.080742] mmc1:CQHCI 5.10版
    [ 2.081733] debugfs:目录'pd:73'与父级'pm_genpd'已经存在!
    [2.091585] debugfs:目录'PD:72'和父级'pm_genpd'已经存在!
    [2.099325] debugfs:目录'pd:335'和父级'pm_genpd'已经存在!
    [ 2.1066693] debugfs:目录'PD:334"与父级'pm_genpd'已经存在!
    [2.114048] debugfs:目录'pd:333'与父级'pm_genpd'已经存在!
    [2121384] debugfs:目录'PD:332'和父级'pm_genpd'已经存在!
    [ 2.13559] mmc1:4fb0000.mmc [4fb0000.mmc]上的 SDHCI 控制器使用 ADMA 64位
    [ 2.138439] ALSA 设备列表:
    [2.146052]找不到声卡。
    [ 2.149824]正在等待根设备 PARTUUUUID=39f37672-02...
    [2.178385] mmc1:地址为 AAAA 的新型高速 SDHC 卡
    [ 2.184406] mmcblk1:mmc1:AAaa SD32G 29.7 GiB
    [ 2.190303] mmcblk1:p1 p2
    [ 2.244599] EXT4-FS (mmcblk1p2 ):带有序数据模式的已安装文件系统。 选项:(空)
    [2.252740] VFS:在设备179:98上安装了根(ext4文件系统)。
    [ 2.266273] devtmpfs:已安装
    [2.270012]释放未使用的内核内存:1792K
    [ 2.274651]将/sbin/init 作为初始化进程运行
    [2.618002] systemd[1]:构建前的系统时间,提前时钟。
    [2.702657] NET:注册的协议系列10
    [ 2.707951]采用 IPv6的段路由
    [2.750067] systemd[1]:systemd 244.5+在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +ima -AppArmor -smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-architer=Hybrid)
    [2.772218] systemd[1]:检测到的体系结构 ARM64。

    欢迎来到 Arago 2021.09!

    [2.813600] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [ 3.132572] systemd[1]:/lib/systemd/system/docker.socket:6:ListenStream=引用旧目录/var/run 以下的路径,更新/var/run/docker.sock 仺/run/docker.sock;请相应地更新单元文件。
    [3.236401] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes reading)
    [3.243220] systemd[1]:system-Getty.slic: unit 配置 IP 防火墙,但本地系统不支持 BPF/Cgroup 防火墙。
    [3.255575] systemd[1]:(此警告仅针对使用 IP 防火墙的第一个装置显示。)
    [ 3.267643] systemd[1]:已创建片 system-Getty.slice。
    [ OK ]创建了片 system-Getty.slice。
    [3.288566] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    [3.296968] systemd[1]:已创建片 system-serial\x2dgetty.slice。
    [ OK ]已创建片 system-serial\x2dgetty.slice。
    [3.320528] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [3.328763] systemd[1]:已创建切片用户和会话切片。
    [确定]已创建切片用户和单次治疗切片。
    [3.348818] systemd[1]:已开始向"Console Directory Watch"调度密码请求。
    [确定]已开始将密码分派到控制台目录监视。乧ts
    [3.372746] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [ OK ]已开始将密码转发 R乧uests 到 Wall Directory Watch。
    [3.396628] systemd[1]:已到达目标路径。
    [ OK ]已到达目标路径。
    [ 3.416575] systemd[1]:已到达目标远程文件系统。
    [ OK ]已达到目标远程文件系统。
    [3.436562] systemd[1]:已到达目标层。
    [ OK ]已达到目标层面。
    [3.456571] systemd[1]:已达到目标交换。
    [ OK ]已达到目标交换。
    [3.486757] systemd[1]:侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [ OK ]侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [ 3.508574] systemd[1]:已到达目标 RPC 端口映射器。
    [ OK ]已达到目标 RPC 端口映射器。
    [3.531898] systemd[1]:侦听进程核心转储插槽。
    [ OK ]侦听进程核心转储套接字。
    [ 3.552831] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的 initctl 兼容性。
    [ OK ]侦听名为 Pipe 的 initctl 兼容性。
    [ 3.591208] systemd[1]:条件检查导致跳过日志审计套接字。
    [3.599858] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [3.621108] systemd[1]:Listening on Journal Socket。
    [确定]收听日记帐套接字。
    [ 3.637242] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [ OK ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [3.661034] systemd[1]:侦听 udev Control Socket。
    [ OK ]侦听 udev 控制套接字。
    [3.680865] systemd[1]:监听 udev 内核套接字。
    [ OK ]侦听 udev 内核套接字。
    [3.705712] systemd[1]:正在装入巨型页面文件系统...
    装入巨型页面文件系统...
    [3.725433] systemd[1]:正在装入 POSIX Message Queue 文件系统...
    正在装入 POSIX Message Queue 文件系统...
    [3.753388] systemd[1]:正在安装内核调试文件系统...
    正在安装内核调试文件系统...
    [3.776139] systemd[1]:正在装入临时目录(/tmp).
    正在装入临时目录(/tmp)...
    [ 3.797702] systemd[1]:正在启动为当前内核创建静态设备节点的列表...
    正在启动为当前内核创建 μ st乧odes 列表...
    [3.825217] systemd[1]:正在启动闪屏启动闪屏...
    正在启动初始启动启动启动界面...
    [3.859595] systemd[1]:正在启动 RPC 绑定...
    正在启动 RPC 绑定...
    [ 3.872628] systemd[1]:条件检查导致跳过对根设备的文件系统检查。
    [3.890259] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记帐服务...
    [ 3.924275] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [3.949258] cryptodev:加载树外模块标记内核。
    [ 3.950103] systemd[1]:正在启动重新装载根文件系统和内核文件系统...
    正在启动重新挂载根和内核文件系统 cryptodev: driver 1.10 loaded。
    [0m...
    [ 3.973633] EXT4-FS (mmcblk1p2):重新安装。 选项:(空)
    [3.990680] systemd[1]:正在启动 udev Coldplug 所有设备...
    [ 3.996722] simple_module_init::++++++++++++
    正在启动 udev Coldplug 所有设备...[ 4.001470] simple_module_probe:++++++++

    [4.010501] MAJOR = 236
    [4.013240]次要值= 0
    [ 4.015938] simple_module_probe:-------------------------------------------------------
    [ 4.021749] simple_init_module 确定!
    [ 4.025184] simple_module_init:-------
    [4.027821] systemd[1]:已启动 RPC 绑定。
    [ OK ]已启动 RPC 绑定。
    [4.049573] systemd[1]:已装入巨型页面文件系统。
    [ OK ]已装入巨型页面文件系统。
    [4.077005] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日记帐服务。
    [ OK ]已挂载的 POSIX Message Queue 文件系统。
    [ OK ]已安装的内核调试文件系统。
    [确定]装入的临时目录(/tmp)。
    [ OK ]已开始创建当前内核的 sta乧 节点列表。
    [失败]启动初始屏幕启动初始屏幕失败。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status psplash-start.service'。
    [Depend] Star乧progress 通信辅助器的依赖项失败。
    [ OK ]已启动加载内核模块。
    [ OK ]已开始重新装载根文件系统和内核文件系统。
    [4.268251] urandom_read_iter: 38回调抑制
    [4.26827] random: systemd-journal : uninitialized urandom read (16 bytes reading)
    [4.270329] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    挂载内核配置文件系统[4.295120] random:systemd-journal:uninitialized urandom read (16 bytes read)
    ..
    正在启动清空日志到持久存储...
    [4.341456] systemd-journald[217]:收到刷新运行时日志的客户端请求。
    开始应用内核变量...
    开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    [ OK ]已安装的内核配置文件系统。
    [确定]已开始清除日志到持久存储。
    [ OK ]已开始应用内核变量。
    [ OK ]已开始在/dev 中创建静态设备节点。
    [ OK ]已达到目标本地文件系统(Pre)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已安装的/media/ram.
    [确定]已安装的/var/volatile.
    正在开始加载/保存随机种子...
    [ OK ]已达到目标本地文件系统。
    正在启动创建易失性文件和目录...
    [ OK ]已开始创建易失性文件和目录。
    [ OK ]已启动 udev Coldplug 所有设备。
    [失败]启动网络时间同步失败。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-timesyncd.service'。
    [确定]已达到目标系统时间设置。
    [确定]已达到目标系统时间同步。
    正在启动 udev、等待设备完成初始化...
    正在启动有关系统引导/关机的更新 utmp...
    [ OK ]启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已停止网络时间同步。
    [失败]启动网络时间同步失败。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-timesyncd.service'。
    [确定]已停止网络时间同步。
    [失败]启动网络时间同步失败。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-timesyncd.service'。
    [ OK ]已开始更新有关系统 Bo[5.051859] CAN 设备驱动程序接口的提示
    OT/关断。
    [确定]已停止网络时间同步。
    [ 5.092506] m_can_platform 40528000.can: m_can device registered (IRQ=19, version=32)
    [失败]启动网络时间同步失败[ 5.127534] k3-dsp-rproc 64800000。dsp:已分配保留内存节点 vision-apps-C71-dma-memory@ab000000
    Hronization 封装。
    [ 5.149811] m_can_platform 40568000.can: m_can device registered (IRQ=21, version=32)
    [ 5.157981] k3-dsp-rproc 648000.dsp:将 DSP 配置为仅 IPC 模式
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-timesyncd.service'。
    [5.1688003] remoteproc remoteproce0:648000.dsp 可用
    [ 5.170170170] m_can_platform 2721000.can: m_can device registered (IRQ=39、version=32)
    [5.177761] remoteproc remoteproc0:正在连接到648000.dsp
    [确定]已停止网络时间同步[5.192254] remoteproc remoteproce0:不支持的资源65538
    N.
    [ 5.197747] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 5.203240] k3-dsp-rproc 648000.dsp:在仅 IPC 模式下初始化的 DSP
    [5.216189] remoteproc0#vdev0buffer:已分配保留内存节点 vision-apps-C71-dma-memory@ab000000
    [ 5.226609] wave5:模块来自暂存目录,质量未知,您已收到警告。
    [失败]启动网络时间同步失败。
    [ 5.243801] wave5:模块来自暂存目录,质量未知,您已被警告。
    [ 5.248151] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [5.251677] virtio_rpmsg_BUS virtio0:rpmsg 主机在线
    [5.251759] remoteproc0#vdev0buffer:已注册 virtio0 (类型7)
    [ 5.251767] remoteproc remoteproc0:现已连接远程处理器648000.dsp
    [5.256572] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [ 5.273197] k3-dsp-rproc 65800000.dsp:分配的保留存储器节点 vision-apps-C71_1-dma-memory@ae400000
    [ 5.280133] vdec 4210000.video-codec:SRAM 地址:0x70020000,大小:0x1f800
    [ 5.302942] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-timesyncd.service'。
    [ 5.314858] k3-dsp-rproc 65800000.dsp:为仅 IPC 模式配置 DSP
    [ 5.324160] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [5.326916] urandom_read_iter:35回调被抑制
    [5.326922] random:systemd:uninitialized urandom read (16字节已读取)
    [5.342949] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    [ 5.343716] remoteproc remoteproce1:65800000.dsp 可用
    [5.354743] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    [5.360768] remoteproc remoteproc 1:连接至65800000.dsp
    [5.3686977] remoteproc remoteproce1:不支持的资源65538
    [ 5.36818] PVR_K:266:从硬件器件寄存器读取 BVNC 36.53.104.796
    [ 5.369043] m_can_platform 2751000.can: m_can device registered (IRQ=41、version=32)
    [5.374771] k3-dsp-rproc 65800000.dsp:在仅 IPC 模式下初始化的 DSP
    [5.386556] PVR_K:266:RGX Device Registered BVNC 36.53.104.796,系统中有1个内核
    [5.389612] remoteproce1#vdev0buffer:已分配保留存储器节点 vision-apps-C71_1-dma-memory@ae400000
    [5.392870] vdec 4210000.video-codec: enum product_id : 00000000
    [5.392880] vdec 4210000.video-codec: fw_version : 00000000(r284060)
    [5.399726][DRM]已初始化用于次要0上4e200000.GPU 的 PVR 1.15.6133109 20170530
    [5.405231, virtio_rpmsg_BUS virtio1: rpmsg host is online
    [ 5.440093] virtio_rpmsg_BUS virtio1:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [ 5.440841] m_can_platform 27a1000.can: m_can device registered (IRQ=43、version=32)
    [ OK ] Stopped Network Time Synchronizatio[5.441515] remoteproce1#vdev0buffer:registered virtio1 (type 7)
    N.
    [5.441524] remoteproc remoteproce1:现已连接远程处理器65008000.dsp
    [ 5.456600] k3-dsp-rproc 668000.dsp:分配的保留存储器节点 vision-apps-C71_2-dma-memory@b1800000
    [ 5.467357] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 5.480415] k3-dsp-rproc 668000.dsp:针对仅 IPC 模式配置 DSP
    [ 5.497455] remoteproc remoteproc2:668000.dsp 可用
    [ 5.498476] vdec 4220000. video-codec:SRAM daddr:0x7003f800、大小:0x1f800
    [失败]无法启动网络时间同步[5.503425] remoteproc remoteproc2:正在连接至66800000.dsp
    [ 5.510416] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    Hronization 封装。
    [5.521826] remoteproc remoteproc2:不支持的资源65538
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-timesyncd.service'。
    [ 5.535380] k3-dsp-rproc 668000.dsp:在仅 IPC 模式下初始化的 DSP
    [5.547741] remoteproc2#vdev0buffer:已分配保留存储器节点 vision-apps-C71_2-dma-memory@b1800000
    [5.553432] vdec 42200000.video-codec: enum product_id : 00000000
    [ 5.558317] virtio_rpmsg_BUS virtio2:rpmsg 主机在线
    [5.565466] vdec 4220000. video-codec: fw_version : 00000000(R284060)
    [ 5.569096] virtio_rpmsg_BUS virtio2:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [5.583042] remoteproc2#vdev0buffer:已注册 virtio2 (类型7)
    [ 5.589297] remoteproc remoteproc2:现已连接远程处理器668000.dsp
    [ 5.597035] cdns-mhdp8546 a000000.dp-桥:未配置 PHY
    [ 5.605012] k3-dsp-rproc 67800000.dsp:分配的保留存储器节点 vision-apps-C71_3-dma-memory@b4c00000
    [ 5.615036] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 5.623034] k3-dsp-rproc 67800000.dsp:将 DSP 配置为仅 IPC 模式
    [5.630184] remoteproc remoteproc 3:678000.dsp 可用
    [5.636382] remoteproc remoteproc 3:连接至678000.dsp
    [ 5.636495] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [5.644018] remoteproc remoteproc 3:不支持的资源65538
    [ 5.646750] m_can_platform 27c1000.can: m_can device registered (IRQ=45、version=32)
    [ 5.651153] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 5.654145] k3-dsp-rproc 67800000.dsp:在仅 IPC 模式下初始化的 DSP
    [ 5.665282] m_can_platform 26a1000.can: m_can device registered (IRQ=47、version=32)
    [5.66779] remoteproce3#vdev0buffer:已分配保留存储器节点 vision-apps-C71_3-dma-memory@b4c00000
    [ 5.683394] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [5.692295] virtio_rpmsg_BUS virtio3: rpmsg host is online
    [5.700933] virtio_rpmsg_BUS virtio3:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [5.703605] remoteproc3#vdev0buffer:注册的 virtio3 (类型7)
    [ 5.717493] remoteproc remoteproc 3:现已连接远程处理器678000.dsp
    [ 5.725186] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 5.733480] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 5.877965]平台5c0000000.r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
    [ 5.884639] platform 5c0000000.r5f:已分配保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000
    [5.901154] remoteproc remoteproc4:5c000.r5f 可用
    [5.907042] remoteproc remoteproc 4:正在连接到5c000.r5f
    [ 5.913058]平台5c0000000.r5f:在仅 IPC 模式下初始化的 R5F 内核
    [5.920462] remoteproc4#vdev0buffer:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000
    [5.930512] virtio_rpmsg_BUS virtio4:rpmsg 主机在线
    [ 5.942792] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [5.948851] remoteproc4#vdev0buffer:已注册 virtio4 (类型7)
    [ 5.952899] virtio_rpmsg_BUS virtio4:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [5.955039] remoteproc remoteproc 4:远程处理器5c000.r5f 现已连接
    [ 5.977538] platform 5d0000000.r5f:将 R5F 配置为仅 IPC 模式
    [ 5.990202] platform 5d0000000.r5f:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000
    [6.002137] remoteproc remoteproce5:5d00000.r5f 可用
    [6.007930] remoteproc remoteproc5:正在连接至5d00000.r5f
    [ 6.013942]平台5d00000.r5f:在仅 IPC 模式下初始化的 R5F 内核
    [6.020679] remoteproc5#vdev0buffer:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000
    [6.035754] virtio_rpmsg_BUS virtio5: rpmsg host 为联机
    [6.043338] remoteproc5#vdev0buffer:注册的 virtio5 (类型7)
    [6.050901] remoteproc remoteproce5:远程处理器5d000.r5f 现已连接
    [ 6.05757573] virtio_rpmsg_BUS virtio5:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [ 6.058503] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 6.074040] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 6.074760]平台5e00000.r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
    [ 6.086709] platform 5e0000000.r5f:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000
    [6.097442] remoteproc remoteproce6:5e000.r5f 可用
    [6.103302] remoteproc remoteproc6:正在连接至5e000.r5f
    [ 6.114431]平台5e00000.r5f:在仅 IPC 模式下初始化的 R5F 内核
    [6.121174] remoteproc6#vdev0buffer:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000
    [6.131184] virtio_rpmsg_BUS virtio6: rpmsg 主机在线
    [6.138153] remoteproc6#vdev0buffer: registered virtio6 (type 7)
    [ 6.146179] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [6.153125] virtio_rpmsg_BUS virtio6:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [6.155771] remoteproc remoteproc6:远程处理器5e000.r5f 现已连接
    [ 6.174842] platform 5f00000.r5f:已将 R5F 配置为仅 IPC 模式
    [ 6.181433] platform 5f0000000.r5f:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000
    [6.192808] remoteproc remoteproc7: 5f000.r5f 可用
    [6.198700] remoteproc remoteproce7:正在连接至5f000.r5f
    [ 6.204815] platform 5f00000.r5f:在仅 IPC 模式下初始化的 R5F 内核
    [6.211906] remoteproc7#vdev0buffer:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000
    [6.222096] virtio_rpmsg_BUS virtio7: rpmsg host is online
    [ 6.231123] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [6.237356] remoteproc7#vdev0buffer:注册的 virtio7 (类型7)
    [6.243610] remoteproc remoteproc7:远程处理器5f000.r5f 现已连接
    [6.251200] virtio_rpmsg_BUS virtio7:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [ 6.263538] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 6.282896] platform 590000000.r5f:已将 R5F 配置为仅 IPC 模式
    [ 6.311447] platform 5900000.r5f:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a8000000
    [6.312425] random:crng init done
    [6.323936] random:35 urandom warning (s) missed for ratelimiting
    [6.354171] remoteproc remoteproc8: 5900000.r5f 可用
    [6.359961] remoteproc remoteproc 8:正在连接至5900000.r5f
    [ 6.365861] platform 590000000.r5f:在仅 IPC 模式下初始化的 R5F 内核
    [6.372515] remoteproc8#vdev0buffer:已分配保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a8000000
    [6.398272] virtio_rpmsg_BUS virtio8: rpmsg host is online
    [6.406383] remoteproc8#vdev0buffer:注册的 virtio8 (类型7)
    [ 6.407043] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [6.412703] remoteproc remoteproc8:远程处理器5900000.r5f 现已连接
    [ 6.420179] virtio_rpmsg_BUS virtio8:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [ 6.433258] platform 5a0000000.r5f:将 R5F 配置为仅 IPC 模式
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [ 6.451808] platform 5a00000.r5f:已分配保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@aa000000
    [6.487621] remoteproc remoteproc 9:5a000.r5f 可用
    [6.509760] remoteproc remoteproc 9:正在连接至5a00000.r5f
    [ 6.515942]平台5a00000.r5f:R5F 内核在仅 IPC 模式下初始化
    [ 6.522658] remoteproc9#vdev0buffer:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@aa000000
    [6.532754] virtio_rpmsg_BUS virtio9: rpmsg host is online
    [ 6.546085] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [6.554965] virtio_rpmsg_BUS virtio9:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [6.557258] remoteproc9#vdev0buffer:已注册 virtio9 (类型7)
    [6.562768] virtio_rpmsg_BUS virtio9:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
    [6.568892] remoteproc remoteproc9:远程处理器5a000.r5f 现已连接
    [6.576138] virtio_rpmsg_BUS virtio9:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    [ 6.592617] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 6.596587] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
    [ 6.606097] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    [6.613855] virtio_rpmsg_BUS virtio1:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
    [ 6.621242] virtio_rpmsg_BUS virtio1:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    [ 6.629040] virtio_rpmsg_BUS virtio2:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
    [ 6.636493] virtio_rpmsg_BUS virtio2:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    [ 6.644211] virtio_rpmsg_BUS virtio3:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
    [ 6.651582] virtio_rpmsg_BUS virtio3:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    [ 6.659398] virtio_rpmsg_BUS virtio4:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
    [6.666792] virtio_rpmsg_BUS virtio4:正在创建通道 ti.ethfw.notifyservice addr 0x1E
    [ 6.674932] virtio_rpmsg_BUS virtio5:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
    [ 6.682341] virtio_rpmsg_BUS virtio5:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    [ 6.690095] virtio_rpmsg_BUS virtio6:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
    [ 6.697525] virtio_rpmsg_BUS virtio6:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    [6.705532] virtio_rpmsg_BUS virtio4:正在创建通道 rpmsg-kdrv addr 0x1a
    [6.713043] virtio_rpmsg_BUS virtio7:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
    [ 6.720608] virtio_rpmsg_BUS virtio7:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    [ 6.728504] virtio_rpmsg_BUS virtio8:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
    [ 6.735834] virtio_rpmsg_BUS virtio8:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    [ 6.747896] rpmsg-kdrv-eth-switch rpmsg-kdrv-1-mpu_1_0_ethswitch-device-0:设备信息:权限:3FFFFFFF uart_id:2
    [6.758889] rpmsg-kdrv-eth-switch rpmsg-kdrv-1-mpu_1_0_ethswitch-device-0:FW 0.2版(版本0) 2023年5月31日 SHA:f2e96942
    [ 6.771670] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [6.778575] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0:rpattach_ext - rx_mtu:1522 features:0000000B tm_mtu [0]:2024 flow_idx:114 tx_cpsw_psw_dst_df_id:51712 mac_addr:70:1d:仅限 Mac:76:
    [6.805640] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0:virt_cpsw_nuss mac 已加载
    [6.813678] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0:rdev_features:0000000B rdev_mtu:1522 flow_id:114 tx_psil_dst_id:4A00 mac_only:0
    [6.826341] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0:local_mac_addr:00:00:00:00:00:00:00 rdev_mac_addr:70:ff:76:1D:92:C1
    [ 6.840639] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [6.884750] usbcore:已注册的新接口驱动程序 usbfs
    [6.890468] usbcore:已注册的新接口驱动程序集线器
    [6.896003] usbcore:已注册新设备驱动程序 USB
    [ 6.899007] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 6.911888] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 6.920725] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 6.989756] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 7.130421] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [7.141799] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册,已分配总线编号1
    [7.152434] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC 参数0x200073c9 HCI 版本0x100 quirks 0x0000002000010010
    [7.168845] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 468, io mem 0x06010000
    [7.175545] USB USB1:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002,bcdDevice=5.10
    [ 7.184228] USB USB1:新 USB 设备字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [7.191704] USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
    [7.196621] USB USB1:制造商:Linux 5.10.120-marsiii-1.2-g411a1ad87e xhci-hcd
    [ 7.204326] USB USB1:SerialNumber:xhci-hcd.2.auto
    [7.209727]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [7.213603]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [ 7.218103] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [7.219455] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [ 7.225787] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [7.229467] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册,已分配总线编号2
    [ 7.242983] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [7.249608] USB USB2 :我们不知道此主机的 LPM 算法,禁用了 LPM。
    [7.257851] USB USB2:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0003,bcdDevice=5.10
    [ 7.266156] USB USB2:新 USB 设备字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [7.273403] USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
    [7.278296] USB USB2:制造商:Linux 5.10.120-marsiii-1.2-g411a1ad87e xhci-hcd
    [ 7.285963] USB USB2:SerialNumber:xhci-hcd.2.auto
    [7.291335] HUB 2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [7.295172] HUB 2-0:1.0:检测到1个端口
    [ 7.300774] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 7.308517] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ OK ]已创建片 system-systemd\x2dfsck.slice。
    [确定]找到设备/dev/mmcblk1p1.
    [ OK ]已启动 udev,等待设备完成初始化。
    [ OK ]已启动硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
    [ OK ]已达到目标系统初始化。
    [ OK ]开始每日循环日志文件。
    [ OK ]开始每日清理临时目录。
    [ OK ]已达到目标计时器。
    [ OK ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [ OK ]侦听 D 总线系统消息总线插槽。
    启动适用于 API 的 Docker 套接字。
    [ OK ]正在收听 dropbear.socket。
    正在通过 kexec...启动重新引导和转储 vmcore
    正在启动/dev/mmcblk1p1...上的文件系统检查
    [ OK ]侦听 API 的 Docker 套接字。
    [ OK ]已开始通过 kexec 重新引导和转储 vmcore。
    [ OK ]达到了目标套接字。
    [ OK ]已达到目标基本系统。
    [ OK ]启动作业假脱机工具。
    [ OK ]已启动定期命令调度程序。
    [ OK ]已启动 D-Bus 系统消息总线。
    开始打印关于 GPLv3软件包的通知...
    正在启动 IPv6包过滤框架...
    正在启动 IPv4数据包过滤框架...
    [ OK ]启动 irqbalance 守护程序。
    正在启动电话服务...
    正在启动 rc.pvr.service……
    [失败]无法启动登录服务。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-logind.service'。
    [ OK ]启动的 TEE Supplicant。
    [确定]已停止登录服务。
    [失败]无法启动登录服务。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-logind.service'。
    [确定]已停止登录服务。
    [失败]无法启动登录服务。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-logind.service'。
    [确定]已停止登录服务。
    [失败]无法启动登录服务。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-logind.service'。
    [确定]已停止登录服务。
    [失败]无法启动登录服务。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-logind.service'。
    [确定]已停止登录服务。
    [失败]无法启动登录服务。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-logind.service'。
    [确定]在/dev/mmcblk1p1.上启动文件系统检查
    [ OK ]启动 IPv6包过滤框架。
    [ OK ]已启动 IPv4数据包过滤框架。
    [ OK ]已启动电话服务。
    [ OK ]已到达目标网络(Pre)。
    安装/run/media/mmcblk1p1...
    正在启动网络服务...
    [确定]启动 rc.pvr.service。
    正在启动 weston.service……
    [ OK ]侦听加载/保存射频 乧itch 状态/dev/rfkill 观察。
    [ 8.427297]蓝牙:核心版本2.22
    [8.431032] NET:已注册的协议系列31
    [8.435647]蓝牙:已初始化 HCI 设备和连接管理器
    [ 8.442066]蓝牙:已初始化 HCI 套接字层
    [确定]已安装的/run/media/mmcblk1p1.
    [ 8.447328]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [ 8.457680]蓝牙:已初始化 SCO 套接字层
    [确定]已启动网络服务。
    正在开始等待网络配置...
    [失败]启动网络名称 reso[8.508444] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0:virt_cpsw_nuss mac 启动
    目的。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-resolved.service'。
    [ OK ]已到达目标网络。
    [确定]已达到目标主机和网络名称查找。
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    开始启用并配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
    [ OK ] started 8.548866] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet:phy /bus@100000/bus@28380000/Ethernet@46000000/MDIO@f00/Ethernet-phy@0 not found on slave 1
    ;39mNFS 状态监视器,用于 NFSv2/3锁定。
    正在启动/etc/rc.local 兼容性...
    正在启动简单网络 Ma乧ent 协议(SNMP)守护程序...
    正在启动许可用户会话...
    [ OK ]已启动启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
    [确定]已停止网络名称解析。
    [失败]启动网络名称 reso[8.603075] export_store:无效 GPIO 272
    目的。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-resolved.service'。
    [确定]已启动许可用户会话[ 8.615193] export_store:无效的 GPIO 282
    负离子。
    [ OK ]已启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [确定]已停止网络名称解析。
    [失败]启动网络名称解析失败。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-resolved.service'。
    [确定]已停止网络名称解析。
    [失败] s[ 8.657064] virtio_rpmsg_BUS virtio4:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    启动网络名称解析。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-resolved.service'。
    [确定]已停止网络名称解析。
    [失败]启动网络名称解析失败。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-resolved.service'。
    [确定]已停止网络名称解析。
    [失败]启动网络名称解析失败。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-resolved.service'。
    [ OK ]已启动简单网络 Man乧ement 协议(SNMP)守护程序。
    [ OK ]已启动/etc/rc.local 兼容性。
    [ OK ]启动了 tty1上的 Getty。
    [ OK ]已启动 ttyS2上的串行 Getty。
    [ OK ]到达目标登录提示。
    正在启动同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法开始同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status sync-clocks.service'。
    [ 10.655673] EXPORT_STORE:INVALID GPIO 311


    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    自动配置
    bash-dev
    巴什
    BC
    binutils
    cifs-utils
    coreutils-stdbuf
    实用工具
    CPIO
    cpp-symlinks
    CPP
    dosfstools
    软糖
    G++-符号链接
    G++
    很棒
    gcc 符号链接
    gcc
    Gdb
    gdbserver
    gettext
    玻璃标记2
    gstreamer1.0-libav-dev
    gstreamer1.0-libav
    Gzip
    更少
    列表基1
    libbfd
    libdw1
    锂电池 F1
    libgdbm-COMPAT4
    libgdbm-dev
    libgdbm6
    libgettextlib
    libgettextsrc
    libgmp-dev
    libgmp10
    libgmpxx4
    绕线2-0
    libidn2-dev
    libmpc3
    libmpfr6
    线材开发
    libreadline8
    归档-开发
    归档2
    M4-DEV
    M4
    制造
    nettle-dev
    荨麻
    分得的
    发热3文档
    发热3-rfc3987
    python3-strict-rfc3339
    塔尔
    其中

    如果您不希望分发 GPLv3组件、请将其删除
    上述软件包的影响。 这可以使用
    opkg remove 命令。 例如:
    OKG 拆卸
    其中 是上表中打印的名称

    注意:如果软件包依赖于另一个软件包,
    将收到相关软件包的通知。 您应该
    使用--force-remove-of-detailed-packages 选项可以
    此外、还移除了相关封装、


    [ OK ]已开始打印有关 GPLv3软件包的通知。
    [确定]启动 weston.service。
    正在启动 telnetd.service……
    [确定]启动 telnetd.service。

    ______ ______ __
    |_|_______|____|||
    |||_|.'|。 |。 ||____|。 ||||-|_|_|
    |___||||||||||||||||||||||||||____|||||||||||||____|||||____|||___||||||||||||||||||||||
    |________|||___|

    Arago 项目 http://arago-project.org j784s4-evm ttyS2

    Arago 2021.09 j784s4-evm ttyS2

    j784s4-EVM 登录:root
    root 用户@j784s4-evm:~# ifconfig
    ETH1:flags=4163 MTU 1500公制1
    inet6 fe80::72ff:76ff:fe1d:92c1 prefixlen 64 scopeid 0x20
    乙醚70:ff:76:1d:92:C1 txqueuelen 1000 (以太网)
    RX 数据包0字节0 (0.0B)
    RX 错误0丢弃0溢出0帧0
    TX 数据包18字节3288 (3.2 KiB)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

    LO:flags=73 MTU 65536公制1
    iNet 127.0.0.1网络掩码255.0.0.0
    inet6 :: 1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    循环 txqueuelen 1000 (本地回送)
    RX 数据包2字节140 (140.0 B)
    RX 错误0丢弃0溢出0帧0
    TX 数据包2字节140 (140.0B)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     下面是 RTOS 输出控制台日志,我们可以看到两个 phy 芯片88Q2110可以在 RTOS 流程中找到:

    [MCU2_0] 16.793258 s:DqenetDetected 为 true
    [MCU2_0] 16.793302 s:使用 EthFwBoard_configQenet
    [MCU2_0] 16.793329 s:gEthFwBoard.serdesAllowed 为真
    [MCU2_0] 16.800240 s:使用了 EthFwBoard_configCpswClocks
    [MCU2_0] 16.801243 s:Enet_initCfg 的 instId = 0
    [MCU2_0] 16.801294 s:警告:使用静态池中的6个 MAC 地址
    [MCU2_0] 16.801366 s:ETHFW:共享多播(软件扇出):
    [MCU2_0] 16.801397 s:ETHFW:保留的多播:
    [MCU2_0] 16.801421 s:01:80:C2:00:00:0e
    [MCU2_0] 16.801468 s:01:1b:19:00:00:00
    [MCU2_0] 16.801680 s:EnetMcm:主 NAVSS 上的 CPSW_9G
    [MCU2_0] 16.816244 s:PHY 1处于活动状态
    [MCU2_0] 16.816300s:PHY 2处于活动状态
    [MCU2_0] 16.816401 s:EnetRho_getMacPortMii:Enetras_getMacPortMii 使用 enetType = 6
    [MCU2_0] 16.816441 s:EnetRho_getMacPortMii:Enetras_getMacPortMii 使用 instId = 0
    [MCU2_0] 16.816477 s:Enet_ringMainCpsw9gEnetControl:为 modeSel 获得 Enet_MAC_PORT5信息
    [MCU2_0] 16.816520 s:enetr_getMainCpsw9gEnetControl:*modeSel 值为3
    [MCU2_0]
    [MCU2_0] 16.816557 s:EnetRho_getMacPortMii:Enetras_getMacPortMii use modeSel = 3
    [MCU2_0] 16.816593 s:CpswMacPort_checkSockCfg:第一 Enet_getMacPortMii 中的状态
    [MCU2_0] 16.816627 s:CpswMacPort_checkSockCfg:第3个 Enet_getMacPortMii 中的状态
    [MCU2_0] 16.816661 s:CpswMacPort_checkSockCfg:第5个 Enet_getMacPortMii 中的状态
    [MCU2_0] 16.817342 s:gEnetPhyDrvs I 0:Phy 2:OUI:000ac2模型:32 Ver:01 <->'vsc8514'
    [MCU2_0] 16.817390 s:phy addr 2:hDriv->name 'vsc8514
    [MCU2_0],HDRV = 0xa3bf9bac
    [MCU2_0] 16.817437 s:vsc8514 verison->oui: 2754,version->model = 50,version->revision =1:
    [MCU2_0] 16.817494 s:gEnetPhyDrvs I 1:Phy 2:OUI:000ac2模型:32 Ver:01 <->'d php 83822'
    [MCU2_0] 16.817536 s:phy addr 2:hDriv->name 'd pp83822
    [MCU2_0],HDRV = 0xa3bf9ae4
    [MCU2_0] 16.817582 s:Dp83822 verison->oui:2754,version->model = 50,version->revision =1:
    [MCU2_0] 16.817640 s:gEnetPhyDrvs I 2:Phy 2:OUI:000ac2模型:32 Ver:01 <->'d ph83867'
    [MCU2_0] 16.817682 s:phy addr 2:hDriv->name 'd pp83867
    [MCU2_0],HDRV = 0xa3bf9b0c
    [MCU2_0] 16.817728 s:Dp83867 verison->oui: 2754,version->model = 50,version->revision =1:
    [MCU2_0] 16.817786 s:gEnetPhyDrvs I 3:PHY 2:OUI:000ac2模型:32 Ver:01 <->'88Q2221'
    [MCU2_0] 16.817828 s:PHY 地址2:hDriv->name '88Q2221
    [MCU2_0],HDRV = 0xa3bf9b84
    [MCU2_0] 16.817863 s:M88Q2221_isMacModeSupported:M88Q2221_isMacModeSupported:-------------
    [MCU2_0] 16.817919 s:EnetPhy_bindDriver:ENETTRACE_INFO_IF hPhy->HDRV!=NULL、PHY 2:OUI:000ac2模型:32 Ver:01 <->'88Q2221':OK
    [MCU2_0] 16.817991 s:EnetRH_getMacPortMii:EnetRx_getMacPortMii Use enetType = 6
    [MCU2_0] 16.818029 s:Enetrasy_getMacPortMii:Enetras_getMacPortMii 使用 instId = 0
    [MCU2_0] 16.818064 s:Enetr_getMainCpsw9gEnetControl:为 modeSel 获得 Enet_MAC_PORT6信息
    [MCU2_0] 16.818106 s:Enetr_getMainCpsw9gEnetControl:*modeSel 值为3
    [MCU2_0]
    [MCU2_0] 16.818142 s:Enetr_getMacPortMii:Enetras_getMacPortMii 使用 modeSel = 3
    [MCU2_0] 16.818176:CpswMacPort_checkSockCfg:第一 Enet_getMacPortMii 中的状态
    [MCU2_0] 16.818209:CpswMacPort_checkSockCfg:第3个 Enet_getMacPortMii 中的状态
    [MCU2_0] 16.818243 s:CpswMacPort_checkSockCfg:第5个 Enet_getMacPortMii 中的状态
    [MCU2_0] 16.818817 s:gEnetPhyDrvs I 0:PHY 1:OUI:000ac2模型:32 Ver:01 <->'vsc8514'
    [MCU2_0] 16.818865 s:phy addr 1:hDriv->name 'vsc8514
    [MCU2_0],HDRV = 0xa3bf9bac
    [MCU2_0] 16.818910 s:vsc8514 verison->oui: 2754,version->model = 50,version->revision =1:
    [MCU2_0] 16.818971 s:gEnetPhyDrvs I 1:Phy 1:OUI:000ac2模型:32 Ver:01 <->'d ph83822'
    [MCU2_0] 16.819014 s:phy addr 1:hDriv->name 'd pp83822
    [MCU2_0],HDRV = 0xa3bf9ae4
    [MCU2_0] 16.819059 s:Dp83822 verison->oui: 2754,version->model = 50,version->revision =1:
    [MCU2_0] 16.819116 s:gEnetPhyDrvs I 2:Phy 1:OUI:000ac2模型:32 Ver:01 <->'d php 83867'
    [MCU2_0] 16.819159 s:phy addr 1:hDriv->name 'd pp83867
    [MCU2_0],HDRV = 0xa3bf9b0c
    [MCU2_0] 16.819203 s:Dp83867 verison->oui: 2754,version->model = 50,version->revision =1:
    [MCU2_0] 16.819259 s:gEnetPhyDrvs I 3:PHY 1:OUI:000ac2模型:32 Ver:01 <->'88Q2221'
    [MCU2_0] 16.819301 s:PHY 地址1:hDriv->name '88Q2221
    [MCU2_0],HDRV = 0xa3bf9b84
    [MCU2_0] 16.819333 s:M88Q2221_isMacModeSupported:M88Q2221_isMacModeSupported:-------------
    [MCU2_0] 16.819387 s:EnetPhy_BindDriver:ENETTRACE_INFO_IF hPhy->HDRV!=NULL,PHY 1:OUI:000ac2模型:32 Ver:01 <->'88Q2221':OK
    [MCU2_0] 16.822302 s:
    [MCU2_0] ETHFW 版本:0.02.00
    [MCU2_0] 16.822349 s:ETHFW 构建日期:2023年5月31日
    [MCU2_0] 16.822374 s:ETHFW 生成时间:10:06:59
    [MCU2_0] 16.82397 s:ETHFW 提交 SHA:5459b1a1
    [MCU2_0] 16.822547 s:ETHFW:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 16.822573 s:ETHFW:移除服务器初始化... !!!
    [MCU2_0] 16.822737 s:CpswProxyServer:虚拟端口配置:
    [MCU2_0] 16.822780 s:MPU_1_0 <->开关端口0:MPU_1_0_ethswitch-device-0
    [MCU2_0] 16.822820s:mcu_2_1 <->切换端口1:mcu_2_1_ethswitch-device-1
    [MCU2_0] 16.823650 s:CpswProxyServer:初始化已完成(核心:MCU2_0)
    [MCU2_0] 16.823690 s:ETHFW:移除服务器初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 16.824633 s:启动 lwIP、本地接口 IP 已启用 DHCP
    [MCU2_0] 16.830827 s:主机 MAC 地址:70:ff:76:1d:92:C2
    [MCU2_0] 16.834104 s:[LWIPIF_LWIP]已成功初始化 Enet LLD entif
    [MCU2_0] 16.834166 s:添加了接口'ti1'、IP 为0.0.0.0
    [MCU2_0] 16.874948 s:FVID2:初始化... !!!
    [MCU2_0] 16.875022 s:FVID2:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 16.875048 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=275 state=2
    [MCU2_0] 16.875174 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.875216 s:DSS:初始化... !!!
    [MCU2_0] 16.875238 s:DSS:显示类型为 eDP!!
    [MCU2_0] 16.875261 s:DSS:SoC 初始化... !!!
    [MCU2_0] 16.875282s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=218 state=0
    [MCU2_0] 16.875352 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.875379 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState MOD=404 state=2
    [MCU2_0] 16.875486 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.875512 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState MOD=217 state=2
    [MCU2_0] 16.875604 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.875631 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=404 state=2
    [MCU2_0] 16.875701 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.875727s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState MOD=217 state=2
    [MCU2_0] 16.87578787 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.875813 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=218 state=0
    [MCU2_0] 16.875873 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.875899 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkFreq MOD=218 clk=3 freq=148500000
    [MCU2_0] 16.877289 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkFreq 成功
    [MCU2_0] 16.877320 s:SCICLIENT:Sciclient_pmModuleClkRequest 模块=218 clk=3 state=2 flag=2
    [MCU2_0] 16.877470 s:SCICLIENT:Sciclient_pmModuleClkRequest 成功
    [MCU2_0] 16.877497 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=218 state=2
    [MCU2_0] 16.877629 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.877654 s:DSS:SoC 初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 16.877677 s:DSS:板初始化... !!!
    [MCU2_0] 16.877697 s:DSS:板初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 16.896686 s:DSS: init…… 完成!!!
    [MCU2_0] 16.896732 s:VHWA:VPAC Init ... !!!
    [MCU2_0] 16.896754 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=399 state=2
    [MCU2_0] 16.896889 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.896916 s:VHWA:LDC Init…… !!!
    [MCU2_0] 16.899088 s:VHWA:LDC Init…… 完成!!!
    [MCU2_0] 16.899130 s:VHWA:MSC Init ... !!!
    [MCU2_0] 16.907671秒: VHWA: MSC Init ... 完成!!!
    [MCU2_0] 16.907712 s:VHWA:NF Init ... !!!
    [MCU2_0] 16.908736 s:VHWA:NF Init ... 完成!!!
    [MCU2_0] 16.908769 s:VHWA:VISS Init ... !!!
    [MCU2_0] 16.916134 s:VHWA:VISS Init ... 完成!!!
    [MCU2_0] 16.916178 s:VHWA:VPAC Init ... 完成!!!
    [MCU2_0] 16.916211 s:vx_zone_init:已启用
    [MCU2_0] 16.916235 s:vx_zone_error:已启用
    [MCU2_0] 16.916257 s:vx_zone_warning:Enabled
    [MCU2_0] 16.917679 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 MCU2-0
    [MCU2_0] 16.917868 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]已添加目标 VPAC_NF
    [MCU2_0] 16.918133 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]已添加目标 VPAC_LDC1
    [MCU2_0] 16.918330 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]已添加目标 VPAC_MSC1
    [MCU2_0] 16.918513 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]已添加目标 VPAC_MSC2
    [MCU2_0] 16.918727 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]已添加目标 VPAC_VISS1
    [MCU2_0] 16.918918 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]已添加目标 CAPTURE1
    [MCU2_0] 16.919187 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]已添加目标 CAPTURE2
    [MCU2_0] 16.919388 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 DISPLAY1
    [MCU2_0] 16.919582 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 Display2
    [MCU2_0] 16.919755 s:vx_zone_init:[tivxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 CSITX
    [MCU2_0] 16.920007 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 CAPTURE3
    [MCU2_0] 16.920221 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 CAPTURE4
    [MCU2_0] 16.920420 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]已添加目标 CAPTURE5
    [MCU2_0] 16.920622 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 CAPTURE6
    [MCU2_0] 16.920816 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 CAPTURE7
    [MCU2_0] 16.921072 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 CAPTURE8
    [MCU2_0] 16.921270 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 DSS_M2M1
    [MCU2_0] 16.921458 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]已添加目标 DSS_M2M2
    [MCU2_0] 16.921637 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]已添加目标 DSS_M2M3
    [MCU2_0] 16.921818 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]已添加目标 DSS_M2M4
    [MCU2_0] 16.922090 s:vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 CSITX2
    [MCU2_0] 16.922304 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 CAPTURE9
    [MCU2_0] 16.922489 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 CAPTURE10
    [MCU2_0] 16.922672 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 CAPTURE11
    [MCU2_0] 16.922872 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 CAPTURE12
    [MCU2_0] 16.922917 s:vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
    [MCU2_0] 16.923000 s : APP: OpenVX 目标内核初始化... !!!
    [MCU2_0] 16.950153 s : APP: OpenVX 目标内核初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 16.950195 s:CSI2RX:初始化... !!!
    [MCU2_0] 16.950216 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=189 state=2
    [MCU2_0] 16.950323 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.950351 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=72 state=2
    [MCU2_0] 16.950471 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.950497 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=73 state=2
    [MCU2_0] 16.950586 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.950612 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=74 state=2
    [MCU2_0] 16.950695秒:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.950721 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState MOD=212 state=2
    [MCU2_0] 16.950795 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.950821 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=213 state=2
    [MCU2_0] 16.950889 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.950915s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=214状态=2
    [MCU2_0] 16.951026 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.951257 s:CSI2RX:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 16.951286 s:CSI2TX:初始化... !!!
    [MCU2_0] 16.951309 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=189 state=2
    [MCU2_0] 16.951377 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.951405 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=75 state=2
    [MCU2_0] 16.951486 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.951512 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=76 state=2
    [MCU2_0] 16.951596 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 16.951622 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=402 state=2
    [MCU2_0] 16.951687 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [MCU2_0] 16.822780 s:mpu_1_0 <->切换端口0:mpu_1_0_ethswitch-device-0
    [MCU2_0] 16.822820s:mcu_2_1 <->开关端口1:mcu_2_1_ethswitch-device-1

    从日志中可以看到只有一个交换机端口映射到 A72 (MPU1_0)。
    您能否确认、是否已从器件树中禁用 CPSW2G。

    此外、您能否确认 eth1接口在连接到 CPSW9G 的一个 PHY 下正常工作?

    如果您想添加更多仅 MAC 的端口,请参阅 常见问题解答 [如何将仅 MAC 的端口添加/映射到 A72 ]。 但是,由于资源可用性的原因,存在一些限制,因此您最多可以添加5个端口。

    如上所述、请参阅常见问题解答并添加/映射到 A72的端口。

    此致、
    苏德黑尔