请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 您好、 专家
我集成了一个新的以太网 phy、可以 ping eht1、但我无法 png eth1.100。
我曾提到过 [常见问题解答] TDA4VM:如何配置 CPSW 5G/9G ALE -处理器论坛- TI E2E 支持论坛、但问题仍然存在。 您能帮我解决这个问题吗?
我将使用的 SDK 为0804、这里是我的 eth1.100设置。

此致
必应