This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:EE 对 PC 仿真无效

Guru**** 2554710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1243682/tda4vh-q1-ee-has-no-effect-in-pc-emulation

器件型号:TDA4VH-Q1

嗨、团队、已经在 PC 仿真中尝试了 EE、但对输出没有影响。  

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1232618/tda4vh-q1-ee-has-no-effect-on-preview-and-capture-mode/4658162#4658162  我也遵循了这一点。 但我看不到输出中有任何变化。  

此致、
迪内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    据我所知、EE 实施中没有已知的问题。

    您是否使用自己的参数在调优工具中看到了 EE 效果?
    如果是、请确保在 PSDK 中使用相同的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以看到在 DCC 工具中进行了更改、但生成的 DCC 文件似乎可以完成。 我是否应该在 PSDK 中对这些参数进行硬编码、而不是使用 DCC_XMLs 过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有用。 能够立即在 PC 仿真中获得 EE 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!

    我将关闭该主题。