This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:内存可以#39;无法从设备树配置为4GB

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625, TMP100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1235702/am623-memory-can-t-be-configured-to-4gb-from-device-tree

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:AM625TMP100

您好!

我们设计为4GB、我在器件树中配置了内存、如下所示:

内存@8000000{
device_type ="存储器";
/* 4G RAM */
REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>、
<0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
};

但内存限制为2GB:

root@am62xx-evm:~ cat /proc/meminfo
MemTotal:1982868 KB
MemFree:1688468 KB
可用内存:1775140 KB

您能帮助我在 Linux 中提供4GB 的内存吗?

此致、

Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    您是否验证过已对相关 DTS/dtsi 文件进行了所有与 DDR 相关的修改? 请参阅我们的 Linux 移植指南 并让我们知道。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    我修改了内核树中器件树文件 k3-am62x-sk-common.dtsi 中的存储器。

    我没有尝试使用 u-boot、因为 Linux 器件树是在启动 Linux 内核之前从内存中的 u-boot 加载的、所以 u-boot 器件树被 Linux 器件树覆盖。

    它是生成 sens 还是修改 u-boot 设备树?

    此致、

    Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    事实上、这可能不是强制性的、但这可能允许您检查 U-Boot 级别上识别的 DDR 数量。 在我将该主题重新分配给 SDK 专家的情况下、您可能需要先尝试一下。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    DDR 在 U-Boot 中初始化(R5 SPL)、因此如果不在 U-Boot 中进行适当修改、内核将无法识别 DDR 大小。

    我会将您的问题发送给我们的 U-Boot 专家以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Bin。

    :我们的 Linux 移植指南应该能帮助您识别正确的文件。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将必须修改 k3-am62x-sk-common.dtsi 中的存储器节点、其中 U-boot 将为 Linux 内核配置存储器空间。 不是 k3-am62x-R5-sk-common.dtsi。

    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Judith、您好!

    我在 u-boot 器件树中添加了以下内存设备节点 k3-am62x-sk-common.dtsi:

    内存@8000000{
    device_type ="存储器";
    #address-Cells =<2>;
    #size-cells =<2>;
    /* 4G RAM */
    REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>、
    <0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x8000000000>;
    };

    我在 Linux 内核器件树中进行了相同的修改。

    以下是 u-boot 控制台下 bdinfo 的输出:

    => bdinfo
    BOOT_PARAMS = 0x000000000000
    DRAM 组  = 0x000000000000
    ->开始   = 0x0000000080000000
    ->大小    = 0x000080000000
    DRAM 组  = 0x000000000001
    ->开始   = 0x0000000100000000
    ->大小    = 0x000080000000
    闪存启动 = 0x000000000000
    flashsize  = 0x000000000000
    flashoffset = 0x000000000000
    波特率   = 115200bps
    relocaddr  = 0x00000000fff1c000
    重新分配关闭  = 0x00007f71c000
    构建      = 64位
    电流 ETH =以太网@8000000port@1
    ethaddr    = 34:08:E1:87:76:ad
    ip addr    = 10.0.0.5
    fdt_blob   = 0x00000000f7ef2960
    New_FDT    = 0x00000000f7ef2960
    FDT_SIZE   = 0x000000009480
    MULTI_DTB_FIT= 0x000000000000
    LMB_dump_all:
       memory.cnt            = 0x1
       memory.size           = 0x0
       memory.reg[0x0].base  = 0x80000000
                      .size  = 0x100000000

       保留.cnt          = 0x3
       保留.size         = 0x0
       Reserved.reg[0x0].base = 0x9db00000
                        .size = 0xc00000
       Reserved.reg[0x1].base = 0x9e780000
                        .size = 0x1880000
       Reserved.reg[0x2].base = 0xf7ef1560
                        .size = 0x810eaa0
    ARCH_NUMBER = 0x000000000000
    TLB addr   = 0x00000000ffff0000
    irq_sp     = 0x0000f7ef2950
    SP START   = 0x00000000f7ef2950
    早期的 malloc 用法:2f30 / 8000

    我尝试在4G RAM 的末尾在存储器中写入和读取值、但使用 MM 和 MD 命令仍然成功。

    但由于 EL3中的一个异常,内核无法启动:

    正在启动内核...

    [   0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x410fd034]
    [   0.000000] Linux 版本5.10.140-g5e63ae91b2 (OE-user@OE-host)(aarch64-none-linux-gnu-gcc (A-profile 架构的 GNU 工具链9.2-2019.12)(ar3
    [   0.000000]机器放电模型:德州仪器 AM625 SK
    [   0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项"")
    [   0.000000] printk:启动控制台[ns16550a0]已启用
    [   0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009c800000处创建了 DMA 内存池,大小为3MiB
    [   0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 IPC-memories@9c800000、兼容的 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009cb00000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [   0.000000] of:保留的存储器:初始化节点 M4F-DMA-MEMORY@9cb00000、兼容 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009cc00000处创建了 DMA 内存池、大小为13 MiB
    [   0.000000] of:保留的内存:初始化节点 M4F-MEMORY@9cc00000、兼容的 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009d900000处创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [   0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-dma-memory@9d900000、兼容的 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009da00000处创建了 DMA 内存池、大小为13 MiB
    [   0.000000] of:保留的内存:初始化节点 r5f-memory@9da00000、兼容的 id shared-dma-pool
    EL3中未处理的异常。
    x30           = 0x000000009e780f88
    X0            = 0x000000017ffff003
    X1            = 0xFFff80003ffffffff
    x2            = 0xff800010a7ffff
    X3            = 0x0000000000000037
    x4            = 0x000fffdfffe437
    X5            = 0xFFff800011171000
    x6            = 0x000000000000003f
    x7            = 0x000000000000
    X8            = 0xFFFFFFFdfffe43a000
    x9            = 0x000000000000
    x10           = 0x000000009e780000
    X11           = 0x00000000ffffffff
    x12           = 0x0000000000000010
    X13           = 0xFFff800011061eb0
    x14           = 0x0000000000000010
    x15           = 0xFFff800011061eb0
    x16           = 0x000000001c00
    x17           = 0x000000001400
    x18           = 0x0000000000000010
    x19           = 0xFFff800040000000
    x20           = 0xFFff800010e97178
    x21           = 0x000082000000
    x22           = 0x0000000000a80000
    x23           = 0x0000000000000040
    x24           = 0xFFff800010000000
    x25           = 0xfffdfffe437000
    x26           = 0xfffdfffe436800
    x27           = 0xFFff800010000000
    x28           = 0xFFff800010000000
    x29           = 0xFFff800011053d30
    SCR_EL3       = 0x000000000000073d
    sctlr_EL3     = 0x000030cd183f
    CPTR_EL3      = 0x000000000000
    TCR_EL3       = 0x0000803520
    DAIF          = 0x00000000000002c0
    MAIR_EL3      = 0x00000000004404ff
    SPSR_EL3      = 0x000080000085
    ELR_EL3       = 0xFFff8000100368b0
    ttbr0_EL3     = 0x000000009e7910c0
    ESR_EL3       = 0x000092000010
    far_el3       = 0xfffdfffe437000
    spsr_el1      = 0x000000000000
    eLR_el1       = 0x000000000000
    spsr_abt      = 0x000000000000
    spsr_und      = 0x000000000000
    SPSR_IRQ      = 0x000000000000
    spsr_fiq      = 0x000000000000
    sctlr_el1     = 0x000034d4d91d
    actlr_el1     = 0x000000000000
    cpacr_el1     = 0x0000000000300000
    csselr_el1    = 0x000000000000
    SP_el1        = 0xFFff800011053d30
    ESR_el1       = 0x000000000000
    ttbr0_el1     = 0x0000000082e8b000
    ttbr1_el1     = 0x0000831da000
    mair_el1      = 0x000c0400bb44ffff
    amair_el1     = 0x000000000000
    TCR_el1       = 0x00000032b5d03590
    tpidr_el1     = 0x000000000000
    tpidr_el0     = 0x000000000000
    tpidrro_el0   = 0x000000000000
    PAR_EL1       = 0x000000000000
    mpidr_el1     = 0x000080000000
    afsrc0_el1     = 0x000000000000
    afsr1_el1     = 0x000000000000
    contextidr_el1 = 0x000000000000
    vbar_el1      = 0xff800010010800
    cntp_ctl_el0  = 0x000000000000
    cntp_cval_el0 = 0x0000000000000000
    CNTV_ctl_el0  = 0x000000000000
    CNTV_cval_el0 = 0x000000000000
    cntctl_el1   = 0x000000000000
    SP_el0        = 0xFFff800011061980
    ISR_el1       = 0x000000000000
    dacr32_el2    = 0x000000000000
    ifsr32_el2    = 0x000000000000
    cpuectlr_el1  = 0x0000000000000040
    cpumerrsr_el1 = 0x0000000009100465
    l2merrsr_el1  = 0x0000110088a0
    cpuactlr_el1  = 0x00001000090ca000

    告诉我这个错误是什么?

    我怎么能解决它?

    此致、

    Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    有一点需要思考:您可以将 A53内核 MMU 配置为接受4GB 或 DDR 空间。它是在 U-Boot 中配置的、如果该文件结构与 Jacinto 7 SDK 的文件结构相同、则可以在 arch/arm/mach-K3/ARM64-MMU.c 中配置。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 TRM 中所述、存储器似乎分为两个区域。

    0x80000000 - 0x9FFFFFFF

    0x880000000 - 0x900000000

    我修改了器件树、但 Linunx 仍然无法引导。

    内存@8000000{
    device_type ="存储器";
    #address-Cells =<2>;
    #size-cells =<2>;
    /* 4G RAM */
    REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>、
    <0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
    };

    我不知道有什么问题。

    您能否确认设备树配置。

    此致、

    Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :您能提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用:

    REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>、
    <0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;

    这第二个2GB 的存储器空间应该在地址88 zillion 上。 根据上面的注释、你当前正在访问地址1 zillion、并且该存储器空间中存在某种情况、这就是你的读取/写入会生成异常级别3错误的原因。

    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Judith、您好!

    我使用以下行配置 u-boot 和 Linux 的器件树:

    REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>、
    <0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;

    u-boot : am62xx_evm-linux/u-boot-ti-staging /1_2021.01+gitAUTOINC+2dd2e1d366-r33/git/arch/arm/dts/k3-am62x-sk-common.dts

    内核: am62xx-evm/kernel-source/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62x-sk-common.dtsi

    在 u-boot 中:

    => bdinfo

    LMB_dump_all:
       memory.cnt            = 0x2
       memory.size           = 0x0
       memory.reg[0x0].base  = 0x80000000
                      .size  = 0x80000000
       memory.reg[0x1].base  = 0x880000000
                      .size  = 0x80000000

    内核在初始化进程和存储器中停止仅为2G:

    [  11.455259]释放未使用的内核内存:1792K
    [  11.455259]释放未使用的内核内存:1792K
    [  11.480117]将/sbin/init 作为初始化进程运行
    [  11.480117]将/sbin/init 作为初始化进程运行

    内核器件树如下所示:

    内存@8000000{                                                                                                                                                          
            device_type ="存储器";                                                                               
            #address-Cells =<2>;                                                                                 
            #size-cells =<2>;                                                                                    
            /* 4G RAM */                                                                                          
            REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>、                                                  
                <0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;                                                    
    };                                                                                                                                                                         

    您能否说明为什么内核没有考虑设备树修改?

    有助于解决此问题。

    此致、

    Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Judith、您好!

    我用两个大小512 MB 和1G 做了2个测试的高内存空间0x880000000 :

    我有2个内核跟踪。

    对于512MB (0x20000000):

    正在启动内核...

    [   0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x410fd034]
    [   0.000000] Linux 版本5.10.140-g5e63ae91b2 (OE-user@OE-host)(aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU to3)
    [   0.000000]机器放电模型:德州仪器 AM625 SK
    [   0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项"")
    [   0.000000] printk:启动控制台[ns16550a0]已启用
    [   0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009c800000处创建了 DMA 内存池,大小为3MiB
    [   0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 IPC-memories@9c800000、兼容的 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009cb00000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [   0.000000] of:保留的存储器:初始化节点 M4F-DMA-MEMORY@9cb00000、兼容 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009cc00000处创建了 DMA 内存池、大小为13 MiB
    [   0.000000] of:保留的内存:初始化节点 M4F-MEMORY@9cc00000、兼容的 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009d900000处创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [   0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-dma-memory@9d900000、兼容的 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009da00000处创建了 DMA 内存池、大小为13 MiB
    [   0.000000] of:保留的内存:初始化节点 r5f-memory@9da00000、兼容的 id shared-dma-pool
    [   0.000000]区域范围:
    [   0.000000]  DMA     [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
    [   0.000000]  dma32   空
    [   0.000000]  正常  [mem 0x0000000100000000-0x000000089fffff]
    [   0.000000]每个节点的可移动区域开始
    [   0.000000]早期存储器节点范围
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x0000000080000000-0x000000009c7fff]
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x000000009c800000-0x000000009e6fff]
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x000000009e700000-0x000000009e77ffffffffff]
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x000000009e780000-0x000000009fffff]
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x00000000a0000000-0x00000000ffffffffffffffffffffffffff]
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x0000000880000000-0x000000089fffffff]
    [   0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x000000089fffff]
    [   0.000000] CMA:保留512 MiB,位于0x00000000e000000

    对于1 GB (0x40000000):

    [   0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x410fd034]
    [   0.000000] Linux 版本5.10.140-g5e63ae91b2 (OE-user@OE-host)(aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU to3)
    [   0.000000]机器放电模型:德州仪器 AM625 SK
    [   0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项"")
    [   0.000000] printk:启动控制台[ns16550a0]已启用
    [   0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009c800000处创建了 DMA 内存池,大小为3MiB
    [   0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 IPC-memories@9c800000、兼容的 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009cb00000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [   0.000000] of:保留的存储器:初始化节点 M4F-DMA-MEMORY@9cb00000、兼容 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009cc00000处创建了 DMA 内存池、大小为13 MiB
    [   0.000000] of:保留的内存:初始化节点 M4F-MEMORY@9cc00000、兼容的 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009d900000处创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [   0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-dma-memory@9d900000、兼容的 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009da00000处创建了 DMA 内存池、大小为13 MiB
    [   0.000000] of:保留的内存:初始化节点 r5f-memory@9da00000、兼容的 id shared-dma-pool
    [   0.000000]区域范围:
    [   0.000000]  DMA     [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
    [   0.000000]  dma32   空
    [   0.000000]  正常  [mem 0x0000000100000000-0x00000008bfffff]
    [   0.000000]每个节点的可移动区域开始
    [   0.000000]早期存储器节点范围
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x0000000080000000-0x000000009c7fff]
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x000000009c800000-0x000000009e6fff]
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x000000009e700000-0x000000009e77ffffffffff]
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x000000009e780000-0x000000009fffff]
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x00000000a0000000-0x00000000ffffffffffffffffffffffffff]
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x0000000880000000-0x00000008bfffff]
    [   0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000008bfffff]
    [   0.000000] CMA:保留512 MiB,位于0x00000000e0000000
    [   0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
    [   0.000000] psci:固件中检测到 PSCIv1.1。
    [   0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2函数 ID
    [   0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
    [   0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
    [0.000000]   perpu:嵌入式22页/CPU s50072 r8192 d31848 u90112
    [   0.000000]在 CPU0上检测到 VIPT I-cache
    [   0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表845719
    [   0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.000000]   构建了1个区域主义者,移动性分组。  总页数:774144
    [   0.000000]内核命令行:console=ttyS2115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 root=/dek
    [   0.000000]条目高速缓存哈希表条目:524288 (顺序:10,4194304字节、线性)
    [   0.000000] inode 缓存哈希表条目:262144 (顺序:92097152字节、线性)
    [   0.000000] mem auto-init:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
    [   0.000000]软件 IO TLB:映射[mem 0x00000000dc000000-0x0000e0000000](64MB)
    [   0.000000]内存:2417940K/3145728K 可用(10688K 内核代码、1146K rwdata、4124K rodata、179)
    [   0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
    [   0.000000] RCU:抢占式分层 RCU 实现。
    [   0.000000] RCU:    已启用 RCU 事件跟踪。
    [   0.000000]    RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPUs=256限制为 nR_CPU_IDs=4。
    [   0.000000] 启用任务 RCU 的 trampoline 变体。
    [   0.000000] RCU:RCU 计算出的调度器入射延迟值为25个间隔。
    [   0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEAF 的几何结构=16,nr_cpu_ids=4
    [   0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
    [   0.000000] GICv3:GIC:使用 SPLIT EOI/停用模式
    [   0.000000] GICv3:实施256个 SPI
    [   0.000000] GICv3:0个已实施扩展 SPI
    [   0.000000] GICv3:分销商没有范围选择器支持
    [   0.000000] GICv3:实施16个 PPI
    [   0.000000] GICv3:CPU0:找到转寄器0区域0:0x0000000001880000
    [   0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182ffffffff]
    [0.000000]   GIC:为 ITS 启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
    [   0.000000] ITS@0x0000000001820000:设备表太大,减少 ID 20->19
    [   0.000000] ITS@0x0000000001820000:分配了524288个设备@880800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
    [   0.000000] ITS:对 cmd 队列使用缓存刷新
    [   0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x0000000880040000
    [   0.000000] GIC:对 LPI 属性表使用缓存刷新
    [   0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880050000
    [   0.000000] ARCH_TIMER:以200.00MHz (PHY)运行的 CP15定时器。
    [   0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idles
    [   0.000004] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换一次
    [0.008516]   控制台:彩色模拟设备80x25
    [0.013614]   printk:启用控制台[tty0]
    [   0.017852]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算出的值。 400.00 BogoMI)
    [   0.028544] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.033358]   LSM:正在初始化安全框架
    [   0.038167]安装缓存哈希表条目:8192 (顺序:465536字节,线性)
    [   0.045772]挂载点高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:465536字节,线性)
    [0.055516]   RCU:分层 SRCU 实现。
    [0.060717]   平台 MSI:已创建 MSI 控制器@1820000域
    [   0.067008] PCI/MSI:/bus@f0000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000域已创建
    [0.076255]   EFI 服务将不可用。
    [0.081172]   SMP:启动二级 CPU ..
    [0.086465]   检测到 CPU1上的 VIPT I-cache
    [   0.086502] GICv3:CPU1:找到转寄器1区域0:0x00000000018a0000
    [   0.086517] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880060000
    [   0.086578] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
    [0.087246]   在 CPU2上检测到 VIPT i 高速缓存
    [0.087272]   GICv3:CPU2:已找到转寄器2区域0:0x00000000018c0000
    [   0.087285] GICv3:CPU2:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880070000
    [0.087322]   CPU2:启动的辅助处理器0x0000000002 [0x410fd034]
    [0.087943]   在 CPU3上检测到 VIPT I-cache
    [0.087965]   GICv3:CPU3:已找到转寄器3区域0:0x00000000018e0000
    [   0.087977] GICv3:CPU3:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880080000
    [0.088011]   CPU3:已启动的辅助处理器0x0000000003 [0x410fd034]
    [0.088082]   SMP:具有1个节点、4个 CPU
    [0.167898]   SMP:总共激活了4个处理器。
    [0.172716]   CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [   0.177994] CPU 特性:检测到: CRC32指令
    [0.190521]   CPU:所有 CPU 均以 EL2启动
    [0.194737]   替代方案:修补内核代码
    [0.200441]   devtmpfs:已初始化
    [   0.210040]由于缺乏种子而禁用 KASLR
    [   0.214823]时钟源:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:764504178510s
    [0.224810]   futex 哈希表条目: 1024 (顺序: 4 , 65536字节,线性)
    [0.247205]   pinctrl core:初始化 pinctrl subsystem
    [0.253268]   DMI 不存在或无效。
    [0.257897]   NET:注册的协议系列16
    [   0.263812] dma:用于原子分配的预分配512 KiB Gfp_kernel 池
    [   0.271154] dma:原子分配的预分配512 KiB Gfp_kernel|Gfp_dma 池
    [0.279278]   dma:预分配512 KiB gfp_kernel|gfp_dma32用于原子分配的池
    [   0.287933] thermal_sys:寄存式热调节器"spe_wise"
    [   0.287938] thermal_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
    [   0.294679]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
    [0.308409]   已初始化 ASID 分配器,有65536个条目
    [0.334829]   HugeTLB 寄存1.00 GiB 页大小,预分配0页
    [0.349377]   HugeTLB 已注册32.0 MIB 页面大小,预分配0页
    [0.348609]   HugeTLB Registered 2.00 MIB page size,预分配0页
    [0.355468]   HugeTLB 寄存64.0 KiB 页面大小,预分配0页
    [   0.3657] cryptd:max_cpu_qlen 设置为1000
    [0.370296]   fbcon:接管控制台
    [   0.374685] K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM62X rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f] Detected
    [   0.383703] VCC_5v0:由 vmain_PD 供电
    [   0.388168] VCC_3V3_sys:由 VMAIN_PD 供电
    [   0.393035] VCC_1v8:由 VCC_3V3_sys 供电
    [0.398198]   iommu:默认域类型:已翻译
    [040354]   SCSI 子系统已初始化
    [0.407861]   MC:Linux 媒体接口:v0.10
    [0.412261]   视频开发: Linux 视频捕捉接口: v2.00
    [   0.417942] pps_core:LinuxPPS API 版本 1个已注册
    [   0.423024] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.432384]   PTP 时钟支持已注册
    [   0.436428] EDAC MC:版本:3.0.0
    [   0.440295] OMAP-mailbox 29000000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc9100
    [0.447410]   FPGA 管理器框架
    [   0.451901] clocksource:切换到 clocksource arch_sys_counter
    [0.458375]   VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.462453]   VFS:Dquot-cache 哈希表条目:512 (顺序04096字节)
    [0.475261]   NET:注册的协议系列2
    [0.480163]   IP idents 哈希表条目: 65536 (次序: 7524288个字节,线性)
    [   0.489528] tcp_list_portaddr_hash 哈希表条目:2048 (顺序:332768字节、线性)
    [   0.498349] TCP 建立的哈希表条目:32768 (顺序:6262144字节、线性)
    [   0.506660] TCP 绑定散列表条目:32768 (顺序:7524288字节、线性)
    [   0.514665] TCP:已配置哈希表(已建立32768 BIND 32768)
    [0.521646]   UDP 哈希表条目:2048 (顺序:465536字节、线性)
    [0.528584]   UDP-Lite 哈希表条目:2048 (顺序:465536字节,线性)
    [0.536117]   NET:注册的协议系列1
    [0.541081]   RPC:注册的命名 UNIX 套接字传输模块。
    [0.547173]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.552017]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.556836]   RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.563437]   PCI:CLS 0字节,默认为64
    [   0.568373]硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_A53 PMU 驱动器启用,7个计数器可用
    [0.580504]   初始化系统信任的密钥环
    [   0.585302]工作集:TIMESTAMP_BITS=46 max_order=20 bucket_order=0
    [0.595940]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [   0.602492] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [   0.607709]密钥类型 id_resolver 已注册
    [0.611992]   注册密钥类型 id_legacy
    [0.616159]   nfs4filelexit_init: NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
    [0.623021]   nfs4flexfilelexuty_init: NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
    [0.630793]   9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [   0.671568]密钥类型非对称寄存
    [   0.675773]已注册非对称密钥解析器"x509"
    [0.680804]   已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4 (主要版本243)
    [   0.688377] IO 调度程序 MQ 最后期限已登记
    [0.693013]   IO 调度程序凸起已注册
    [0.698971]   pinctrl-single 40840.pinctrl:34引脚,尺寸136
    [0.705305]   pinctrl-single f4000.pinctrl:171引脚,尺寸684
    [   0.713854] uvesafb:无法执行/sbin/v86d
    [0.718703]   uvesafb:确保 v86d 帮助程序已安装并可执行
    [   0.726188] uvesafb:获取 vbe 信息块失败(eax=0x4f00、err=-2)
    [   0.732957] uvesafb: vbe_init()以-22失败
    [0.737609]   uvesafb:uvesafb.0的探测器失败,错误-22
    [0.748429]   串行:8250/16550驱动器,10端口,IRQ 共享启用
    [0.768072]   板:已加载模块
    [   0.778365]循环:已加载模块
    [0.782457]   加速度:07.714.04.00-RC1
    [   0.789601] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
    [0.795303]   igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
    [   0.801738] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [0.807851]   sky2:驱动程序版本1.30
    [   0.812457] VFIO -用户级别元驱动程序版本:0.3
    [0.818708]   i2c /dev/dev 条目驱动程序
    [   0.823850] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.830209]   sdhci:版权所有(c) Pierre Ossman
    [0.83491]   sdhci-pltfm: SDHCI 平台和驱动程序助手
    [0.841630]   ledtrig-cpu:注册以指示 CPU 上的活动
    [   0.848142] SMCCC:SoC_ID:arch_SOC_ID 未实现,跳过...
    [0.855779]   光学器件:探测导管方法。
    [0.860374]   选型:版本3.18 (8e155bae)
    [   0.860668] optee:启用动态共享存储器
    [   0.870192] optee:已初始化的驱动程序
    [0.874807]   NET:已注册的协议系列17
    [0.879550]   9pnet:安装9P2000支持
    [   0.884002]注册密钥类型 DNS_resolver
    [0.888608]   正在加载已编译的 X.509证书
    [   0.902413] ti-sci 440430.system-controller:暂停需要 ti、ctx-memory-region,但不需要。
    [   0.912615] ti-sci 44043000.system-controller:TI_sci_init_SUSPEND 失败、mem SUSPEND 将不适用。
    [   0.922866] ti-sci 440430.system-controller:abi:3.1 (固件版本0x0008 '8.4.7--v08.04.07 (Joll))
    [   0.961922] omap_i2c 200000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.12
    [0.969224]   LM75 1-0048:使用虚拟稳压器时、电源与未找到电源间的关系
    [   1.000901] hwmon hwmon0:TEMP1_INPUT 未连接到任何热区域
    [   1.007600] LM75 1-0048:hwmon0:传感器'tmp100'
    [1.012597]   LM75 1-0049:使用虚拟稳压器时,电源与未找到电源间的关系
    [   1.020102] hwmon hwmon1:TEMP1_INPUT 未连接到任何热区域
    [   1.026794] LM75 1-0049:hwmon1:传感器'tmp100'
    [   1.031569] OMAP_i2c 2001000.i2c:100kHz 时的总线1版本0.12
    [   1.038443] omap_i2c 200000.i2c:100kHz 时的总线2版本0.12
    [   1.044549] ti-sci-intr 4210000.interrupt-controller:已创建中断路由器5个域
    [   1.052896] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000:已创建中断路由器3域
    [   1.062148] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller:已创建中断聚合器域28
    [1.071179]   ti-bcdma 485c0100.dma-控制器:响铃次数:82
    [1.079403]   ti-bcdma 485c0100.dma-控制器:通道:48 (bchan:18、tchan:12、rchan:18)
    [1.090672]   ti-pktdma 485c0000.dma-控制器:响铃次数: 150
    [   1.100998] ti-pktdma 485c0000.dma-控制器:通道数:35 (tchan:20、rchan:15)
    [   1.111389] printk:控制台[ttyS2]已禁用
    [   1.115853] 2800000.serial: ttyS2在 MMIO 0x2800000 (IRQ = 19、BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
    [   2.455870] printk:启用控制台[ttyS2]
    [   2.455870] printk:启用控制台[ttyS2]
    [2.467795][DRM]   已初始化 tidss 1.0.0 20180215 (用于次要0上的30200000.DSS)
    [2.467795][DRM]   已初始化 tidss 1.0.0 20180215 (用于次要0上的30200000.DSS)
    [   2.483205] tids 302000.dss:[DRM]找不到任何 CRTC 或尺寸
    [   2.483205] tids 302000.dss:[DRM]找不到任何 CRTC 或尺寸
    [   2.502053] davinci_mDIO 8000f00.mDIO:在手动模式下配置 MDIO
    [   2.502053] davinci_mDIO 8000f00.mDIO:在手动模式下配置 MDIO
    [   2.551903] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:Davinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [   2.551903] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:Davinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [   2.569202] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[0]:器件8000f00.MDIO:00、驱动程序 TI DP83867
    [   2.569202] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[0]:器件8000f00.MDIO:00、驱动程序 TI DP83867
    [   2.585581] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[1]:器件8000f00.MDIO:01、驱动程序未知
    [   2.585581] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[1]:器件8000f00.MDIO:01、驱动程序未知
    [   2.60 1520] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA01103、cpsw ve2
    [   2.60 1520] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA01103、cpsw ve2
    [   2.627424] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:使用随机 MAC 地址
    [   2.627424] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:使用随机 MAC 地址
    [   2.640095] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.5
    [   2.640095] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.5
    [   2.654512] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:ALE 表大小512
    [   2.654512] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:ALE 表大小512
    [   2.667252] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:CPTS 版本0x4e8a010c、freq:500000000、add_val:1 pps:0
    [   2.667252] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:CPTS 版本0x4e8a010c、freq:500000000、add_val:1 pps:0
    [   2.68886] rtc-ti-k3 2b1f0000.RTC:注册为 rtc0
    [   2.68886] rtc-ti-k3 2b1f0000.RTC:注册为 rtc0
    [   2.803740] mmc1:CQHCI 版本5.10
    [   2.803740] mmc1:CQHCI 版本5.10
    [   2.803775] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [   2.803775] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [   2.811422] debugfs:目录"PD:182"与父级"Pm_genpd"已存在!
    [   2.811422] debugfs:目录"PD:182"与父级"Pm_genpd"已存在!
    [2.859459]   mmc0:fa1000.mmc 上的 SDHCI 控制器[fa1000.mmc],使用 ADMA 64位
    [2.859459]   mmc0:fa1000.mmc 上的 SDHCI 控制器[fa1000.mmc],使用 ADMA 64位
    [2.933819]   mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
    [2.933819]   mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
    [   2.944560] mmcblk0:mmc0:0001 Q2J54A 3.59 GiB
    [   2.944560] mmcblk0:mmc0:0001 Q2J54A 3.59 GiB
    [   2.954010] mmcblk0boot0:mmc0:0001 Q2J54A 分区1 16.0 mib
    [   2.954010] mmcblk0boot0:mmc0:0001 Q2J54A 分区1 16.0 mib
    [   2.966241] mmcblk0boot1:mmc0:0001 Q2J54A 分区2 16.0 mib
    [   2.966241] mmcblk0boot1:mmc0:0001 Q2J54A 分区2 16.0 mib
    [2.978382]   mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J54A 分区3 512 KiB, chardev (237:0)
    [2.978382]   mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J54A 分区3 512 KiB, chardev (237:0)
    [   4.327502] sdhci-am654 fa00000.mmc:开机失败
    [   4.327502] sdhci-am654 fa00000.mmc:开机失败
    [   4.36821] mmc1:在 fa000.mmc 上使用 SDHCI 控制器[fa00000.mmc]、使用 ADMA 64位
    [   4.36821] mmc1:在 fa000.mmc 上使用 SDHCI 控制器[fa00000.mmc]、使用 ADMA 64位
    [   4.384193] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:down msc_sl e0000000 TMO 0
    [   4.384193] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:down msc_sl e0000000 TMO 0
    [4.400063]   am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:设置新的 flow-base 19
    [4.400063]   am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:设置新的 flow-base 19
    [   4.420235] am65-cpsw-nuss80000.Ethernet eth0:PHY [8000f00.MDIO:00]驱动程序[TI DP83867](IRQ=POL)
    [   4.420235] am65-cpsw-nuss80000.Ethernet eth0:PHY [8000f00.MDIO:00]驱动程序[TI DP83867](IRQ=POL)
    [   4.439081] am65-cpsw-nuss 80000.Ethernet eth0:为 phy/rgmII-rxid 链路模式配置
    [   4.439081] am65-cpsw-nuss 80000.Ethernet eth0:为 phy/rgmII-rxid 链路模式配置
    [   4.458718] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:down msc_sl e0000000 TMO 0
    [   4.458718] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:down msc_sl e0000000 TMO 0
    [   4.474715] am65-cpsw-nuss80000.Ethernet eth1:PHY [8000f00.MDIO:01]驱动程序[通用 PHY](IRQ=PO)
    [   4.474715] am65-cpsw-nuss80000.Ethernet eth1:PHY [8000f00.MDIO:01]驱动程序[通用 PHY](IRQ=PO)
    [   4.493723] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth1:为 phy/rgmII-rxid 链路模式配置
    [   4.493723] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth1:为 phy/rgmII-rxid 链路模式配置
    [   4.512070] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth1:链路已建立- 100Mbps/全速-流控制 Rx/TX
    [   4.512070] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth1:链路已建立- 100Mbps/全速-流控制 Rx/TX
    [4.531901]   发送 DHCP 请求..
    [4.531901]   发送 DHCP 请求..
    [   8.536665] am65-cpsw-nuss 80000.Ethernet eth0:链路接通- 1Gbps/全-流控制关闭
    [   8.536665] am65-cpsw-nuss 80000.Ethernet eth0:链路接通- 1Gbps/全-流控制关闭
    [12.443894]  .,正常
    [12.443894]  .,正常
    [  12.463800] IP-Config:从10.0.0.1获得了 DHCP 答案,我的地址是10.0.0.112
    [  12.463800] IP-Config:从10.0.0.1获得了 DHCP 答案,我的地址是10.0.0.112
    [12.478400]  IP-Config:完整:
    [12.478400]  IP-Config:完整:
    [  12.484918]     device=eth0、hwaddr=34:08:e1:87:76:ad、ipaddr=10.0.0.112、mask=255.255.0.0.0、gw=255.255
    [  12.484918]     device=eth0、hwaddr=34:08:e1:87:76:ad、ipaddr=10.0.0.112、mask=255.255.0.0.0、gw=255.255
    [  12.50494949]     host=10.0.0.112,domain=、nIS-domain=(无)
    [  12.50494949]     host=10.0.0.112,domain=、nIS-domain=(无)
    [  12.516380]     bootserver=10.0.0.1、rootserver=10.0.0.28、rootpath=
    [  12.516380]     bootserver=10.0.0.1、rootserver=10.0.0.28、rootpath=
    [12.516383]       nameserver0=10.0.0.1
    [12.516383]       nameserver0=10.0.0.1
    [  12.538640] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth1:链路断开
    [  12.538640] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth1:链路断开
    [12.561753]  VFS:在设备0:21上安装了 root (NFS Filesystem) readonly。
    [12.561753]  VFS:在设备0:21上安装了 root (NFS Filesystem) readonly。
    [  12.575489] devtmpfs:已安装
    [  12.575489] devtmpfs:已安装
    [12.582704]  释放未使用的内核内存:1792K
    [12.582704]  释放未使用的内核内存:1792K
    [  12.604000]将/sbin/init 作为初始化进程运行
    [  12.604000]将/sbin/init 作为初始化进程运行
    [12.679603]  ------- [剪切此处]-------
    [12.679603]  ------- [剪切此处]-------
    [12.679900]-------   [剪切此处]-------
    [12.679900]-------   [剪切此处]-------
    [12.679902]-------   [剪切此处]-------
    [12.679902]-------   [剪切此处]-------
    [12.679909]  arch/arm64/kernel/traps.c:407内核错误!
    [12.679909]  arch/arm64/kernel/traps.c:407内核错误!
    [12.679914]-------   [剪切此处]-------
    [12.679914]-------   [剪切此处]-------
    [12.679916]  arch/arm64/kernel/traps.c:407内核错误!
    [12.679916]  arch/arm64/kernel/traps.c:407内核错误!
    [  12.688963] arch/arm64/kernel/traps.c:407内核错误!
    [  12.688963] arch/arm64/kernel/traps.c:407内核错误!
    [  12.698276] arch/arm64/kernel/traps.c:407内核错误!
    [  12.698276] arch/arm64/kernel/traps.c:407内核错误!

    你能解释为什么我得到这个内核错误错误吗?

    此致、

    Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以显示 bdinfo 命令的所有内容?

    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在使用时是否可以显示日志:

    REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>、                                                  
             <0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如前所述、
    在修改 U-boot 之前、您是否遵循了以下说明:

    • 请遵循 DDR 电路板设计和布局指南中概述的步骤。 本应用报告还包括有用的 DDR 启动信息。

    • 为了便于对 DDRSS 进行软件配置、请使用 SysConfig 中的 DDR 子系统配置工具 生成 DDR 配置器件树文件。 例如、

      • u-boot/arch/arm/dts/k3-am62x-sk-ddr4-1600MTs.dtsi: AM62x SK DDR4配置

    • 正确设置 DDR 时序和参数后,U-Boot 将使用自动检测、验证和配置架构文件运行时 DDR 的大小。 get_ram_size()

    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Judith、您好!

    我在设备树中为 u-boot 和 kernel 应用配置:

    REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>、                                                  
             <0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;     

    bdinfo 输出 和内核日志如下 :

    U-Boot 2021.01-g2dd2e1d366 (6月16 2023 - 08:12:37 +0000)

    SoC:  AM62X SR1.0 GP
    型号:Texas Instruments AM625 SK
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(状态= 0x116)
    EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(状态= 0x116)
    在0x51处读取板载 EEPROM 失败-121
    DRAM: 4 GiB
    MMC  @fa10000: 0, MMC@fa00000: 1, MMC@fa20000: 2
    正在从 MMC 加载环境... 确定
    输入:   串行@2800000
    输出:  串行@2800000
    ERR:  串行@2800000
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(状态= 0x116)
    EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(状态= 0x116)
    在0x51处读取板载 EEPROM 失败-121
    NET:  eth0:以太网@8000000port@1
    按任意键以停止自动引导: 0
    => bdinfo
    BOOT_PARAMS = 0x000000000000
    DRAM 组  = 0x000000000000
    ->开始   = 0x0000000080000000
    ->大小    = 0x000080000000
    DRAM 组  = 0x000000000001
    ->开始   = 0x0000000880000000
    ->大小    = 0x000080000000
    闪存启动 = 0x000000000000
    flashsize  = 0x000000000000
    flashoffset = 0x000000000000
    波特率   = 115200bps
    relocaddr  = 0x00000000fff1c000
    重新分配关闭  = 0x00007f71c000
    构建      = 64位
    电流 ETH =以太网@8000000port@1
    ethaddr    = 34:08:E1:87:76:aa
    ip addr    = 10.0.0.106
    FDT_BLOB   = 0x00000000f7ef2920
    NEW_FDT    = 0x00000000f7ef2920
    FDT_SIZE   = 0x0000000094c0
    MULTI_DTB_FIT= 0x000000000000
    LMB_dump_all:
       memory.cnt            = 0x2
       memory.size           = 0x0
       memory.reg[0x0].base  = 0x80000000
                      .size  = 0x80000000
       memory.reg[0x1].base  = 0x880000000
                      .size  = 0x80000000


       保留.cnt          = 0x3
       保留.size         = 0x0
       Reserved.reg[0x0].base = 0x9db00000
                        .size = 0xc00000
       Reserved.reg[0x1].base = 0x9e780000
                        .size = 0x1880000
       Reserved.reg[0x2].base = 0xf7ef1520
                        .size = 0x810eae0
    ARCH_NUMBER = 0x000000000000
    TLB addr   = 0x00000000ffff0000
    irq_sp     = 0x00000000f7ef2910
    SP START   = 0x00000000f7ef2910
    早期的 malloc 用法:2f30 / 8000
    =>引导
    在端口1上建立链路、速度为1000、全双工
    使用以太网@8000000port@1设备
    来自服务器10.0.0.1的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.106
    文件名'k3-am625-sk.dtb'。
    载入地址:0x88000000
    正在加载:####
            6.2MiB/s
    完成
    传输的字节= 45632 (b240十六进制)
    在端口1上建立链路、速度为1000、全双工
    使用以太网@8000000port@1设备
    来自服务器10.0.0.1的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.106
    文件名"Image"。
    载入地址:0x82000000
    正在加载:####################################################################出##################################出
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ####################################################################个##############
            ########################
            12.7 MiB/s
    完成
    传输的字节= 18278912 (116ea00十六进制)
    ##平展设备树 Blob、88000000
      在0x88000000使用 FDT Blob 引导
      Loading Device Tree to 000000008fff1000, end 00008ff23f ... 确定

    正在启动内核...

    [   0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x410fd034]
    [   0.000000] Linux 版本5.10.140-g5e63ae91b2 (OE-user@OE-host)(aarch64-none-linux-gnu-gcc (A-profile 架构的 GNU 工具链9.2-2019.12)(ar3
    [   0.000000]机器放电模型:德州仪器 AM625 SK
    [   0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项"")
    [   0.000000] printk:启动控制台[ns16550a0]已启用
    [   0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009c800000处创建了 DMA 内存池,大小为3MiB
    [   0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 IPC-memories@9c800000、兼容的 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009cb00000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [   0.000000] of:保留的存储器:初始化节点 M4F-DMA-MEMORY@9cb00000、兼容 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009cc00000处创建了 DMA 内存池、大小为13 MiB
    [   0.000000] of:保留的内存:初始化节点 M4F-MEMORY@9cc00000、兼容的 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009d900000处创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [   0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-dma-memory@9d900000、兼容的 id shared-dma-pool
    [   0.000000]保留内存:在0x000000009da00000处创建了 DMA 内存池、大小为13 MiB
    [   0.000000] of:保留的内存:初始化节点 r5f-memory@9da00000、兼容的 id shared-dma-pool
    [   0.000000]区域范围:
    [   0.000000]  DMA     [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
    [   0.000000]  dma32   空
    [   0.000000]  正常  [mem 0x0000000100000000-0x00000008ffffffffffffffffffffffff]
    [   0.000000]每个节点的可移动区域开始
    [   0.000000]早期存储器节点范围
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x0000000080000000-0x000000009c7fff]
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x000000009c800000-0x000000009e6fff]
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x000000009e700000-0x000000009e77ffffffffff]
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x000000009e780000-0x000000009fffff]
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x00000000a0000000-0x00000000ffffffffffffffffffffffffff]
    [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x0000000880000000-0x00000008fffffffffffffffffffffffffffffff]
    [   0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000008ffffffffffffffffffffffffff]
    [   0.000000] CMA:保留512 MiB,位于0x00000000e0000000
    [   0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
    [   0.000000] psci:固件中检测到 PSCIv1.1。
    [   0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2函数 ID
    [   0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
    [   0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
    [0.000000]   perpu:嵌入式22页/CPU s50072 r8192 d31848 u90112
    [   0.000000]在 CPU0上检测到 VIPT I-cache
    [   0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表845719
    [   0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.000000]   构建了1个区域主义者,移动性分组。  总页数:1032192
    [   0.000000]内核命令行:console=ttyS2115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 root=/dev/nfs rootfsttype=nfs ip=dhcp nfsroot=10.0.0.28:/media/0
    [   0.000000]条目高速缓存哈希表条目:524288 (顺序:10,4194304字节、线性)
    [   0.000000] inode 缓存哈希表条目:262144 (顺序:92097152字节、线性)
    [   0.000000] mem auto-init:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
    [   0.000000]软件 IO TLB:映射[mem 0x00000000dc000000-0x0000e0000000](64MB)
    [   0.000000]内存:3448080K/4194304K 可用(10688K 内核代码、1146K rwdata、4124K rodata、1792K 初始化、427K BSS、 221936K 保留、524288K CMA-reser)
    [   0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
    [   0.000000] RCU:抢占式分层 RCU 实现。
    [   0.000000] RCU:    已启用 RCU 事件跟踪。
    [   0.000000]    RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPUs=256限制为 nR_CPU_IDs=4。
    [   0.000000] 启用任务 RCU 的 trampoline 变体。
    [   0.000000] RCU:RCU 计算出的调度器入射延迟值为25个间隔。
    [   0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEAF 的几何结构=16,nr_cpu_ids=4
    [   0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
    [   0.000000] GICv3:GIC:使用 SPLIT EOI/停用模式
    [   0.000000] GICv3:实施256个 SPI
    [   0.000000] GICv3:0个已实施扩展 SPI
    [   0.000000] GICv3:分销商没有范围选择器支持
    [   0.000000] GICv3:实施16个 PPI
    [   0.000000] GICv3:CPU0:找到转寄器0区域0:0x0000000001880000
    [   0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182ffffffff]
    [0.000000]   GIC:为 ITS 启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
    [   0.000000] ITS@0x0000000001820000:设备表太大,减少 ID 20->19
    [   0.000000] ITS@0x0000000001820000:分配了524288个设备@880800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
    [   0.000000] ITS:对 cmd 队列使用缓存刷新
    [   0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x0000000880040000
    [   0.000000] GIC:对 LPI 属性表使用缓存刷新
    [   0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880050000
    [   0.000000] ARCH_TIMER:以200.00MHz (PHY)运行的 CP15定时器。
    [   0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634
    [   0.000004] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换一次
    [0.008509]   控制台:彩色虚拟设备80x25
    [0.013102]   校准延迟环路(跳过),通过定时器频率计算得出的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [   0.023784] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [   0.028593] LSM:安全框架初始化
    [   0.033397]挂载高速缓存哈希表条目: 8192 (顺序: 465536字节,线性)
    [   0.040993]挂载点高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:465536字节,线性)
    [0.050736]   RCU:分层 SRCU 实现。
    [0.055927]   平台 MSI:已创建 MSI 控制器@1820000域
    [0.062208]   PCI/MSI:/bus@f0000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000域已创建
    [0.071441]   EFI 服务将不可用。
    [0.076346]   SMP:启动二级 CPU ...
    [0.081631]   在 CPU1上检测到 VIPT I-cache
    [0.081668]   GICv3:CPU1: Found redistributor 1 region 0:0x00000000018a0000
    [   0.081683] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880060000
    [   0.081748] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
    [0.082418]   CPU2上检测到 VIPT 指令缓存
    [   0.082443] GICv3:CPU2:已找到转寄器2区域0:0x00000000018c0000
    [   0.082454] GICv3:CPU2:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880070000
    [0.082490]   CPU2:启动的辅助处理器0x0000000002 [0x410fd034]
    [0.083111]   在 CPU3上检测到 VIPT 指令缓存
    [0.083130]   GICv3:CPU3:已找到转寄器3区域0:0x00000000018e0000
    [   0.083142] GICv3:CPU3:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880080000
    [0.083177]   CPU3:启动的辅助处理器0x0000000003 [0x410fd034]
    [0.083248]   SMP:拥有1个节点、4个 CPU
    [0.162978]   SMP:总共激活了4个处理器。
    [0.167791]   CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [0.173064]   CPU 特性:检测到:CRC32指令
    [0.185601]   CPU:所有 CPU 均以 EL2启动
    [0.189809]   替代方法:修补内核代码
    [   0.195505] devtmpfs:已初始化
    [0.205027]   由于缺乏种子而导致 KASLR 被禁用
    [   0.209794]时钟源:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
    [0.219770]   futex 哈希表条目:1024 (顺序:465536字节,线性)
    [0.242094]   pinctrl core:初始化 pinctrl 子系统
    [0.248135]   dmi 不存在或无效。
    [0.252757]   NET:注册的协议系列16
    [   0.258652] DMA:原子分配的预分配512 KiB GFP_kernel 池
    [   0.265979] dma:原子分配的预分配512 KiB GFP_kernel|GFP_DMA 池
    [   0.274095] dma:预分配512 kib gfp_kernel|gfp_dma32用于原子分配的池
    [   0.282741] thermal_sys:寄存式热调节器"spe_wise"
    [   0.282746] thermic_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
    [   0.289466]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
    [0.303182]   使用65536个条目初始化的 ASID 分配器
    [0.329614]   HugeTLB 寄存1.00 GiB 页大小,预分配0页
    [0.336501]   HugeTLB 已注册32.0 MIB 页大小,预分配0页
    [0.343373]   HugeTLB 已注册2.00 MIB 页面大小,预分配0页
    [0.350226]   HugeTLB 寄存64.0 KiB 页面大小,预分配0页
    [   0.358194] cryptd:max_cpu_qlen 设置为1000
    [   0.365339] K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM62X rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f] Detected
    [   0.374439] VCC_5v0:由 vmain_PD 供电
    [   0.378915] VCC_3V3_sys:由 VMAIN_PD 供电
    [   0.383787] VCC_1v8:由 VCC_3V3_sys 供电
    [0.388968]   iommu:默认域类型:已转换
    [0.39434]   SCSI 子系统已初始化
    [0.398619]   MC: Linux 媒体接口: v0.10
    [0.403013]   视频开发: Linux 视频捕捉接口: v2.00
    [   0.408693] pps_core:LinuxPPS API 版本 1个已注册
    [   0.413769] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.423120]   PTP 时钟支持寄存
    [0.427160]   EDAC MC:版本:3.0.0
    [   0.431015] OMAP-mailbox 29000000.mailbox:OMAP 邮箱 rev 0x66fc9100
    [0.438116]   FPGA 管理器框架
    [   0.442594] clocksource:切换到 clocksource arch_sys_counter
    [0.449051]   VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.453123]   VFS:Dquot-cache 哈希表条目:512 (顺序04096字节)
    [0.465945]   NET:注册的协议系列2
    [0.470833]   IP 标识符哈希表条目:65536 (顺序:7524288字节、线性)
    [   0.480187] tcp_list_portaddr_hash 哈希表条目:2048 (顺序:332768字节、线性)
    [   0.488988] TCP 建立的哈希表条目: 32768 (顺序: 6, 262144字节,线性)
    [   0.497290] TCP 绑定散列表条目: 32768 (顺序: 7524288字节,线性)
    [   0.505280] TCP:已配置哈希表(已建立32768绑定32768)
    [0.512256]   UDP 哈希表条目:2048 (顺序:465536字节、线性)
    [0.519189]   UDP-Lite 哈希表条目:2048 (顺序:465536字节,线性)
    [0.526733]   NET:已注册的协议系列1
    [0.531734]   RPC:注册的命名 UNIX 套接字传输模块。
    [0.537809]   RPC:已注册的 UDP 传输模块。
    [0.542618]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.547426]   RPC:已注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.554021]   PCI:CLS 0字节,默认为64
    [   0.558957]硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_A53 PMU 驱动器启用、7个计数器可用
    [0.571037]   初始化系统信任的密钥环
    [   0.575798]工作集:TIMESTAMP_BITS=46 max_order=20 bucket_order=0
    [0.586375]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [   0.592928] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [   0.598142]密钥类型 id_resolver 已注册
    [   0.602419]已注册密钥类型 id_legacy
    [0.606596]   nfs4filelaouty_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
    [0.613452]   nfs4flexfilelaout_init: NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
    [0.621214]   9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [   0.662148]密钥类型非对称寄存
    [0.666345]   已注册非对称密钥解析器"x509"
    [0.671369]   已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4 (主要版本243)
    [   0.678935] IO 调度程序 MQ 最后期限已登记
    [0.68351]   IO 调度程序凸起已注册
    [   0.689527] pinctrl-single 40840.pinctrl:34引脚、尺寸136
    [0.695852]   pinctrl-single f4000.pinctrl:171引脚,尺寸684
    [0.704420]   uvesafb:无法执行/sbin/v86d
    [0.709250]   uvesafb:确保 v86d 帮助程序已安装并可执行
    [   0.716726] uvesafb:获取 vbe 信息块失败(eax=0x4f00、err=-2)
    [   0.723489] uvesafb: vbe_init()以-22失败
    [0.728134]   uvesafb: uvesafb.0的探测失败,错误-22
    [0.738897]   串行:8250/16550驱动器,10个端口,IRQ 共享启用
    [0.758439]   BRD:已加载模块
    [   0.768718]循环:已加载模块
    [0.772789]   加速度:07.714.04.00-RC1
    [   0.779985 ] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
    [0.7861]   igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
    [   0.792090] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [0.798194]   sky2:驱动程序版本1.30
    [   0.802809] VFIO -用户级元驱动程序版本: 0.3
    [0.809023]   i2c /dev/dev 条目驱动程序
    [   0.814182] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.820530]   sdhci:版权所有(c) Pierre Ossman
    [   0.825262] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [0.831914]   ledtrig-cpu:注册以指示 CPU 上的活动
    [0.838406]   SMCCC:SoC_ID:arch_SOC_ID 未被执行,跳过...
    [0.846043]   选型:探测导管方法。
    [   0.850634]选项:修订版3.18 (8e155bae)
    [   0.850903]选项:已启用动态共享存储器
    [   0.860411] optee:已初始化的驱动程序
    [0.865039]   NET:注册的协议系列17
    [0.869778]   9pnet:安装9P2000支持
    [   0.874225]注册密钥类型 DNS_resolver
    [0.878810]   加载已编译的 X.509证书
    [   0.892540] ti-sci 440430.system-controller:挂起需要 ti、ctx-memory-region、但不提供。
    [   0.902726] ti-sci 440430.system-controller:ti_sci_init_suspend 失败,mem SUSPEND 将不起作用。
    [0.912968]   ti-sci 440430.system-controller:abi:3.1 (固件版本0x0008 '8.4.7--v08.04.07 (Jolly Jellyfi')
    [   0.952051] omap_i2c 200000.i2c:频率为400kHz 时的总线0版本0.12
    [   0.959351] LM75 1-0048:使用虚拟稳压器时找不到电源
    [   0.987684] hwmon hwmon0:TEMP1_INPUT 未连接到任何热区域
    [   0.994376] LM75 1-0048:hwmon0:传感器'tmp100'
    [   0.999386] LM75 1-0049:电源与未找到的电压间的关系、使用虚拟稳压器
    [   1.006933] hwmon hwmon1:TEMP1_INPUT 未连接到任何热区域
    [   1.013626] LM75 1-0049:hwmon1:传感器"Tmp100"
    [   1.018393] omap_i2c 2001000.i2c:100kHz 时的总线1版本0.12
    [   1.025235] OMAP_i2c 200000.i2c:100kHz 时的总线2版本0.12
    [   1.031322] ti-sci-intr 4210000.interrupt-controller:已创建中断路由器5个域
    [   1.039659] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000:已创建中断路由器3域
    [   1.048905] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller:已创建中断聚合器域28
    [1.057925]   ti-bcdma 485c0100.dma-控制器:响铃次数:82
    [1.066152]   ti-bcdma 485c0100.dma-控制器:通道:48 (bchan:18、tchan:12、rchan:18)
    [1.077414]   ti-pktdma 485c0000.dma-控制器:振铃次数: 150
    [   1.087716] ti-pktdma 485c0000.dma-控制器:通道数:35 (tchan:20、rchan:15)
    [1.098118]   printk:控制台[ttyS2]已禁用
    [   1.102569] 2800000.serial: ttyS2在 MMIO 0x2800000 (IRQ = 19、BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
    [   1.111352] printk:启用控制台[ttyS2]
    [   1.111352] printk:启用控制台[ttyS2]
    [   1.119805] printk:已禁用 bootconsole [ns16550a0]
    [   1.119805] printk:已禁用 bootconsole [ns16550a0]
    [1.133107]   [DRM]已初始化 tidss 1.0.0 20180215、用于次要0上的30200000.DSS
    [1.155595]   fbcon:推迟控制台接管
    [   1.160060] tidss 30200000.dss:[drm] fb0:tidssdrmfb 帧缓冲器件
    [   1.172846] davinci_mDIO 8000f00.mDIO:在手动模式下配置 MDIO
    [   1.218595] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:Davinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [   1.228127] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[0]:器件8000f00.MDIO:00、驱动程序 TI DP83867
    [   1.236228] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[1]:器件8000f00.MDIO:01、驱动程序未知
    [1.244155]   am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA01103,cpsw 版本0x6BA81103端口:3 quirks:00000002
    [   1.257071] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:使用随机 MAC 地址
    [   1.263337] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.5
    [   1.270461] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:ALE 表大小512
    [   1.277167] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:CPTS 版本0x4e8a010c、freq:500000000、add_val:1 pps:0
    [   1.289674] rtc-ti-K3 2b1f0000.rtc:注册为 rtc0
    [   1.399125] mmc1:CQHCI 版本5.10
    [   1.399166] mmc0:CQHCI 5.10版
    [   1.406951] debugfs:目录'PD:182'与父级'pm_genpd'已经存在!
    [1.445279]   mmc0:fa1000.mmc 上的 SDHCI 控制器[fa1000.mmc],使用 ADMA 64位
    [1.512054]   mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
    [   1.517702] mmcblk0:mmc0:0001 Q2J54A 3.59 GiB
    [   1.522513] mmcblk0boot0:mmc0:0001 Q2J54A 分区1 16.0 mib
    [   1.528710] mmcblk0boot1:mmc0:0001 Q2J54A 分区2 16.0 mib
    [   1.534798] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 Q2J54A 分区3 512 KiB、chardev (237:0)
    [   2.918690] sdhci-am654 fa00000.mmc:开机失败
    [   2.954329] mmc1:在 fa000.mmc 上使用 SDHCI 64位
    [   2.962623] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:down msc_sl e0000000 TMO 0
    [   2.971879] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:设置新的 flow-id-base 19
    [   2.985545] am65-cpsw-nuss80000.Ethernet eth0:PHY [8000f00.MDIO:00]驱动程序[TI DP83867](IRQ=POLL)
    [   2.994862] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth0:为 phy/RGMII-rxid 链路模式配置
    [   3.006057] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:down msc_sl e0000000 TMO 0
    [   3.015070] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth1:PHY [8000f00.MDIO:01]驱动程序[通用 PHY](IRQ=POLL)
    [   3.024459] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth1:为 phy/rgmII-rxid 链路模式配置
    [   3.034336] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth1:链路已接通- 100Mbps/全-流控制 Rx/TX
    [3.054591]   发送 DHCP 请求..
    [   7.095368] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth0:链路接通- 1Gbps/满-流控关闭
    [9.998584]   .,正常
    [  11.016532] IP-Config:从10.0.0.28获得 DHCP 应答,我的地址是10.0.0.106
    [  11.02383838] IP-Config:完成:
    [  11.027066]     device=eth0、hwaddr=34:08:e1:87:76:aa、ipaddr=10.0.0.106、mask=255.255.0.0、gw=255.255.255.255
    [  11.036963]     host=10.0.0.106,domain=、nis-domain=(无)
    [  11.042614]     bootserver=10.0.0.1、rootserver=10.0.0.28、rootpath=
    [  11.042618]     nameserver0=10.0.0.28
    [  11.05461] am65-cpsw-nuss 80000.Ethernet eth1:链路断开
    [  11.076330] VFS:在设备0:21上安装了 root (NFS 文件系统) readonly。
    [  11.083289] devtmpfs:已安装
    [  11.087472]释放未使用的内核内存:1792K
    [  11.102661]将/sbin/init 作为初始化进程运行
    [11.127795]-------   [剪切此处]-------
    [11.130601]-------   [剪切此处]-------
    [11.130604]-------   [剪切此处]-------
    [11.130606]-------   [剪切此处]-------
    [11.130611]  arch/arm64/kernel/traps.c:407内核错误!
    [11.130614]  arch/arm64/kernel/traps.c:407内核错误!
    [11.130616]  内部错误:Oops - BUG:0[#1]抢占 SMP
    [  11.130621]链接的模块:
    [11.130634]  CPU: 3 PID: 0 Comm: swapper/3 not damed 5.10.140-g5e63ae91b2 #1
    [  11.130636]硬件名称:德州仪器(TI) AM625 SK (DT)
    [  11.130642] pstate:00000085 (nzcv daIf -pan -uao -TCO BTYPE=-)
    [11.130660]  PC : DO_UNdefinestr+0x2f4/0x318
    [11.130664]  lr : do_undefinestr+0x1e8/0x318
    [11.13066]  sp : ff800011203da0
    [11.130668]  x29: ff800011203da0 x28: ff00080011c600
    [  11.130674] x27:000000000000 x26:ff800011204000
    [  11.130679] x25:ff800011200000 x24:00000000000000e0
    [11.130684]  x23:0000000040000085 x22:ff800010010000
    [11.130689]  x21:ff800011203f80 x20:ff00080011c600
    [  11.130694] x19:ff800011203e30 x18:0000000000000014
    [  11.130699] x17:00000000e84e28d9 x16:0000741d1078
    [  11.130704] x15:ff800010010000 x14:00000000000001c1
    [11.130709]  X13:000000000000 x12:fffffffffffffffc0d
    [  11.130714] x11:000000000000008f x10:0000000000000004
    [  11.130719] x9:000000000000 x8:000000028e387800
    [11.130723]  x7 : ff00080011c600 x6 : ff800011203df8
    [11.130728]  x5 : 00000000d5300000 x4 : ff800011063dc0
    [  11.130733] x3:000000000000 x2:000000000000
    [  11.130738] x1 : ff00080011c600 x0 : 000040000085
    [  11.130744]呼叫跟踪:
    [  11.130751] DO_UNdefinestr+0x2f4/0x318
    [  11.130759] el1_undef+0x30/0x50
    [  11.130763] el1_SYNC_handler+0x8c/0xc8
    [  11.130767] el1_SYNC+0x88/0x140
    [  11.130771] EFI_HEADER_END+0x0/0x268
    [  11.130777] __handle_domain_irq+0x68/0xc0
    [  11.130784] gic_handle_IRQ+0x58/0x128
    [  11.130788] el1_irq+0xcc/0x180
    [  11.130792] arch_cpu_idle+0x18/0x28
    [  11.130798] DEFAULT_IDLE_CALL+0x20/0x68
    [  11.130803] DO_IDEL+0xc0/0x128
    [  11.130806] CPU_STARTUP_Entry+0x28/0x60
    [  11.130813] secondary_start_kernel+0x14c/0x178
    [  11.130820]代码:f9401bf7 17ff7b a9025bf5 f9001bf7 (d4210000)
    [ 11.130834]--[  末端迹线530a990d84fd47ae ]---
    [11.130838]  内部错误:Oops - BUG:0[#2]抢占 SMP
    [  11.130840]内核严重错误-未同步:试图终止空闲任务!
    [  11.130842]中链接的模块:
    [11.130844]  SMP:停止辅助 CPU
    [11.130844]   
    [11.130850]  CPU: 2 PID: 0 Comm : swapper/2被污染: G     D          5.10.140-g5e63ae91b2 #1
    [  11.130852]硬件名称:德州仪器(TI) AM625 SK (DT)
    [  11.130856] pstate:00000085 (nzcv daIf -pan -uao -TCO BTYPE=-)
    [11.130861]  PC : do_undefinestr+0x2f4/0x318
    [11.130865]  lr : do_undefinestr+0x1e8/0x318
    [11.130867]  sp : ff8000111fbda0
    [11.130870]  x29: ff8000111fbda0 x28: ff00080011b800
    [  11.130875] x27: 000000000000 x26: ff8000111fc000
    [  11.130880] x25:ff8000111f8000 x24:00000000000000e0
    [  11.130885] x23:0000000040000085 x22:ff800010010000
    [11.130889]  x21:ff8000111fbf80 x20:ff00080011b800
    [  11.130894] x19:ff8000111fbe30 x18:000000000002
    [  11.130899 ] X17:0000000000000010 x16:0000000000000000
    [  11.130904] x15:ff800010010000 x14:0000000000000192
    [11.130909]  X13:000000000000 x12:fffffffffffffffc0d
    [  11.130914] x11:0000000000000140 x10:0000000000000004
    [11.130918]  x9:000000000000 x8:000000028e387800
    [11.130923]  x7 : ff00080011b800 x6 : ff8000111fbdf8
    [11.130928]  x5 : 00000000d5300000 x4 : ff800011063dc0
    [  11.130933] x3:000000000000 x2:000000000000
    [  11.130937] x1 : ff00080011b800 x0 : 000040000085
    [  11.130942]呼叫跟踪:
    [  11.130947] DO_UNdefinestr+0x2f4/0x318
    [  11.130951] el1_undef+0x30/0x50
    [  11.130954] el1_SYNC_handler+0x8c/0xc8
    [  11.130957] el1_SYNC+0x88/0x140
    [  11.130960] EFI_HEADER_END+0x0/0x268
    [  11.130964] _Handle_domain_IRQ+0x68/0xc0
    [  11.130967] GIC_Handle_IRQ+0x58/0x128
    [  11.130971] el1_IRQ+0xcc/0x180
    [  11.130974] arch_cpu_idle+0x18/0x28
    [  11.130978] DEFAULT_IDLE_CALL+0x20/0x68
    [  11.130981] DO_IDEL+0xc0/0x128
    [  11.130984] CPU_STARTUP_Entry+0x28/0x60
    [  11.130988] secondary_start_kernel+0x14c/0x178
    [  11.130994]代码: f9401bf7 17ff7b a9025bf5 f9001bf7 (d4210000)
    [11.130997]--[  结束迹线530a990d84fd47af ]-
    [  11.132426] arch/arm64/kernel/traps.c:407内核错误!
    [11.137027]  arch/arm64/kernel/traps.c:407内核错误!
    [11.141627]  内部错误:Oops - BUG:0[#3]抢占 SMP
    [  11.543459]中链接的模块:
    [11.546505]  CPU: 0 PID: 1 Comm : init patiented : G     D          5.10.140-g5e63ae91b2 #1
    [  11.554573]硬件名称:德州仪器(TI) AM625 SK (DT)
    [  11.560043] pstate:00000085 (nzcv daIf -PAN -UAO -TCO BTYPE=-)
    [11.566035]  PC : do_undefinestr+0x2f4/0x318
    [11.570119]  lr : do_undefinestr+0x1e8/0x318
    [11.574201]  sp : ff8000111ebd10
    [11.577503]  x29: ff8000111ebd10 x28: ff0008000f8000
    [  11.582801] x27:ff000800751438 x26:ff8000111ec000
    [11.588100]  x25:ff8000111e8000 x24:ff0008010bb600
    [  11.593398] x23:0000000040000085 x22:ff800010010200
    [11.598698]  x21: ff8000111ebef0 x20: ff0008000f8000
    [  11.603996] x19:ff8000111ebda0 x18:000000000002
    [  11.609295] x17:000000000000 x16:000000000000
    [  11.614594] x15:ff800010010200 x14:000000000000008c
    [  11.619893] x13:0000000000000001 x12:0000000000000001
    [  11.625191] x11:000000000000 x10:000000000002
    [11.630490]  x9:0000000000000112 x8:ff00087f795180
    [11.635788]  x7 : ff0008001180c0 x6 : ff8000111ebd68
    [11.641088]  x5 : 00000000d5300000 x4 : ff800011063dc0
    [  11.646387] x3:000000000000 x2:000000000000
    [  11.651687] x1 : ff0008000f8000 x0 : 000040000085
    [  11.656986]呼叫追踪:
    [  11.659423] DO_UNdefinestr+0x2f4/0x318
    [  11.663160] el1_undef+0x30/0x50
    [  11.666376] el1_SYNC_handler+0x8c/0xc8
    [  11.670199] el1_SYNC+0x88/0x140
    [  11.673415] EFI_HEADER_END+0x200/0x268
    [  11.677239] IRQ_EXIT+0xc0/0xe0
    [  11.680369] _Handle_domain_irq+0x68/0xc0
    [  11.684452] GIC_Handle_IRQ+0x58/0x128
    [  11.688188] el1_irq+0xcc/0x180
    [  11.691321] __clean_dcache_area_pou+0x3c/0x40
    [  11.695751] _SYNC_ICache_dcache+0x60/0x98
    [  11.699925] alloc_set_Pte+0x280/0x650
    [  11.703667] filemap_map_pages+0x3C0/0x3e0
    [  11.707750] handle_mm_fault+0xc70/0xf78
    [  11.711662] DO_PAGE_FAULT+0x130/0x3a8
    [  11.715398] DO_TRANSITION_FAULT+0x58/0x68
    [  11.719569] DO_MEM_ABORT+0x40/0xa0
    [  11.723045] el0_da+0x28/0x38
    [  11.726002] el0_SYNC_handler+0x88/0xb8
    [  11.729823] el0_SYNC+0x180/0x1c0
    [  11.733128]代码:f9401bf7 17ff7b a9025bf5 f9001bf7 (d4210000)
    [  11.739204]-->结束迹线530a990d84fd47b0]-
    [11.743807]  Internal error: Oops - bug: 0 [#4] preempt SMP
    [  11.743809]注:init[1]因 preempt_count 2而退出
    [  11.754310]中链接的模块:
    [11.757356]  CPU: 1 PID: 0 Comm: swapper/1 damed: G     D          5.10.140-g5e63ae91b2 #1
    [  11.765857]硬件名称:德州仪器(TI) AM625 SK (DT)
    [  11.771327] pstate:00000085 (nzcv daIf -PAN -UAO -TCO BTYPE=-)
    [11.777318]  PC : DO_UNdefinestr+0x2f4/0x318
    [11.781401]  lr : do_undefinestr+0x1e8/0x318
    [11.785482]  sp : ff8000111f3da0
    [  11.788785] x29:ff8000111f3da0 x28:ff00080011aa00
    [  11.794083] x27:000000000000 x26:ff8000111f4000
    [  11.799383] x25:ff8000111f0000 x24:00000000000000e0
    [  11.804681] x23:0000000040000085 x22:ff800010010000
    [  11.809980] x21:ff8000111f3f80 x20:ff00080011aa00
    [  11.815279] x19:ff8000111f3e30 x18:0000000000000001
    [  11.820578] X17:000000000000 x16:000000000000
    [  11.825879] x15:ff800010010000 x14:0000000000000000
    [11.831177]  x13:003d090000000000 x12:fffffffffffffffffc0d
    [  11.836477] x11:0000000000000103 x10:0000000000000004
    [11.841777]  x9:000000000000 x8:000000028e387800
    [11.847075]  x7 : 7ffffffffffffffffffffff x6 : ffff8000111f3df8
    [11.852373]  x5 : 00000000d5300000 x4 : ff800011063dc0
    [11.857672]  x3:000000000000 x2:000000000000
    [  11.862972] x1 : ff00080011aa00 x0 : 000040000085
    [  11.868270]呼叫跟踪:
    [  11.870708] DO_UNdefinestr+0x2f4/0x318
    [  11.8744444] el1_undef+0x30/0x50
    [  11.877660] el1_sync_handler+0x8c/0xc8
    [  11.881482] el1_SYNC+0x88/0x140
    [  11.884699] efi_header_end+0x0/0x268
    [  11.888348] _Handle_domain_IRQ+0x68/0xc0
    [  11.892431] GIC_Handle_IRQ+0x58/0x128
    [  11.896168] el1_irq+0xcc/0x180
    [  11.899298] arch_cpu_idle+0x18/0x28
    [  11.902861] DEFAULT_IDLE_CALL+0x20/0x68
    [  11.906770] DO_IDLE+0xc0/0x128
    [  11.909899] CPU_STARTUP_Entry+0x24/0x60
    [  11.913810] secondary_start_kernel+0x14c/0x178
    [  11.918328]代码:f9401bf7 17ff7b a9025bf5 f9001bf7 (d4210000)
    [11.924405]  -->结束迹线530a990d84fd47b1]-
    [  11.929011]内核偏移:已禁用
    [  11.932488] CPU 特性:0x0040,002,2000200c
    [11.93674]  内存限制:无

    [ 11.939794]-->结束内核紧急情况-未同步:试图终止空闲任务! )---

    此致、

    Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    发现 AM64x 上存在错误、

    /* AM64x supports only up to 2 GB SDRAM */

    我将验证这是否也可以转给 AM62x。

    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Judith、您好!

    这是 AM64x 勘误表吗? 我在其 勘误表中找不到任何此类内容。 还是 AM64x SDK 问题?


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    这在 U-boot 驱动程序中、因此 AM64x SDK 问题。 我尚未验证它适用于 AM62x。

    此外、根据电子邮件主题、我们的一名工程师还在验证 AM62x SVB 上对4GB LPDDR4的支持。

    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    已验证这是 U-boot 驱动程序中的一个错误、也限制了 AM62x 对4GB 的支持。

    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Judith、您好!

    谢谢你。 我希望我们能快速解决 U-Boot 问题。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franscois:

    客户是否可以使用以下补丁重试:

    diff --git a/drivers/ram/k3-ddrss/k3-ddrss.c b/drivers/ram/k3-ddrss/k3-ddrss.c
    index 0a4bf0c3078..e0cf28b9023 100644
    --- a/drivers/ram/k3-ddrss/k3-ddrss.c
    +++ b/drivers/ram/k3-ddrss/k3-ddrss.c
    @@ -736,11 +736,6 @@ static int k3_ddrss_probe(struct udevice *dev)
            if (ret)
                    return ret;
     
    -#ifdef CONFIG_K3_AM64_DDRSS
    -       writel(0x000001EF, AM64_DDRSS_SS_BASE + 0x020); //VBUSM2AXI Control Register sdram_idx, region_idx 0x11 --> 0x0F = log2(connected SDRAM size) - 16
    -       writel(0x0, AM64_DDRSS_SS_BASE + 0x120); //ECC Control Register 0x120 ecc_en = 0, rmw_en = 0, wr_alloc = 0, ecc_ck=0
    -#endif
    -
            ddrss->driverdt = lpddr4_getinstance();
     
            k3_lpddr4_probe(ddrss);


    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Judith、您好!

    谢谢你。

    :您可以试试这个补丁并告诉我们结果吗?


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、我在我们的一个内部开发板上复制了4GB 配置。  此处是 SDK8.06提供的一整套补丁、允许成功引导到内核并访问4GB 的存储器。  其中一些补丁已经包含在上面的线程中、但希望在下面包含一整套补丁。  我还添加了一些注释来解释每个变化。  请尝试一下  

    ================================

    U-boot: 此更改旨在包含 DDR 寄存器配置工具中的特定双列 DDR 配置

    diff --git a/arch/arm/dts/k3-am62x-r5-lp-sk.dts b/arch/arm/dts/k3-am62x-r5-lp-sk.dts
    index 0ac3186b43..5d2c1fed07 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-am62x-r5-lp-sk.dts
    +++ b/arch/arm/dts/k3-am62x-r5-lp-sk.dts
    @@ -5,7 +5,7 @@
    */

    #include "k3-am62x-lp-sk.dts"
    -#include "k3-am62x-ddr-lp4-50-800-800.dtsi"
    +#include "AM62x-LP4-50-800_dualrank_SVB.dtsi"
    #include "k3-am62-ddr.dtsi"

    #include "k3-am62x-lp-sk-u-boot.dtsi"

    ================================

    u-boot:此更改将使在 R5上运行的 u-boot 的内存定义增加到4GB

    diff --git a/arch/arm/dts/k3-am62x-r5-sk-common.dtsi b/arch/arm/dts/k3-am62x-r5-sk-common.dtsi
    index b4a5e3cfa1..833231074e 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-am62x-r5-sk-common.dtsi
    +++ b/arch/arm/dts/k3-am62x-r5-sk-common.dtsi
    @@ -19,8 +19,9 @@

    memory@80000000 {
    device_type = "memory";
    - /* 2G RAM */
    - reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
    + /* 4G RAM */
    + reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>,
    + <0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;

    u-boot,dm-spl;
    };

    ================================

    u-boot:此更改将使运行在 A53上的 u-boot 的内存定义增加到4GB

    diff --git a/arch/arm/dts/k3-am62x-sk-common.dtsi b/arch/arm/dts/k3-am62x-sk-common.dtsi
    index 72ebb1400f..1682cabe14 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-am62x-sk-common.dtsi
    +++ b/arch/arm/dts/k3-am62x-sk-common.dtsi
    @@ -31,8 +31,9 @@

    memory@80000000 {
    device_type = "memory";
    - /* 2G RAM */
    - reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
    + /* 4G RAM */
    + reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>,
    + <0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;

    };

    ================================

    U-boot: 此更改将修复 DDRSS 驱动器以正确地为4GB 的内存在 DDR 包装程序中设置地址区域


    diff --git a/drivers/ram/k3-ddrss/k3-ddrss.c b/drivers/ram/k3-ddrss/k3-ddrss.c
    index 0a4bf0c307..49590f0bd1 100644
    --- a/drivers/ram/k3-ddrss/k3-ddrss.c
    +++ b/drivers/ram/k3-ddrss/k3-ddrss.c
    @@ -737,7 +737,7 @@ static int k3_ddrss_probe(struct udevice *dev)
    return ret;

    #ifdef CONFIG_K3_AM64_DDRSS
    - writel(0x000001EF, AM64_DDRSS_SS_BASE + 0x020); //VBUSM2AXI Control Register sdram_idx, region_idx 0x11 --> 0x0F = log2(connected SDRAM size) - 16
    + writel(0x00000210, AM64_DDRSS_SS_BASE + 0x020); //VBUSM2AXI Control Register sdram_idx, region_idx 0x11 --> 0x0F = log2(connected SDRAM size) - 16
    writel(0x0, AM64_DDRSS_SS_BASE + 0x120); //ECC Control Register 0x120 ecc_en = 0, rmw_en = 0, wr_alloc = 0, ecc_ck=0
    #endif

    ================================

    内核: 此更改将使在 A53上运行的内核的内存定义增加到4GB

    diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62x-sk-common.dtsi b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62x-sk-common.dtsi
    index 3e7204440f..ecbd12b430 100644
    --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62x-sk-common.dtsi
    +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62x-sk-common.dtsi
    @@ -25,8 +25,9 @@

    memory@80000000 {
    device_type = "memory";
    - /* 2G RAM */
    - reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
    + /* 4G RAM */
    + reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>,
    + <0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;

    };

    ========================================

    内核: 这是仅用于测试的可选更改。  它允许您在内核中执行 devmem2以访问较高的2GB,而不会出现权限故障。  您还可以使用以下命令在上部2GB 上执行 memtester -p 0x880000000 4M

    @@ -81,6 +82,12 @@
    alignment = <0x1000>;
    no-map;
    };
    +
    + upper_2gb: upper-2gb@880000000 {
    + reg = <0x08 0x80000000 0x00 0x80000000>;
    + alignment = <0x1000>;
    + no-map;
    + };
    };

    vmain_pd: regulator-0 {

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis:

    请您告知我们有关此问题的最新信息吗? 我们希望您已成功启用4GB。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 François

    我会尽快尝试这些补丁。 我目前正在进行触摸屏集成。

    我会随时更新。

    此致、

    Alexis。