This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:Jacinto 高速以太网和接口(AM69A、DRA821U)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A, DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1244257/am69a-jacinto-high-speed-ethernet-and-interface-am69a-dra821u

器件型号:AM69A
主题中讨论的其他器件: DRA821UDRA821

大家好!

您可以考虑 使用 Jacinto AM69A 或 DRA821U 询问高速情况吗?


我们认为 AM69A 具有10Gb USXGMII IF。
 使用其他高速中频是否存在任何限制(例如 PCIe Gen3)如果我们使用10Gb USXGMII 或5Gb XFI?


我们认为 DRA821U 具有相同的以太网端口。 是否有与 AM69A 相同的任何限制?

此致、

松本浩隆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浩贵三

    [quote userid="177109" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1244257/am69a-jacinto-high-speed-ethernet-and-interface-am69a-dra821u 我们认为 AM69A 有10Gb USXGMII IF。
     使用其他高速中频是否存在任何限制(例如 PCIe Gen3)如果我们使用10Gb USXGMII 或5GB XFI?

    您可以将 PCIe 第3代与10G 或5G 以太网配合使用。

    通常、高速接口的使用取决于串行器/解串器通道的配置。 如果您在串行器/解串器通道描述中看到(TRM 第12.2.5.1.3.1.1节@ https://www.ti.com/lit/zip/spruj52 )、您将能够看到可同时支持的所有高速协议。 每个串行器/解串器通道只能有1个协议。

    [quote userid="177109" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1244257/am69a-jacinto-high-speed-ethernet-and-interface-am69a-dra821u 我们认为 DRA821U 具有相同的以太网端口。 是否有与 AM69A 相同的任何限制?

    与 DRA821类似,TRM (第12.2.5.3.1.1节@ https://www.ti.com/lit/pdf/spruiu1 )详细说明了可同时使用的接口由在串行器/解串器上运行的协议定义。 限制是一个串行器/解串器实例只能运行2个协议。 例如、DRA821上的 serdes0可以运行任何2个 PCIe、SGMII (或 USXGMII、QSGMII、XAUI 或 XFI)或 USB 协议、因为它只有1个 SerDes 实例。 而 AM69A 有4个串行器/解串器、它可以在每个串行器/解串器上运行多达2个协议。

    此致、
    坦迈