请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 您好!
我希望使用流引擎从传入缓冲区中提取交错的数据。
数据格式如下:
WIDTH [a,b,c,d],[a,b,c,d],...[a,b,c,d], [a,b,c,d],[a,b,c,d],...[a,b,c,d], HEIGHT ... [a,b,c,d],[a,b,c,d],...[a,b,c,d]
我希望一次将16个元素提取到3个向量 A、B、C 中(我不关心第4个元素)。
以下是我的描述符设置:
static inline __SE_TEMPLATE_v1 InterleaveTemplate(const int WIDTH, const int HEIGHT)
{
__SE_TEMPLATE_v1 cfg = __gen_SE_TEMPLATE_v1();
cfg.VECLEN = __SE_VECLEN_16ELEMS; // Stream 16 elements per advance
cfg.ELETYPE = __SE_ELETYPE_32BIT; // Each element is 32 bits (float)
cfg.ICNT0 = 1; // Get one interleaved element (a, b, or c. Skip d.)
cfg.DIM1 = 4; // Go to next interleaved element (a, b, or c. Skip d.)
cfg.ICNT1 = 16; // 16 for each a, b, and c
cfg.DIM2 = 1; // Go to next element (a, b, or c. Skip d.)
cfg.ICNT2 = 3; // Do a, b, c
cfg.DIM3 = 16 * 4; // Advance to the next 16 elements
cfg.ICNT3 = WIDTH * HEIGHT / 16; // Repeat for each element, 16 at a time
cfg.DIMFMT = __SE_DIMFMT_4D; // Streaming 4 dimensions
return cfg;
}
代码如下所示:
__SE_TEMPLATE_v1 cfg = InterleavedTemplate(BLOCK_WIDTH, BLOCK_HEIGHT);
__SE0_OPEN(ptr, cfg);
const int N_ITERATIONS = BLOCK_WIDTH * BLOCK_HEIGHT / 16;
for (int i = 0; i < N_ITERATIONS; i++)
{
float16 a = __SE0ADV(float16);
float16 b = __SE0ADV(float16);
float16 c = __SE0ADV(float16);
/* rest of code */
}
__SE0_CLOSE();
然而,在测试之后,它看起来像 ICNT0必须为16才能在目标向量中获得16个元素,其中包含一个__SE0_ADV()。 是这样吗? 如果 是这种情况、实现我的目标更好的选择是什么?
谢谢。
弗雷德