This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:CSI TX 是否可以配置为2×2通道、如何配置?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1244216/tda4vh-q1-can-csi-tx-be-configured-as-2-2lane-and-how

器件型号:TDA4VH-Q1

CSI TX 可以配置为2×2通道吗?如何配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2个2通道是什么意思? 您是指2个通道、2个通道吗? 然后不会、尽管可以配置2个通道、但 SDK 尚不支持双通道特性。

    此致、

    布里耶什