This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:是否可以提供用于刷写 Infineon S28HS512TGABHB010的闪存脚本(windows)?

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241384/tda4vm-q1-can-you-offer-flash-script-windows-to-flash-infineon-s28hs512tgabhb010

器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、团队成员:

  作为标题、您能提供吗?  

  我的自定义电路板消息:  

  1):J721e、 第1.1页。

  2):我将 Micron MT35XU512替换为 Infineon S28HS512TGABHB010。    我可以    先刷写 Micron MT35XU512、然后再更换 Infineon S28HS512TGABHB010。

  3):我的 仿真器为  SEED XDS560V2 USB Emulator_0   &   Blackhawk XDS560v2-USB System Trace Emulator_0 (您能否提供有关两个 仿真器的两个闪存脚本?)

致、

谢谢!

系统故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QI:

    在 Windows 上没有任何闪存脚本来闪存这个 Infineon 闪存. 您需要在 PDK 中为该闪存构建闪存写入器程序、然后可以使用 UniFlash 工具写入该闪存。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

       感谢您的答复。

       我不擅长  UniFlash 工具中的 J721e 芯片。 你能 给我提供一个新的吗?

      。

       我的  TI UniFlash  版本:8.3.0.4307 。   下载 URL: https://www.ti.com.cn/tool/cn/UNIFLASH#downloads

    谢谢!

    Qi、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QI:

    您可以从以下链接下载该工具。

    https://www.ti.com/tool/UNIFLASH#downloads

    此致、

    布里耶什