This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1243991/tda4vh-q1-tda4vh-q1

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

尊敬的 支持团队:

我需要实施一个使用中断触发的程序、然后执行耗时的操作。 详细要求如下。 您能给我一个解决方案和参考代码,谢谢!

1)在 MCU2_0中将指定的 GPIO 配置为低级别中断。

2)在中断处理程序中,我需要触发一个耗时操作的处理。

 2.1)对于耗时的操作,如果它也放在 MCU2_0中。 如何触发它?

 2.2)如果耗时的操作是其他核心,如何触发它? 请提供参考代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZHANG:

    如果它在 MCU2_0上运行、您可以启动一个新任务、该任务在信标上挂起、并且该信标会从计时器 ISR 被发布。 这是实现此功能的一种方式。  

    如果在不同内核上运行、则必须对另一个内核执行 IPC。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:  

    1) 1) TDA4VH 上是否有参考代码? 您能发送代码路径吗?

    2) 2)还请提供用于配置中断和中断 ISR 的参考代码。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZHANG:

     在已发布的 SDK 中没有特定示例。  

    有关中断和 ISR、请参阅我之前分享的 GPIO 实现。 其中有一个使用 Hwip 模块配置 ISR 的示例。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:  

    您能告诉我哪个标签 已经使用了 "GPIO 实施"?

    我记得我之前没有对它进行调试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZHANG:

    请在 DesaySV 论坛中搜索。

    您甚至可以查看以下常见问题解答。

    e2e.ti.com/.../faq-tda4vm-gpio-dma-trigger-in-tda4-and-test-in-sdk7-1

    此致、

    布里耶什