This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6745:具有 DMA 的 UART

Guru**** 2042920 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6745, AM2434, OMAP-L137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1239596/tms320c6745-uart-with-dma

器件型号:TMS320C6745
主题中讨论的其他器件: AM2434OMAP-L137

你能帮我吗?"

我搜索带有 DMA 和/或中断的 TMS320C6745 UART 示例。 我的问题是、

我必须快速地将192个字节从 CPU 传输到 CPU。 另一个 CPU 是 Sitara AM2434、

如果您也有这个示例、请告诉我。 我认为 RX 字节将直接

数据传输到两侧的存储器(DMA)(TMS320C6745和 AM2434)。

非常感谢

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    假设您在 C6745上使用 TI RTOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、我不使用裸机代码。 这是一个旧产品。 我必须通过 UART 将这些 TMS320C6745 (裸机代码)与新的 AM2434 (FreeRTOS PROFINET 代码)连接起来以传输数据。

    我的问题:

    1.是否可以使用 TMS320C6745将 UART 通过 DMA 传输至存储器?

    2.如果是,我可以在哪里找到 UART <=>DMA <=>存储器的示例代码?

    3.同样适用于通过 DMA 传输的 AM2434 UART

    第1点。 和2. 裸机代码;3. FreeRTOS。

    非常感谢。 马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我会将您的问题发送给我们的 RTOS/裸 机专家以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、或者同事、您有什么关于我的信息吗?

    谢谢

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有针对 TI-RTOS 处理器 SDK 的设计支持

    适用于  OMAP-L137和 C6747/C6745/C6743的 TI-RTOS 处理器 SDK  不会从 TI 持续获得设计支持。   如需了解详情、请参阅此公告(链接至 E2E 公告)。

    https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-OMAPL137

    https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-C6747

    该软件产品的 PDK 包中提供了一些示例、但由于没有积极的开发或专业知识来支持该产品、因此对这些软件包的支持已停止。

    谢谢。此致、

    拉胡尔