This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1240777/am3352-am3352

器件型号:AM3352

尊敬的团队:

我们尝试为 AM3352BZCZA100处理器构建图形用户界面、在这里我们不使用任何 Windows/Linux 等 RTOS。但我们在没有任何操作系统的情况下使用 BSP (板级支持的包)、 这是无操作系统。所以,亲切,建议我们的图形库,可以用来开发一个小型键盘应用程序。

注意

我们以前使用的是具有 FT81控制器的 New Haven Display (nHD-7.0-800480FT-CTXL-T)、因此我们无法创建简单的键盘 GUI、其中 FT81控制器仅支持 EVE (嵌入式视频引擎)库 、库中存在许多限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、TI 不提供任何图形支持、不支持 AM335x SGX GPU 内核的操作系统开发或 RTOS 开发。 您可以使用 ARM 内核驱动显示器、Starterware 等旧软件包可能提供相关示例、但这些示例没有 GPU。

    谢谢。

    拉胡尔