This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何在主机模式下使用 AM64X (微处理器)?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1244072/am6442-how-can-i-use-am64x-microprocessor-with-host-mode

器件型号:AM6442

大家好、

如何将微处理器用作 USB 主机?  TinyUSB 只允许我将其用作器件。 据说 AM64x MCU+ SDK 中只能使用器件模式。  但我需要在微处理器上使用主机模式。

谢谢!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bilal Akcam

    感谢您的查询。

    我正在尝试理解您的疑问。

    您是否正在尝试检查如何启用 列为"不支持的功能"的任何功能。

    您能否将我指向您已粘贴到上面的文档部分。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下链接表示 USB 无法用作主机

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/USB_DEVICE_DRIVER.html#autotoc_md1896

    以下链接表示 USB 只能用作器件

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/USB_DEVICE_DRIVER.html#autotoc_md1891

    但我需要在定制电路板上对 am6442使用主机模式。 我不会通过将定制板连接到 PC 来使用它。 我的 主机是 AM6442。 这是可行的吗? 但我找不到关于它的任何代码。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要使用 AM6442将 CAN 驱动至 USB 芯片(ftek)、是否可以在设备模式下实现此操作? 我认为我应该使用主机模式。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好 Bilal Akcam

    谢谢你。

    请帮助我了解您正在使用或正在考虑的开发环境。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我想在 AM6442上用裸机和 FreeRTOS 驱动 USB 到 CAN Converter (Fintek)。  是在 USB 设备模式还是 USB 主机模式下运行 AM644? 该文档说明不支持主机模式。 但我认为使用的是主机模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好 Bilal Akcam

    感谢您提供宝贵意见。

    我想对于您正在考虑的配置、您需要一个 USB 主机。

    似乎 USB 主机当前不受支持。

    此致、

    斯里尼瓦萨