This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在下载程序或调试视频 ISP 时、必须使用 USB3.0。 是否可能不使用 USB3.0接口、

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1244474/tda4vh-q1-when-downloading-programs-or-debugging-video-isps-you-must-use-usb3-0-is-it-possible-not-to-use-the-usb3-0-interface

器件型号:TDA4VH-Q1
  • 下载程序或者视频ISP调试的时候,是否一定要使用USB3.0。是否可以不使用USB3.0接口,
  • 下载程序或调试视频 ISP 时,必须使用 USB3.0。 是否可能不使用 USB3.0接口、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是您在某些文档中某个位置看到的一行内容。 您能指出您在哪里找到这条线吗?

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOC 开发需要考虑这一点,数据中没有看到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、曹

    使用 USB2.0时是否会遇到任何问题?

    此致
    迪瓦卡尔