This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4VE 2通道 PCIe 接口

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1231557/tda4ve-q1-tda4ve-2-lanes-pcie-interface

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

您好、先生!

TDA4VE 是否支持2通道 PCIe 接口? 我刚看到 EVM 设计中的4通道 PCIe。

"很遗憾、在 TDA4VE 上、M.2 Key PCIe 端口不受支持。 这主要是硬件限制、因为 TDA4VE 比 TDA4VM 具有更少的可用外设/功能。 尽管 CPB (通用处理器板)具有 M.2端口、但这适用于 TDA4VM SOM 与 CPB 搭配使用的情况。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    很抱歉耽误你的时间。

    SoC 支持双通道 PCIe 接口。 我相信我们会在 TDA4VM 中使用双通道 PCIe。 也可以使用 TDA4VE、因为 PCIe 的驱动程序和 IP 是相同的。

    此致、
    坦迈