This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:单摄像头应用在 tda4vh + QNX 环境中卡住

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1242131/tda4vh-q1-single-cam-app-gets-stuck-in-tda4vh-qnx-environment

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好、TI!

我试图在 tda4vh + QNX 环境中运行单摄像头应用程序,但它在"枚举传感器"打印后卡住。 请参见下图:

SDK 详细信息:

我从 QNX 软件中心下载了 BSP 版本 JBN12。

为了构建 QNX-IFS 文件、我在 j784s4-evm.build 根据 ti 修改的文件提供的文件  j784s4-evm-ti.build  的 BSP 版本 710_SVN96439_JBN4的说明。

这是经过修改的 j784s4-evm.build  文件:

.build 文件从这里开始------- >

######################################################################出##########################
#
# TI J784S4 EVM 上的 Neutrino 7.1
#
######################################################################出##########################
[可选]
[+keeplinked]
[图像= 0x80080000]
[virtual=aarch64le、raw +compress].bootstrap ={
[+keeplinked]启动-j784s4-evm -v -r0xA0000000、0x1000000、1
path=/proc/boot:/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/lib
ld_LIBRARY_PATH=/proc/boot:/lib:/usr/lib:/lib/dll:/lib/dll/pci procmo-smp-instr -v

[+script].script ={
#程序要求运行时链接器(ldqnx-64.so)位于固定位置
procmgr_symlink ../../proc/boot/ldqnx-64.so.2 /usr/lib/ldqnx-64.so.2

Display_msg 欢迎使用 TI J784S4 EVM 板上的 QNX Neutrino 7.1.0!

#确保所有串行调试和 telnet ksh 会话都设置了环境变量
编码=/etc/profile

#启动一些常用服务器
记录器2
管道和
dumper -d /tmp

####################################################################出######################
##随机服务
####################################################################出######################
display_msg "正在启动随机服务..."
随机-t
#使用 SA2UL 引擎生成随机数
# random -l devr-sa2ul.so:mmra=0x40901000,trng=0x40910000,IRQ=913
等待/dev/random 5

####################################################################出######################
## TI SCI/IPC 资源管理器
####################################################################出######################
# tisci-mgr
#等待/dev/tisci 4
#闪存分配器
#等待/dev/shmemallocator 4
# tiipc-mgr
#等待/dev/tiipc 4
# tiudma-mgr
#等待/dev/tiudma 4

####################################################################出######################
## UART 驱动程序
####################################################################出######################
display_msg"启动串行驱动器"
devc-seromap -e -F 0x02880,000,280
重新打开/dev/ser1

####################################################################出######################
## I2C 驱动程序
####################################################################出######################
I2C-OMAP35xx -p0x2000000 -I232 -d --u0
I2C-OMAP35xx -p0x2040000 -i236 -d - U4
I2C-OMAP35xx -p0x42120000 -i928 -d - U9
等待/dev/i2c0 4
等待/dev/i2c4 4
等待/dev/i2c9 4

####################################################################出######################
## RTC 实用程序-需要运行 i2c 驱动程序
####################################################################出######################
display_msg 从 RTC 设置操作系统时钟
RTC 硬件

####################################################################出######################
## SD/eMMC 内存卡驱动程序
####################################################################出######################
display_msg "正在启动 MMC/SD 存储卡驱动程序... eMMC"
DEVB-SDMMC-am65x blk cache=1m SDIO addr=0x4f80000、IRQ =35、timing=~hs400、eMMC、BS=sscfg=0x8000磁盘名称=eMMC

display_msg 正在启动 MMC/SD 存储卡驱动程序... 标清
DEVB-SDMMC-am65x blk cache=1m SDIO addr=0x04fb0000、IRQ =36、Bsscfg=0x8000:LDO=0x600000^8:pwrdev=/dev/i2c0 cam PNP 磁盘名称=sd

####################################################################出######################
##为 cpsw2g、cpsw9g 和 usb 配置 IO 扩展器
####################################################################出######################
/scripts/configure_i2c_io_expanders.sh

####################################################################出######################
##网络驱动程序
####################################################################出######################
# display_msg "正在启动网络驱动程序..."
io-pkt-v6-hc
#mount -T io-pkt -o devnp-aSi6.so

#确保 TCP/IP am0接口可用,然后脚本继续
#if_up -p ax0

#设置 IP 地址
#dhclient -m -lf /dev/shmem/dhclient.leases -pf /dev/shmem/dhclient.pid -nw ax0

#如果需要,设置静态 IP
# ifconfig ax0 169.254.1.2

####################################################################出######################
##无 UDMA 支持的 OSPI NOR 闪存驱动程序
####################################################################出######################
display_msg"正在启动闪存驱动器。。。"
devf-j7-ospi rclk=200000000、clk=25000000、rdelay=4
####################################################################出######################
##支持 UDMA 的 OSPI NOR 闪存驱动程序
###需要 tisci-mgr 和 tiudma-mgr 才能访问 TI udma 库
##需要"-I"选项来访问 UDMA 寄存器
## DMA 传输需要直接和 PHY 模式
####################################################################出######################
# display_msg "正在启动 Flash 驱动程序..."
# devf-j7-ospi -I rclk=200000000、clk=25000000、rdelay=4、poffset=0x3fc0000、dac=1、phy=1、dma=1

####################################################################出######################
USB-C 连接器上的## xHCI
####################################################################出######################
display_msg 正在启动 xHCI 驱动器
IO-USB-OTG -d cdns3-xhci ioort=0x6010000、irq=128、iosize=65536
等待/dev/usb/io-usb-otg 10

####################################################################出######################
## remote_debug (gdb 或 Momentics)
##-请参阅 gdb、qconn 和 IDE 的帮助文档
##有关远程调试的更多信息
##-显示的命令要求也启用网络
####################################################################出######################
###<---用于 ti -开始
#devc-Pty

#路径=$path:/usr/bin qconn 端口=8000

#inetd 和

#启动主 shell
#[+Session] ksh /proc/boot/.console.sh 和
[+Session] ksh /proc/boot/.console_ti.sh 和
TI 的####-结束-->

[type=link]/bin/sh=/proc/boot/ksh

#重定向控制台消息
[type=link]/dev/console=/dev/ser1

[type=link]/tmp=/dev/shmem
[type=link]/var/log=/tmp
[type=link]/usr/tmp=/tmp

###<---用于 ti -start
####################################################################出########################################出
##设置环境并启动主 shell
####################################################################出########################################出
[perms=0744].console_ti.sh={

#这些环境变量由以下所有程序继承。
回显设置环境变量...
导出 SysName=nto
导出术语=qansi
导出主页=/
导出 PS1="J784S4-EVM#"
导出路径=/proc/boot:/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/lib
导出 LD_LIBRARY_PATH=/proc/boot:/lib:/usr/lib:/lib/dll:/lib/dll/pci

####################################################################出######################
## vision_apps 环境变量
####################################################################出######################
#视觉应用程序演示的输入数据的位置
导出 vx_test_data_path=/ti_fs/vision_apps/test_data
# PTK 演示的输入数据的位置
导出 TIAP_DATABASE_PATH=/ti_fs/vision_apps/test_data_ptk
#立体声演示的输入数据的位置
导出 APP_STERIAL_DATA_PATH=$VX_TEST_DATA_PATH/psdkra/STERL_TEST_DATA
# PTK 演示的应用程序配置路径
导出 APP_CONFIG_BASE_PATH=/ti_fs/vision_apps/PTK_APP_cfg
回波完成..

####################################################################出######################
##运行用户脚本(如果存在)
####################################################################出######################
回波安装 SD ..
等待/dev/sd0 10
mount -tdos -oexe=all /dev/sd0t12 /boot
mount -tdos -oexe=all /dev/sd0t12.1 /ti_fs
回显查找要运行的用户脚本:/ti_fs/scripts/user.sh
/proc/boot/waitfor /ti_fs/scripts/user.sh
user_script=/ti_fs/scripts/user.sh
如果[-e "$user_script"];则
回显正在运行的用户脚本...
。 "$user_script"
FI

回送完成...
ksh -l

TI 的####-结束-->

#程序要求运行时链接器(ldqnx.so)位于固定位置

#共享库
libc.so
libgcc_s.so.1
ldqnx-64.so.2
libregex.so
libqh.so
libm.so

####################################################################出########################################出
##块驱动程序
##使用 CAM 驱动程序和文件系统替换 cam-xxx.so 和 FS-xxx.so
#必填
####################################################################出########################################出
libcam.so
io-blk.so
CAM-DISK.SO
FS-qnx6.SO
fs-dos.so
libncursesw.so

devu-hcd-cdns3-xhci.so
libusbdi.so
#libusbdci.so
/lib/libpci.so=${qnx_target}/${processor}/lib/libpci.so

####################################################################出########################################出
##网络驱动程序
####################################################################出########################################出
io-pkt-v6-hc
libz.so
devnp-aSie.so
devnp-e1000.so
libsocket.so
#libnutil.so
libcrypto.so
libqcrypto.so
qcrypto-openssl.so
libsecpol.so
libssl.so
阿普
类别
回波
getconf
更多
蛋壳
路由
setconf
桑达
#nicinfo
Ping
FTP
FS-nfs3
FS-CIFS
ifconfig
如果_向上
dhcpd
计算机远程登录
inetd
TFTP
ptpd
ptpd_ctrl
IO

####################################################################出########################################出
#个二进制文件、来自 TI PSDK
##这些二进制文件不应分发到 QNX 之外。
##这些二进制文件由 TI 及所有客户外部
###合作伙伴应联系 TI 以获取最新的 PSDK。
####################################################################出########################################出
[UID=0 GID=0 PERMS=0755]/usr/sbin/tisci-mgr=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/resmgr/sciclient_qnx_rsmgr/aarch64/o.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/tisci-mgr${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}
[UID=0 GID=0 PERMS=0755]/usr/sbin/tiipc-mgr=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/resmgr/ipc_qnx_rsmgr/resmgr/aarch64/o.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/tiipc-mgr${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}
[UID=0 GID=0 PERMS=0755]/usr/sbin/tiudma-mgr=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/resmgr/udma_qnx_rsmgr/resmgr/aarch64/o.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/tiudma-mgr${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}
[UID=0 GID=0 PERMS=0755]/usr/sbin/shmemallocator=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/sharedmemallocator/resmgr/aarch64/o.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/shmemallocator${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/usr/lib/devnp-cpsw2g.so=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/devnp/cpsw2g/aarch64/dll.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/devnp-cpsw2g${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}.so
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/usr/lib/libti-pdk.so=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/pdk_libs/pdk/aarch64/so.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/libti-pdk${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}.so
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/usr/lib/libti-pdk.so.1=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/pdk_libs/pdk/aarch64/so.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/libti-pdk${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}.so
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/usr/lib/libti-sciclient.so=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/pdk_libs/sciclient/aarch64/so.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/libti-sciclient${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}.so
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/usr/lib/libti-sciclient.so.1=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/pdk_libs/sciclient/aarch64/so.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/libti-sciclient${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}.so
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/usr/lib/libti-ipclld.so=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/pdk_libs/ipclld/aarch64/so.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/libti-ipclld${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}.so
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/usr/lib/libti-ipclld.so.1=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/pdk_libs/ipclld/aarch64/so.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/libti-ipclld${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}.so
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/usr/lib/libti-enetlld.so=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/pdk_libs/enetlld/aarch64/so.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/libti-enetlld${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}.so
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/usr/lib/libti-enetlld.so.1=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/pdk_libs/enetlld/aarch64/so.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/libti-enetlld${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}.so
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/usr/lib/libti-udmalld.so=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/pdk_libs/udmalld/aarch64/so.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/libti-udmalld${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}.so
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/usr/lib/libti-udmalld.so.1=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/pdk_libs/udmalld/aarch64/so.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/libti-udmalld${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}.so
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/usr/lib/libtiudma-usr.so=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/resmgr/udma_qnx_rsmgr/usr/aarch64/so.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/libtiudma-usr${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}.so
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/usr/lib/libtiudma-usr.so.1=${PSDK_QNX_PATH}/qnx/resmgr/udma_qnx_rsmgr/usr/aarch64/so.le{BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX1}/libtiudma-usr${BUILD_PROFILE_QNX_SUFFIX2}.so

####################################################################出########################################出
# PPS
####################################################################出########################################出
# libpps.so

####################################################################出########################################出
##Tracelog
####################################################################出########################################出
libtracelog.so

####################################################################出########################################出
#日志程序2
####################################################################出########################################出
libslog2.so
libslog2parse.so

####################################################################出########################################出
##对于 ncurses2支持
####################################################################出########################################出
# libpanelw.so
# libncursesw.so

####################################################################出########################################出
##真随机数生成器支持
####################################################################出########################################出
devr-sa2ul.so

####################################################################出########################################出
## uart 驱动程序
####################################################################出########################################出
开发-服务器映射

####################################################################出########################################出
## I2C 驱动程序
####################################################################出########################################出
I2C-OMAP35xx

####################################################################出########################################出
## USB 驱动程序
####################################################################出########################################出
USB
DEVB-UMass (DEVB-UMass)
IO-USB-OTG

####################################################################出######################
## RTC 实用程序
####################################################################出######################
RTC

####################################################################出########################################出
##网络服务(telnet)支持
####################################################################出########################################出
[UID=0 GID=0 PERMS=4755]/bin/login=login
[UID=0 GID=0 PERMS=4755]/bin/passwd=passwd
[UID=0 GID=0 PERMS=4755]/bin/su=su
[UID=0 GID=0 PERMS=0755]/usr/sbin/ftpd=ftpd
[UID=0 GID=0 PERMS=0755]/usr/sbin/inetd=inetd
[UID=0 GID=0 PERMS=0755]/usr/sbin/telnetd=telnetd

#sshd 支持将需要添加
[UID=0 GID=0 PERMS=0755]/usr/sbin/sshd=sshd


#[type=link]/etc/.pwlock=/tmp/.pwlock
[type=link]/var/log=/tmp
[type=link]/var/run=/tmp
[type=link]/var/lock=/tmp

#注:以下是非常不安全的,不得在生产中使用
#环境。 允许无需密码即可 telnet 访问 root!
#即使有密码也不安全,因为 telnet 传递密码
#在网络上未加密。 否、请勿在不安全的环境中使用它!
#此配置仅用于新电路板的初始设置和测试。
#如果您需要网络访问,请使用 SSH 之类的安全协议(例如 OpenSSH 或 DROP BEAR )。
#
/etc/inetd.conf ={
Telnet 流 TCP nowait root /usr/sbin/telnetd in.telnetd
FTP 流 TCP nowait root /usr/sbin/ftpd in.ftpd -l
#shell 流 TCP nowait root /bin/rshd in.rshd
#登录流 TCP nowait root /bin/rlogind 在.rlogind
#tftp dlram udp 等待 ftp /bin/tftpd in.tftpd

/etc/ftpusers=${qnx_target}/etc/ftpusers
/etc/ftpd.conf ={
/*默认设置为 A+RW */
UMASK 全部0000

/etc/hosts=${qnx_target}/etc/hosts
/etc/services=${qnx_target}/etc/services
#/etc/motd=${qnx_target}/etc/motd
/etc/esh ={

[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/etc/passwd ={
根目录:x:0:0:超级用户:/root:/bin/sh
sshd:x:15:6:sshd:/var/chroot/sshd:/bin/false
Qnxuser:x:1000:1000:QNX 用户:/home/qnxuser:/bin/sh

#已启用用户名/密码: root/root, qnxuser/Qnxuser
[UID=0 GID=0 PERMS=0600]/etc/shadow ={
根:@S@NKlw1quMp1wmqugkUSnFEpPGn58kIs4wQOgDDNs06vimR+bbGPUKM+9P6jbFUzo3Rm+Qe5MS+17xKhwaeJEg=@Mjg5ZTJiMTM0YTRJYTE2Z49M0:GFS0:GFY64M0:GFYT64mF64MZYGFYF64M0:
sshd:*:1231323780:0:0
Qnxuser:@S@HZERXjgixvb3157FFeraShhvTVw+10ccUtVZbio0fUwpzlzBZFw5gHiFd1XHKit8D39849XOW8fV4P5ANQ=@ Y2ZlOTg3M2ZhNTM4Y2M2Modi0:NHDRY0:NH04JY0:N0:N0:NHDRY8235

[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/etc/group ={
根:x:0:根
sshd:x:6:
qnxuser:x:qnxuser

####################################################################出########################################出
## pam configurations addon build 文件
####################################################################出########################################出
[UID=0 GID=0 type=dir dperms=0755]/usr
[UID=0 GID=0 type=dir dperms=0755]/usr/lib
[UID=0 GID=0 type=dir dperms=0755]/etc
[UID=0 GID=0 type=dir dperms=0755]/etc/pam.d
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/etc/pam.d/login=${QNX_TARGET}/etc/pam.d/login
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/etc/pam.d/passwd=${QNX_TARGET}/etc/pam.d/passwd
[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/etc/pam.d/su=${QNX_TARGET}/etc/pam.d/su

[UID=0 GID=0 PERMS=0644]/etc/pam.d/ftpd=${QNX_TARGET}/etc/pam.d/ftpd
[UID=0 GID=0 PERMS=0755]/usr/lib/libpam.so=libpam.so
[UID=0 GID=0 PERMS=0755]/usr/lib/pam_ftpusers.so=pam_ftpusers.so
[UID=0 GID=0 PERMS=0755]/usr/lib/pam_rootok.so=pam_rootok.so
[UID=0 GID=0 PERMS=0755]/usr/lib/pam_qnx.so=pam_qnx.so
#[uid=0 gid=0 perms=0755]/usr/lib/pam_deny.so=pam_deny.so
#[uid=0 gid=0 perms=0755]/usr/lib/pam_echo.so=pam_echo.so
#[uid=0 gid=0 perms=0755]/usr/lib/pam_exec.so=pam_exec.so
#[uid=0 gid=0 perms=0755]/usr/lib/pam_group.so=pam_group.so
#[uid=0 gid=0 perms=0755]/usr/lib/pam_mac.so=pam_mac.so
#[uid=0 gid=0 perms=0755]/usr/lib/pam_permit.so=pam_permit.so
#[uid=0 gid=0 perms=0755]/usr/lib/pam_radius.so=pam_radius.so
#[uid=0 gid=0 perms=0755]/usr/lib/pam_self.so=pam_self.so

[UID=0 GID=0 PERMS=0755]/scripts/configure_i2c_io_expanders.sh ={
#!/bin/sh
####################################################################出########################
## CPSW2G 配置
####################################################################出########################
##使 R_GPIO_RGMII1_RST (P00)无效、可设置为输出
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x0c >/dev/null 2>&1"
sh -c "isendrecv -n/dev/i2c0 -a0x22 -L1 >/dev/null 2>&1"
##返回 FBH
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x0c 0xfb >/dev/null 2>&1"
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x0c >/dev/null 2>&1"
sh -c "isendrecv -n/dev/i2c0 -a0x22 -L1 >/dev/null 2>&1"
##读取以确认写入 FBH

####################################################################出########################
## CPSW9G 配置
####################################################################出########################
####开机 ENET1扩展器 PHY 和重置 ENET1扩展器 PHY ####
##使 ENET1_EXP_PWRDN (P20)和 ENET1_EXP_RESETZ (P21)失效、可设置为输出
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x0E >/dev/null 2>&1"
sh -c "isendrecv -n/dev/i2c0 -a0x22 -L1 >/dev/null 2>&1"
##返回 FFh
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x0E 0xFC >/dev/null 2>&1"
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x0E >/dev/null 2>&1"
sh -c "isendrecv -n/dev/i2c0 -a0x22 -L1 >/dev/null 2>&1"
##读取以确认已写入 FCH

##将 P20设为0,将 P21设为1
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x06 >/dev/null 2>&1"
sh -c "isendrecv -n/dev/i2c0 -a0x22 -L1 >/dev/null 2>&1"
##返回 FFh
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x06 0xFE >/dev/null 2>&1"
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x06 >/dev/null 2>&1"
sh -c "isendrecv -n/dev/i2c0 -a0x22 -L1 >/dev/null 2>&1"
##读取以确认写入了 feh

####切换 MDIO 行的 MUX2 ####
##使 CANUT_MUX_SEL0 (P15)、CANUT_MUX2_SEL1 (P16)和 CANUT_MUX1_SEL1 (P17)失效以设置为输出
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x0d >/dev/null 2>&1"
sh -c "isendrecv -n/dev/i2c0 -a0x22 -L1 >/dev/null 2>&1"
##返回 FFh
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x0d 0x1f >/dev/null 2>&1"
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x0d >/dev/null 2>&1"
sh -c "isendrecv -n/dev/i2c0 -a0x22 -L1 >/dev/null 2>&1"
##读取以确认写入了1Fh

##将 P15、P16、P17设置为1
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x05 >/dev/null 2>&1"
sh -c "isendrecv -n/dev/i2c0 -a0x22 -L1 >/dev/null 2>&1"
##返回 FFh
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x05 0xff >/dev/null 2>&1"
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x05 >/dev/null 2>&1"
sh -c "isendrecv -n/dev/i2c0 -a0x22 -L1 >/dev/null 2>&1"
##读取以确认已写入 FFH

####################################################################出########################
## USB 配置
####################################################################出########################
##启用 USBC 电源,P03
sh -c "isend -n/dev/i2c0 -a0x22 0x04 0xce >/dev/null 2>&1"

####################################################################出########################################出
##libqcrypto 支持
####################################################################出########################################出
[perms=644]/etc/qcrypto.conf ={
OpenSSL 标签=*

####################################################################出########################################出
### dhclient 支持
####################################################################出########################################出
/sbin/dhclient=dhclient
/sbin/ifconfig=ifconfig
[search=${qnx_target}/sbin perms=a+x]/sbin/dhclient-script=dhclient-script
[search=${qnx_target}/etc]/etc/dhclient.conf=dhclient.conf

####################################################################出########################################出
## remote_debug
####################################################################出########################################出
开发人员-私人
qconn
/usr/bin/pdebug=pdebug

####################################################################出########################################出
## sd 驱动程序
####################################################################出########################################出
DEVB-SDMMC-am65x
fdisk
mkdosfs

####################################################################出########################################出
## NOR 闪存驱动程序
####################################################################出########################################出
devf-j7-ospi
闪存

####################################################################出########################################出
##用于磁盘驱动程序(支持文件系统)
####################################################################出########################################出
/sbin/fdisk=fdisk
/sbin/mkdosfs=mkdosfs
/sbin/mkqnx6fs=mkqnx6fs
/sbin/chkdosfs=chkdosfs
/sbin/chkqnx6fs=chkqnx6fs
/usr/bin/fsysinfo=fsysinfo

####################################################################出########################################出
##取消 RAM 磁盘驱动程序的注释
####################################################################出########################################出
DEVB-ram

####################################################################出########################################出
##设置环境并启动主 shell
####################################################################出########################################出
[perms=0744].console.sh={
echo 设置 env 变量。

导出 SysName=nto
导出术语=qansi
导出主页=/
导出路径=/proc/boot:/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/lib
导出 LD_LIBRARY_PATH=/proc/boot:/lib:/usr/lib:/lib/dll:/lib/dll/pci

ksh -l

#创建配置文件以使 telnet 会话获得环境变量
/etc/profile=
导出主页=/
导出 SysName=nto
导出术语=qansi

####################################################################出########################################出
##常规命令
####################################################################出########################################出
CP
LS
ksh
管道
皮丁
不合格
记录器2
登录2info
Slay
安装
泵座
使用
日期
关断
chmod
LN
RM
mV
睡眠
随机
DD
顶部
mkdir
格力
瑞典语
LDD
主机名
自卸车
伊森德
isendrecv
打开
高清
等待
触摸
IO

####################################################################出########################################出
##生成脚本结束
####################################################################出########################################出

---------------- .build 文件在此结束

以下是 user.sh 脚本:

---------------- > user.sh 脚本从此处开始

echo user.sh called.."

回显设置附加环境变量...
Export PS1='J784S4-EVM@QNX:$(pwd)#'
导出路径=:/proc/boot:/bin:/sbin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/opt/bin:/ti_fs:/ti_fs/bin:/ti_fs/sbin:/ti_fs/usr/bin:/ti_fs/usr/sbin:/ti_fs/tibin:/ti_fs/scripts
导出 LD_LIBRARY_PATH=:/proc/boot:/lib:/usr/lib:/lib/dll:/opt/lib:/ti_fs/lib:/ti_fs/usr/lib:/ti_fs/lib/dll/mmedia:/ti_fs/lib/dll:/ti_fs/tilib
导出 graphics_root=/ti_fs/usr/lib/graphics/j784s4
导出 OMXIL_component_path=/ti_fs/tilib

 

echo "正在启动 tisci-mgr."
tisci-mgr
正在等待/dev/tisci 2

 

echo "starting shmemallocator.."(正在启动 shmemallocator..)
内存分配器

 

echo "正在启动 tiipc-mgr."
tiipc-mgr

 

echo "starting tiudma-mgr."(正在启动 tiudma-mgr.")
tiudma-mgr

 

echo "starting ti-vpu-codec-mgr"
TI-VPU-CODEC-mgr

 

回显"开始屏幕.."
screen -c /ti_fs/usr/lib/graphics/j784s4/graphics-dummy.conf
回应"屏幕以 DSS_ON_R5配置开始.."

---------------- user.sh 脚本在此处结束

 使用新编译的调试器启动板后、 QNX-IFS 的系统 我可以查看/ ti_fs/vision_apps QNX 文件系统中的 DocZone 文件夹。

但我无法运行单个 CAM 应用程序。

如果在.build 文件中所做的更改是正确的、或者我还需要在其他地方进行更改、请提供建议。

其余过程根据适用于 QNX 的 TI 视觉应用用户指南进行。

谢谢。此致、
拉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果目的是运行 Vision Apps 演示、如 Vision Apps 用户指南:单摄像头 VPAC 应用、请遵循 Vision Apps 用户指南:构建和运行(TI.com)

    用于为 Vision Apps 生成 QNX-IFS 的编译文件是 PSDKQA 版本的一部分、位于(ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-08_06_00_14/psdkqa/qNX/bsp/image/j784s4-evm-ti.build)、下面随附了该文件以供参考。   

    需要考虑以下两种差异:

    • #第一个远程内核库0x60000000(1.5GB)在低2GB 内存范围内,起始地址为0xA0000000。
    • #第二个远程内核 carevout 0x30000000(768MB)在较高的30GB 内存范围内,起始地址为0x880000000。

    e2e.ti.com/.../j784s4_2D00_evm_2D00_ti.build

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kb:  

    尝试了您的建议。 首先、只更改内存 Carveout、然后更改附加的确切文件。 两种情况下的 结果相同。 该应用程序仍在同一个地方运作。

    我发现 旧版本和新版本之间的 imges/src 中的一些文件存在差异。 我使用了旧版本的 src 文件、但输出仍然没有变化。

    问题:
    JBN4 .build 文件更改或 src 文件更改是否适用于 JBN12 BSP?  我们是否可以收到 TI 提供的 JBN12 (由 TI 修改和测试) BSP?


    谢谢。此致、

    拉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能共享 被测试的修改过的构建文件?

    发布的 TDA4VH SDK 9.0将使用 BSP JBN12。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kb:

    附加当前使用的修改文件。 因为它没有上传、所以我压缩了它。

    e2e.ti.com/.../j784s4_2D00_evm.zip

    谢谢。此致、

    拉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kb:

    一个观察结果是、当我运行"vision_apps_init.sh"脚本时、我在 MCU2_0中没有打印"ISS:init"。

    下面是运行脚本时的日志:

    J784S4-EVM@QNX:/# cd ti_fs/vision_apps/
    J784S4-EVM@QNX:/ti_fs/vision_apps#。 vision_apps_init.sh  
    [1] 200725
    J784S4-EVM@QNX:/ti_fs/vision_apps#[MCU2_0] 67441.822438 s:CIO:init ... 完成!!!
    [MCU2_0] 67441.822490 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU2_0] 67441.822523 s:CPU 正在运行 FreeRTOS
    [MCU2_0] 67441.822546 s:应用程序:初始化... !!!
    [MCU2_0] 67441.822567 s:SCICLIENT:init…… !!!
    [MCU2_0] 67441.822703 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[8.6.3--1-g2249f (cill capybara)
    [MCU2_0] 67441.822736 s:SCICLIENT:DMSC FW 修订版本0x8   
    [MCU2_0] 67441.822765 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
    [MCU2_0] 67441.822796 s:SCICLIENT:init…… 完成!!!
    [MCU2_0] 67441.822820 s:uDMA:初始化... !!!
    [MCU2_0] 67441.823774 s:uDMA:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 67441.823811 s:uDMA:初始化... !!!
    [MCU2_0] 67441.824334 s:uDMA:用于 CSITX/CSIRX 的初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 67441.824386 s:MEM:init ... !!!
    [MCU2_0] 67441.824421 s:MEM:创建的堆(DDR_LOCAL_MEM、id=0、flags=0x00000004)@大小为16777216字节的 e2000000!!!
    [MCU2_0] 67441.824482 s:MEM:已创建的堆(L3_MEM、id=1、flags=0x00000000)@ 60000000的大小262144字节!!!
    [MCU2_0] 67441.824535 s:MEM:init ... 完成!!!
    [MCU2_0] 67441.824556 s:IPC:初始化... !!!
    [MCU2_0] 67441.824606 s:IPC:11个 CPU 正在参与 IPC!!
    [MCU2_0] 67441.845719 s:IPC:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 67441.845757 s :应用程序:同步与10个 CPU ... !!!
    [MCU2_0] 67443.085766 s :应用程序:同步与10 CPU ... 完成!!!
    [MCU2_0] 67443.085799 s:remote_service: init ... !!!
    [MCU2_0] 67443.087663 s:remote_service: init ... 完成!!!
    [MCU2_0] 67443.087705 s:ETHFW:初始化... !!!
    [MCU2_0] 67443.196179 s:警告:使用来自静态池的6个 MAC 地址
    [MCU2_0] 67443.196269 s:ETHFW:共享多播(软件扇出):
    [MCU2_0] 67443.196304 s:ETHFW:保留多播:
    [MCU2_0] 67443.196327 s:  01:80:C2:00:00:0e
    [MCU2_0] 67443.196375 s:  01:1b:19:00:00:00
    [MCU2_0] 67443.196581 s:EnetMcm:主 NAVSS 上的 CPSW_9G
    [MCU2_0] 67443.214195 s:  
    [MCU2_0] ETHFW 版本  :0.02.00
    [MCU2_0] 67443.214260 s:ETHFW 构建日期:2023年6月16日
    [MCU2_0] 67443.214287 s:ETHFW 生成时间:06:10:40
    [MCU2_0] 67443.214310 s:ETHFW 提交 SHA:  
    [MCU2_0] 67443.214368 s:ETHFW:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 67443.214392 s:ETHFW:移除服务器初始化... !!!
    [MCU2_0] 67443.214541 s:CpswProxyServer:虚拟端口配置:
    [MCU2_0] 67443.214581:  MPU_1_0 <->开关端口0:MPU_1_0_ethswitch-device-0
    [MCU2_0] 67443.214618 s:  mcu_2_1 <->开关端口1:mcu_2_1_ethswitch-device-1
    [MCU2_0] 67443.214655 s:  mpu_1_0 <-> MAC 端口1:mpu_1_0_ethmac-device-1
    [MCU2_0] 67443.214691 s:  mcu_2_1 <-> MAC 端口4:mcu_2_1_ethmac-device-4
    [MCU2_0] 67443.215590 s:CpswProxyServer:初始化已完成(核心:MCU2_0)
    [MCU2_0] 67443.215630 s:ETHFW:Remove server Init ... 完成!!!
    [MCU2_0] 67443.216567 s:启动 lwIP、本地接口 IP 已启用 DHCP
    [MCU2_0] 67443.223976 s:主机 MAC 地址:70:ff:76:1D:92:C3
    [MCU2_0] 67443.227682 s:[LWIPIF_LWIP]已成功初始化 Enet LLD entif
    [MCU2_0] 67443.227750 s:添加了接口'ti1'、IP 为0.0.0.0
    [MCU2_0] 67443.265248 s:FVID2:初始化... !!!
    [MCU2_0] 67443.265322 s:FVID2:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 67443.265346 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=275 state=2
    [MCU2_0] 67443.265497 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 67443.265541 s:DSS 双显示:初始化... !!!
    [MCU2_0] 67443.265568 s:DSS 双显示:显示0类型为 eDP!!!
    [MCU2_0] 67443.265599 s:DSS:SoC 初始化... !!!
    [MCU2_0] 67443.265620 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=218 state=0
    [MCU2_0] 67443.265712 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 67443.265741 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=404 state=2
    [MCU2_0] 67443.265891 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 67443.265917 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=217 state=2
    [MCU2_0] 67443.266023 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 67443.266050 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=404 state=2
    [MCU2_0] 67443.266117 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 67443.266144 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=217 state=2
    [MCU2_0] 67443.266206 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 67443.266232 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=218 state=0
    [MCU2_0] 67443.266344 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 67443.266372 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkFreq MOD=218 clk=3 freq=148500000
    [MCU2_0] 67443.267719 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkFreq 成功
    [MCU2_0] 67443.267750 s:SCICLIENT:Sciclient_pmModuleClkRequest 模块=218 clk=3 state=2 flag=2
    [MCU2_0] 67443.267883 s:SCICLIENT:Sciclient_pmModuleClkRequest 成功
    [MCU2_0] 67443.267912 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=218 state=2
    [MCU2_0] 67443.268037 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 67443.268063 s:DSS:SoC 初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 67443.268086 s:DSS:板初始化... !!!
    [MCU2_0] 67443.268108 s:DSS: Board init ... 完成!!!
    [MCU2_0] 67443.268131 s:DSS 双显示:显示器1类型是 HDMI!!
    [MCU2_0] 67443.268162 s:DSS:SoC 初始化... !!!
    [MCU2_0] 67443.268183 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=218 state=0
    [MCU2_0] 67443.268306 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 67443.268334 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkParent 模块=218 clk=5 parent=7
    [MCU2_0] 67443.268434 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkParent 成功
    [MCU2_0] 67443.268462 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkFreq MOD=218 clk=5 freq=148500000
    [MCU2_0] 67443.269777 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkFreq 成功
    [MCU2_0] 67443.269805 s:SCICLIENT:Sciclient_pmModuleClkRequest 模块=218 clk=5 state=2 flag=0
    [MCU2_0] 67443.269929 s:SCICLIENT:Sciclient_pmModuleClkRequest 成功
    [MCU2_0] 67443.269957 s:DSS:SoC 初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 67443.269979 s:DSS:板初始化... !!!
    [MCU2_0] 67443.270000 s:DSS:板初始化... 完成!!!
    [MCU2_1] 67441.752892 s:CIO:init ... 完成!!!
    [MCU2_1] 67441.752923 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU2_1] 67441.752953 s:CPU 正在运行 FreeRTOS
    [MCU2_1] 67441.752974 s:APP: init ... !!!
    [MCU2_1] 67441.752995 s:SCICLIENT:init…… !!!
    [MCU2_1] 67441.753134 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[8.6.3--1-g2249f (chill Capybara)
    [MCU2_1] 67441.753167 s:SCICLIENT:DMSC FW 修订版0x8   
    [MCU2_1] 67441.753194 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
    [MCU2_1] 67441.753225 s:SCICLIENT:init…… 完成!!!
    [MCU2_1] 67441.753248 s:uDMA:初始化... !!!
    [MCU2_1] 67441.754356 s:uDMA:init…… 完成!!!
    [MCU2_1] 67441.754401 s:MEM:init ... !!!
    [MCU2_1] 67441.754438 s:MEM:创建的堆(DDR_local_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ e3000000、大小为16777216字节!!
    [MCU2_1] 67441.754496 s:MEM:已创建的堆(L3_MEM、id=1、flags=0x00000001)@ 60040000大小262144字节!!
    [MCU2_1] 67441.754546 s:MEM:初始化... 完成!!!
    [MCU2_1] 67441.754569 s:IPC:初始化... !!!
    [MCU2_1] 67441.754615 s:IPC:11个 CPU 正在参与 IPC!!
    [MCU2_1] 67441.775765 s:IPC:初始化... 完成!!!
    [MCU2_1] 67441.775803 s :应用程序:同步与10 CPU ... !!!
    [MCU2_1] 67443.085763 s :应用程序:同步与10 CPU ... 完成!!!
    [MCU2_1] 67443.085793 s:remote_service: init ... !!!
    [MCU2_1] 67443.087031 s:remote_service: init ... 完成!!!
    [MCU2_1] 67443.087063 s:FVID2:初始化... !!!
    [MCU2_1] 67443.087112 s:FVID2:初始化... 完成!!!
    [MCU2_1] 67443.087136 s:VHWA:DMPAC:init ... !!!
    [MCU2_1] 67443.087158 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=92 state=2
    [MCU2_1] 67443.087295 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_1] 67443.087325 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=96 state=2
    [MCU2_1] 67443.087415 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_1] 67443.087441 s:VHWA:DOF Init ... !!!
    [MCU2_1] 67443.093778 s:VHWA:DOF Init ... 完成!!!
    [MCU2_1] 67443.093815 s:VHWA:SDE Init ... !!!
    [MCU2_1] 67443.095195 s:VHWA:SDE Init ... 完成!!!
    [MCU2_1] 67443.095227 s:VHWA:DMPAC:init ... 完成!!!
    [MCU2_1] 67443.095263 s: vx_zone_init:已启用
    [MCU2_1] 67443.095286 s: vx_zone_error:已启用
    [MCU2_1] 67443.095309 s: vx_zone_warning:已启用
    [MCU2_1] 67443.096680 s: vx_zone_init:[tivxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 MCU2-1  
    [MCU2_1] 67443.096861 s: vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 DMPAC_SDE  
    [MCU2_1] 67443.097032 s: vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 DMPAC_DOF  
    [MCU2_1] 67443.097076 s: vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
    [MCU2_1] 67443.097106 s : APP: OpenVX Target kernel init ... !!!
    [MCU2_1] 67443.097336 s : APP: OpenVX Target kernel init ... 完成!!!
    [MCU2_1] 67443.097366 s:应用程序:初始化... 完成!!!
    [MCU2_1] 67443.097389 s:应用初始化完成。
    [MCU2_1] 67443.097409 s:应用程序:运行... !!!
    [MCU2_1] 67443.097429 s : IPC:开始回波测试...
    [MCU2_1] 67443.101871 s:应用程序:运行... 完成!!!
    [MCU2_1] 67443.101896 s:应用程序运行完成。
    [MCU2_1] 67443.102282 s:操作系统初始化完成。
    [MCU2_1] 67443.103892 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[s] mcu3_0[P] mcu3_1[.] mcu4_0[x] mcu4_1[.] c7x_1[.] c7x_2[.] c7x_3[.] c7倍
    _4[.]  
    [MCU2_1] 67443.104036 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[s] mcu3_0[p] mcu3_1[p] mcu4_0[x] mcu4_1。] c7x_1[.] c7x_2[.] c7x_3[.] c7倍
    _4[.]  
    [MCU2_1] 67443.104142 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[s] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[P] c7x_1[。] c7x_2[.] c7x_3[.] c7倍
    _4[.]  
    [MCU2_1] 67443.104245 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[s] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[P] c7x_1[。] c7x_2[p] c7x_3[.] c7倍
    _4[.]  
    [MCU2_1] 67443.104347 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[s] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P]。 c7倍
    _4[.]  
    [MCU2_1] 67443.104448 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[s] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[.]  
    [MCU2_1] 67443.104553 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[s] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[P]  
    [MCU2_1] 67443.149190 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[s] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[P] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P] c7x_2[P] c7x_3[P]
    _4[P]  
    [MCU2_1] 67444.102471 s:  
    [MCU2_1] 67444.102763:GPIO_init 完成  
    [MCU2_1] 67444.102792 s:GPIO_WRITE 完成  
    [MCU2_1] 67444.102827 s:为 MCAN0创建了 Task1。交叉开关/中断配置。
    [MCU2_1] 67444.102883:MCAN2的交叉开关/中断配置。
    [MCU2_1] 67444.102926:交叉开关/中断配置完成。
    [MCU2_1] 67444.102958 s:MCAN 寄存器 ISR 完成。
    [MCU2_1] 67444.102995 s:gMcanMods:0x2708000
    [MCU2_1] 67444.103021 s:MCANSS 修订版本 ID:
    [MCU2_1] 67444.103048 s:方案:0x1
    [MCU2_1] 67444.103075 s:业务部门:0x2
    [MCU2_1] 67444.103102 s:模块 ID:0x8e0
    [MCU2_1] 67444.103129 s:RTL 修订版本:0xA
    [MCU2_1] 67444.103157 s:主要修订版本:0x1
    [MCU2_1] 67444.103186:自定义修订版本:0x0
    [MCU2_1] 67444.103215 s:次要版本:0x1
    [MCU2_1] 67444.103249:用于 MCAN0运行的 CAN-FD 通过电子保险丝启用。
    [MCU2_1] 67444.103324 s:gMcanMods:0x2728000
    [MCU2_1] 67444.103351 s:MCANSS 修订版本 ID:
    [MCU2_1] 67444.103378 s:方案:0x1
    [MCU2_1] 67444.103404 s:业务部门:0x2
    [MCU2_1] 67444.103431 s:模块 ID:0x8e0
    [MCU2_1] 67444.103458 s:RTL 修订版本:0xA
    [MCU2_1] 67444.103493:主要修订版本:0x1
    [MCU2_1] 67444.103522 s:自定义修订版:0x0
    [MCU2_1] 67444.103550 s:次要版本:0x1
    [MCU2_1] 67444.103584 s:用于 MCAN2运行的 CAN-FD 通过电子保险丝启用。
    [MCU2_1] 67444.103644:MCAN 配置完成..
    [MCU2_1] 67444.123456:  
    [MCU3_0] 67441.784271 s:CIO:init ... 完成!!!
    [MCU3_0] 67441.784322 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU3_0] 67441.784355 s:CPU 正在运行 FreeRTOS
    [MCU3_0] 67441.784377 s:APP: init ... !!!
    [MCU3_0] 67441.784397 s:SCICLIENT:init…… !!!
    [MCU3_0] 67441.784546 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[8.6.3--1-g2249f (chill Capybara]
    [MCU3_0] 67441.784582 s:SCICLIENT:DMSC FW 修订版本0x8   
    [MCU3_0] 67441.784611 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
    [MCU3_0] 67441.784642 s:SCICLIENT:init…… 完成!!!
    [MCU3_0] 67441.784666 s:MEM:init ... !!!
    [MCU3_0] 67441.784697 s:MEM:已创建堆(DDR_LOCAL_MEM、id=0、flags=0x00000004)@大小为8388608字节的 e4000000!!!
    [MCU3_0] 67441.784756 s:MEM:init ... 完成!!!
    [MCU3_0] 67441.784777 s:IPC:初始化... !!!
    [MCU3_0] 67441.784821 s:IPC:11个 CPU 正在参与 IPC!!
    [MCU3_0] 67441.805670 s:IPC:初始化... 完成!!!
    [MCU3_0] 67441.805708 s :应用程序:与10个 CPU 同步... !!!
    [MCU3_0] 67443.085764 s :应用程序:与10个 CPU 同步... 完成!!!
    [MCU3_0] 67443.085796 s:remote_service: init ... !!!
    [MCU3_0] 67443.087457 s:REMOTE_SERVICE:INIT…… 完成!!!
    [MCU3_0] 67443.087510 s: vx_zone_init:已启用
    [MCU3_0] 67443.087536 s: vx_zone_error:已启用
    [MCU3_0] 67443.087559 s: vx_zone_warning:已启用
    [MCU3_0] 67443.088902 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 MCU3-0  
    [MCU3_0] 67443.088953 s: vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
    [MCU3_0] 67443.088983 s : APP: OpenVX 目标内核初始化... !!!
    [MCU3_0] 67443.089009 s:APP: OpenVX Target kernel init ... 完成!!!
    [MCU3_0] 67443.089035 s:APP: init ... 完成!!!
    [MCU3_0] 67443.089057 s:应用程序:运行... !!!
    [MCU3_0] 67443.089077 s:IPC:正在启动回波测试...
    [MCU3_0] 67443.093673 s:应用程序:运行... 完成!!!
    [MCU3_0] 67443.094713 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[s] mcu3_1[s]。] mcu4_0[x] mcu4_1[.] c7x_1[.] c7x_2[p] c7x_3[.] c7倍
    _4[.]  
    [MCU3_0] 67443.094905 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[s] mcu3_1[s]。] mcu4_0[x] mcu4_1[.] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_3[.] c7倍
    _4[.]  
    [MCU3_0] 67443.095029 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[s] mcu3_1[s]。] mcu4_0[x] mcu4_1[.] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_3[P] c7x
    _4[.]  
    [MCU3_0] 67443.095130 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[s] mcu3_1[s]。] mcu4_0[x] mcu4_1[.] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_3[P] c7x
    _4[P]  
    [MCU3_0] 67443.095390 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[s] mcu3_1[p] mcu4_0[x] mcu4_1。] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_3[P] c7x
    _4[P]  
    [MCU3_0] 67443.095491 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[s] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[p] c7x_2[p]
    _4[P]  
    [MCU3_0] 67443.103312 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[s] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[P]  
    [MCU3_0] 67443.149148 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[s] mcu3_1[P] mcu4_0[P] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[P]  
    [MCU3_1] 67441.816871 s:CIO:init ... 完成!!!
    [MCU3_1] 67441.816920 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU3_1] 67441.816954 s:CPU 运行 FreeRTOS
    [MCU3_1] 67441.816977 s:APP: init ... !!!
    [MCU3_1] 67441.816997 s:SCICLIENT:init…… !!!
    [MCU3_1] 67441.817146 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[8.6.3--1-g2249f (chill Capybara)
    [MCU3_1] 67441.817182 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x8   
    [MCU3_1] 67441.817210 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
    [MCU3_1] 67441.817241 s:SCICLIENT:init…… 完成!!!
    [MCU3_1] 67441.817264 s:MEM:init ... !!!
    [MCU3_1] 67441.817295 s:MEM:已创建堆(DDR_LOCAL_MEM、id=0、flags=0x00000004)@大小为8388608字节的 e4800000!!
    [MCU3_1] 67441.817353 s:内存:初始化... 完成!!!
    [MCU3_1] 67441.817375 s:IPC: init…… !!!
    [MCU3_1] 67441.817418 s:IPC:11个 CPU 正在参与 IPC!!
    [MCU3_1] 67441.838264 s:IPC:init…… 完成!!!
    [MCU3_1] 67441.838304 s :应用程序:同步与10 CPU ... !!!
    [MCU3_1] 67443.085764 s :应用程序:同步与10 CPU ... 完成!!!
    [MCU3_1] 67443.085797 s:remote_service: init ... !!!
    [MCU3_1] 67443.087480 s:remote_service: init ... 完成!!!
    [MCU3_1] 67443.087538 s: vx_zone_init:已启用
    [MCU3_1] 67443.087563 s: vx_zone_error:Enabled (Vx_zone_error:已启用)
    [MCU3_1] 67443.087586 s: vx_zone_warning:Enabled
    [MCU3_1] 67443.088918: vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 MCU3-1  
    [MCU3_1] 67443.088965 s: vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
    [MCU3_1] 67443.088994 s : APP: OpenVX Target kernel init ... !!!
    [MCU3_1] 67443.089020 s : APP: OpenVX Target kernel init ... 完成!!!
    [MCU3_1] 67443.089046 s:APP: init ... 完成!!!
    [MCU3_1] 67443.089068 s:应用程序:运行... !!!
    [MCU3_1] 67443.089088 s:IPC:正在启动回声测试...
    [MCU3_1] 67443.093718 s:应用程序:运行... 完成!!!
    [MCU3_1] 67443.094777 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[.] mcu3_1[s] mcu4_0[x] mcu4_1[.] c7x_1[p] c7x_2[.] c7x_3[.] c7倍
    _4[.]  
    [MCU3_1] 67443.094897 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[.] mcu3_1[s] mcu4_0[x] mcu4_1[.] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_3[.] c7倍
    _4[.]  
    [MCU3_1] 67443.095013 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[.] mcu3_1[s] mcu4_0[x] mcu4_1[.] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_3[P] c7x
    _4[.]  
    [MCU3_1] 67443.095116 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[p] mcu3_1[s] mcu3_1[s] mcu4_0[x] mcu4_1。] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_3[P] c7x
    _4[.]  
    [MCU3_1] 67443.095222 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[p] mcu3_1[s] mcu4_0[x] mcu4_1[x]。] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_3[P] c7x
    _4[P]  
    [MCU3_1] 67443.095435 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[p] mcu3_1[s] mcu4_0[x] mcu4_1[p] c7x_1[p] c7x_2[p] c7x_2[p] c7x_2[p]
    _4[P]  
    [MCU3_1] 67443.103327 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[s] mcu4_0[x] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[P]  
    [MCU3_1] 67443.149160 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[s] mcu4_0[P] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[P]  
    [MCU4_0] 67441.908962 s:CIO:init ... 完成!!!
    [MCU4_0] 67441.909015 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU4_0] 67441.909046 s:CPU 正在运行 FreeRTOS
    [MCU4_0] 67441.909067 s:APP: init ... !!!
    [MCU4_0] 67441.909087 s:SCICLIENT:init…… !!!
    [MCU4_0] 67441.909231 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[8.6.3--1-g2249f (chill Capybara]
    [MCU4_0] 67441.909267 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x8   
    [MCU4_0] 67441.909295 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
    [MCU4_0] 67441.909327 s:SCICLIENT:init…… 完成!!!
    [MCU4_0] 67441.909351 s:udma:初始化... !!!
    [MCU4_0] 67441.910375 s:uDMA:初始化... 完成!!!
    [MCU4_0] 67441.910424 s:MEM:初始化... !!!
    [MCU4_0] 67441.910461 s:MEM:已创建的堆(DDR_LOCAL_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ e5000000的大小8388608字节!!!
    [MCU4_0] 67441.910521 s:MEM:已创建的堆(L3_MEM、id=1、flags=0x00000001)@ a8dc9000、大小为524288个字节!!!
    [MCU4_0] 67441.910582 s:MEM:初始化... 完成!!!
    [MCU4_0] 67441.910606 s:IPC:初始化... !!!
    [MCU4_0] 67441.910656 s:IPC:11个 CPU 正在参与 IPC!!
    [MCU4_0] 67441.931447 s:IPC:初始化... 完成!!!
    [MCU4_0] 67441.931487 s :应用程序:正在与10个 CPU 同步... !!!
    [MCU4_0] 67443.085765 s :应用程序:与10个 CPU 同步... 完成!!!
    [MCU4_0] 67443.085797 s:remote_service: init ... !!!
    [MCU4_0] 67443.087488 s:remote_service: init ... 完成!!!
    [MCU4_0] 67443.087529 s:FVID2:初始化... !!!
    [MCU4_0] 67443.087593 s:FVID2:初始化... 完成!!!
    [MCU4_0] 67443.087620 s:VHWA:VPAC Init ... !!!
    [MCU4_0] 67443.087644 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=400 state=2
    [MCU4_0] 67443.087995 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU4_0] 67443.088025 s:VHWA:LDC Init…… !!!
    [MCU4_0] 67443.092254 s:VHWA:LDC Init…… 完成!!!
    [MCU4_0] 67443.092292 s:VHWA:MSC Init ... !!!
    [MCU4_0] 67443.101184 s:VHWA:MSC Init ... 完成!!!
    [MCU4_0] 67443.101218 s:VHWA:NF Init ... !!!
    [MCU4_0] 67443.102265 s:VHWA:NF Init ... 完成!!!
    [MCU4_0] 67443.102294 s:VHWA:VISS Init ... !!!
    [MCU4_0] 67443.109745 s:VHWA:VISS Init ... 完成!!!
    [MCU4_0] 67443.109787 s:VHWA:VPAC Init ... 完成!!!
    [MCU4_0] 67443.109823 s: vx_zone_init:已启用
    [MCU4_0] 67443.109848 s: vx_zone_error:已启用
    [MCU4_0] 67443.109872 s: vx_zone_warning:已启用
    [MCU4_0] 67443.111178 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 MCU4-0  
    [MCU4_0] 67443.111374 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:66]已添加目标 VPAC2_NF  
    [MCU4_0] 67443.111573 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 VPAC2_LDC1  
    [MCU4_0] 67443.111771 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 VPAC2_MSC1  
    [MCU4_0] 67443.111964 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:66]已添加目标 VPAC2_MSC2  
    [MCU4_0] 67443.112204 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:66]已添加目标 VPAC2_VISS1  
    [MCU4_0] 67443.112250 s: vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
    [MCU4_0] 67443.112281 s : APP: OpenVX 目标内核初始化... !!!
    [MCU4_0] 67443.142613 s : APP: OpenVX 目标内核初始化... 完成!!!
    [MCU4_0] 67443.142651 s:VISS remote service: init ... !!!
    [MCU4_0] 67443.142714 s:VISS remote service: init ... 完成!!!
    [MCU4_0] 67443.142741 s:uDMA 副本:初始化... !!!
    [MCU4_0] 67443.143767 s:uDMA 副本:初始化... 完成!!!
    [MCU4_0] 67443.143804 s:APP: init ... 完成!!!
    [MCU4_0] 67443.143829 s:应用程序:运行... !!!
    [MCU4_0] 67443.143850 s:IPC:Starting echo test ...
    [MCU4_0] 67443.148542 s:应用程序:运行... 完成!!!
    [MCU4_0] 67443.149834 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[.] mcu3_0[P] mcu3_1[.] mcu4_0[s] mcu4_1[.] c7x_1[.] c7x_2[.] c7x_3[.] c7倍
    _4[.]  
    [MCU4_0] 67443.149951 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[.] mcu4_0[s] mcu4_1[.] c7x_1[.] c7x_2[.] c7x_3[.] c7倍
    _4[.]  
    [MCU4_0] 67443.150057 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[s] mcu4_1[s] mcu4_1]]。 c7x_1[.] c7x_2[.] c7x_3[.] c7倍
    _4[.]  
    [MCU4_0] 67443.150161 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[s] mcu4_1[s] c7x_1[P]。] c7x_2[.] c7x_3[.] c7倍
    _4[.]  
    [MCU4_0] 67443.150262 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[s] mcu4_1[s] mcu4_1[P] c7x_1[。] c7x_2[p] c7x_3[.] c7倍
    _4[.]  
    [MCU4_0] 67443.150363 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[s] mcu4_1[s] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P]。 c7倍
    _4[.]  
    [MCU4_0] 67443.150465 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[s] mcu4_1[s] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[.]  
    [MCU4_0] 67443.150573 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[s] mcu4_1[s] c7x_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[P]  
    [MCU4_1] 67441.902567 s:CIO:init ... 完成!!!
    [MCU4_1] 67441.902619 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU4_1] 67441.902653 s:CPU 正在运行 FreeRTOS
    [MCU4_1] 67441.902674 s:app: init ... !!!
    [MCU4_1] 67441.902694 s:SCICLIENT:init…… !!!
    [MCU4_1] 67441.902840 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[8.6.3--1-g2249f (chill Capybara]
    [MCU4_1] 67441.902875 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x8   
    [MCU4_1] 67441.902903 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
    [MCU4_1] 67441.902934 s:SCICLIENT:init…… 完成!!!
    [MCU4_1] 67441.902958 s:MEM:init ... !!!
    [MCU4_1] 67441.902989 s:MEM:已创建堆(DDR_LOCAL_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ e5800000大小为8388608字节!!!
    [MCU4_1] 67441.903047 s:MEM:init ... 完成!!!
    [MCU4_1] 67441.903069 s:IPC:初始化... !!!
    [MCU4_1] 67441.903113 s:IPC:11个 CPU 正在参与 IPC!!
    [MCU4_1] 67441.923938 s:IPC:初始化... 完成!!!
    [MCU4_1] 67441.923977 s :应用程序:与10 CPU 同步... !!!
    [MCU4_1] 67443.085763 s :应用程序:与10 CPU 同步... 完成!!!
    [MCU4_1] 67443.085796 s:remote_service: init ... !!!
    [MCU4_1] 67443.087475 s:remote_service: init ... 完成!!!
    [MCU4_1] 67443.087531 s: vx_zone_init:已启用
    [MCU4_1] 67443.087555 s: vx_zone_error:Enabled (vx_zone_error:已启用)
    [MCU4_1] 67443.087577 s: vx_zone_warning:Enabled
    [MCU4_1] 67443.088917 s: vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:66]添加了目标 MCU4-1  
    [MCU4_1] 67443.088961 s: vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
    [MCU4_1] 67443.088990 s : APP: OpenVX Target kernel init ... !!!
    [MCU4_1] 67443.089016 s : APP: OpenVX Target kernel init ... 完成!!!
    [MCU4_1] 67443.089042 s:app: init ... 完成!!!
    [MCU4_1] 67443.089064 s:应用程序:运行... !!!
    [MCU4_1] 67443.089084 s:IPC:Starting echo test ...
    [MCU4_1] 67443.093723 s:应用程序:运行... 完成!!!
    [MCU4_1] 67443.094795 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[.] mcu3_1[.] mcu4_0[x] mcu4_1[s] c7x_1[p] c7x_2[.] c7x_3[.] c7倍
    _4[.]  
    [MCU4_1] 67443.094922 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[.] mcu3_1[.] mcu4_0[x] mcu4_1[s] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_3[.] c7倍
    _4[.]  
    [MCU4_1] 67443.095027 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[.] mcu3_1[.] mcu4_0[x] mcu4_1[s] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_3[P] c7x
    _4[.]  
    [MCU4_1] 67443.095128 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[.] mcu3_1[.] mcu4_0[x] mcu4_1[s] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_3[P] c7x
    _4[P]  
    [MCU4_1] 67443.095237 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[P] mcu3_1[.] mcu4_0[x] mcu4_1[s] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_3[P] c7x
    _4[P]  
    [MCU4_1] 67443.095431 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[s] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[P]  
    [MCU4_1] 67443.103350 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[s] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[P]  
    [MCU4_1] 67443.149174 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[P] mcu4_1[s] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[P]  
    [C7x_1 ] 67442.176602 s : CIO: init ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 67442.176616 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [C7x_1 ] 67442.176627 s:CPU 运行 FreeRTOS
    [C7x_1 ] 67442.176636 s : APP: init ... !!!
    [C7x_1 ] 67442.176644 s:SCICLIENT:init ... !!!
    [C7x_1 ] 67442.176768 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[8.6.3--1-g2249f (chill Capybara]
    [C7x_1 ] 67442.176782 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x8   
    [C7x_1 ] 67442.176793 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
    [C7x_1 ] 67442.176804 s : SCICLIENT: init ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 67442.176813 s:udma: init ... !!!
    [C7x_1 ] 67442.177745 s : udma: init ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 67442.177757 s : MEM: init ... !!!
    [C7x_1 ] 67442.177768 s:MEM:已创建堆(DDR_LOCAL_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ 134217728字节大小的000000!!!
    [C7x_1 ] 67442.177789 s:MEM:已创建堆(L3_MEM,id=1, flags=0x00000001)@ 68000000的大小3145728字节!!!
    [C7x_1 ] 67442.177808 s:MEM:已创建堆(L2_MEM,id=2, flags=0x00000001)@ 64800000大小458752字节!!!
    [C7x_1 ] 67442.177825 s:MEM:已创建堆(L1_MEM、id=3、flags=0x00000001)@ 64e00000,大小为16384字节!!!
    [C7x_1 ] 67442.177843 s:MEM:已创建堆(DDR_SCRATCK_MEM、id=4、flags=0x00000001)@ 118000000的大小134217728字节!!
    [C7x_1 ] 67442.177862 s:MEM:已创建堆(DDR_NON_cache_me、id=5、flags=0x00000001)@ 100000000的大小134217728字节!!
    [C7x_1 ] 67442.177881 s:MEM:已创建堆(DDR_SCRATCK_NON_、id=6、flags=0x00000001)@ 110000000的大小134217728字节!!
    [C7x_1 ] 67442.177900 s:MEM: init ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 67442.177909 s : IPC:初始化... !!!
    [C7x_1 ] 67442.177922 s:IPC:11个 CPU 正在参与 IPC!!
    [C7x_1 ] 67442.181041 s:IPC: init ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 67442.181054 s :应用程序:同步与10 CPU ... !!!
    [C7x_1 ] 67443.085765 s :应用程序:同步与10个 CPU ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 67443.085781 s:remote_service: init ... !!!
    [C7x_1 ] 67443.085993 s : remote_service: init ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 67443.086016 s:vx_zone_init:Enabled  
    [C7x_1 ] 67443.086028 s:vx_zone_error:Enabled  
    [C7x_1 ] 67443.086040 s:vx_zone_warning:Enabled  
    [C7x_1 ] 67443.086371 s: vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-1  
    [C7x_1 ] 67443.086466 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-1_PRI_2  
    [C7x_1 ] 67443.086528 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-1_PRI_3  
    [C7x_1 ] 67443.086585 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-1_PRI_4  
    [C7x_1 ] 67443.086642 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-1_PRI_5  
    [C7x_1 ] 67443.086703 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-1_PRI_6  
    [C7x_1 ] 67443.086767 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-1_PRI_7  
    [C7x_1 ] 67443.086834 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-1_PRI_8  
    [C7x_1 ] 67443.08660 s: vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
    [C7x_1 ] 67443.086874 s : APP: OpenVX Target kernel init ... !!!
    [C7x_1 ] 67443.087455 s : APP: OpenVX Target kernel init ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 67443.087471 s : APP: init ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 67443.087489 s :应用程序:运行... !!!
    [C7x_1 ] 67443.087498 s : IPC:开始回波测试...
    [C7x_1 ] 67443.087736 s:应用程序:运行... 完成!!!
    [C7x_1 ] 67443.090043 s:ipc:echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[x] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[s] c7x_2[x] c7x_2[x]
    _4[P]  
    [C7x_1 ] 67443.090483 s:ipc: echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[x] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[s] c7x_2[x] c7x_2[x] c7x_3[x]
    _4[P]  
    [C7x_1 ] 67443.091382 s:ipc:echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[x] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[s] c7x_2[x] c7x_2[x]
    _4[P]  
    [C7x_1 ] 67443.094131 s:ipc:echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[p] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[s] c7x_2[p] c7x_2[p]
    _4[P]  
    [C7x_1 ] 67443.094689 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[x]。] c7x_1[s] c7x_2[P] c7x_3[P] c7x
    _4[P]  
    [C7x_1 ] 67443.094734 s:ipc: echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[p] mcu3_1[p] mcu4_0[x] mcu4_1[p] c7x_1[s] c7x_2[p] c7x_2[p]
    _4[P]  
    [C7x_1 ] 67443.103306 s:ipc: echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[P] c7x_1[s] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[P]  
    [C7x_1 ] 67443.149167 s:ipc:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[P] mcu4_1[P] c7x_1[s] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[P]  
    [C7x_2] 67442.487903 s:CIO:init ... 完成!!!
    [C7x_2 ] 67442.487917 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [C7x_2 ] 67442.487929 s:CPU 正在运行 FreeRTOS
    [C7x_2 ] 67442.487938 s : APP: init ... !!!
    [C7x_2 ] 67442.487946 s:SCICLIENT:init ... !!!
    [C7x_2 ] 67442.488078 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[8.6.3--1-g2249f (chill Capybara]
    [C7x_2 ] 67442.488092 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x8   
    [C7x_2 ] 67442.488103 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
    [C7x_2 ] 67442.488115 s:SCICLIENT:init ... 完成!!!
    [C7x_2 ] 67442.488124 s:udma: init ... !!!
    [C7x_2 ] 67442.489044 s:udma: init ... 完成!!!
    [C7x_2 ] 67442.489055 s:MEM: init ... !!!
    [C7x_2 ] 67442.489066 s:MEM:已创建堆(DDR_LOCAL_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ 134217728字节的大小为108000000!!!
    [C7x_2 ] 67442.489086 s:MEM:已创建堆(L3_MEM,id=1,flags=0x00000001)@ 69000000的大小3145728字节!!!
    [C7x_2 ] 67442.489105 s:MEM:已创建堆(L2_MEM,id=2, flags=0x00000001)@ 65800000大小458752字节!!!
    [C7x_2 ] 67442.489123 s:MEM:已创建的堆(L1_MEM、id=3、flags=0x00000001)@ 65e00000,大小为16384字节!!
    [C7x_2 ] 67442.489141 s:MEM:已创建的堆(DDR_Scratch_MEM、id=4、flags=0x00000001)@ 118000000的大小134217728字节!!
    [C7x_2 ] 67442.489160 s:MEM:已创建堆(DDR_NON_cache_me、id=5、flags=0x00000001)@ 100000000的大小134217728字节!!
    [C7x_2 ] 67442.489179 s:MEM:已创建堆(DDR_SCRATCK_NON_、id=6、flags=0x00000001)@ 110000000的大小134217728字节!!
    [C7x_2 ] 67442.489198 s:内存:初始化... 完成!!!
    [C7x_2 ] 67442.489207 s:IPC:初始化... !!!
    [C7x_2 ] 67442.489221 s:IPC:11个 CPU 正在参与 IPC!!
    [C7x_2 ] 67442.492358 s:IPC:初始化... 完成!!!
    [C7x_2 ] 67442.492372 s :应用程序:同步与10个 CPU ... !!!
    [C7x_2 ] 67443.085767 s :应用程序:同步与10 CPU ... 完成!!!
    [C7x_2 ] 67443.085783 s:remote_service: init ... !!!
    [C7x_2 ] 67443.085991 s:remote_service: init ... 完成!!!
    [C7x_2 ] 67443.086014 s:vx_zone_init:Enabled  
    [C7x_2 ] 67443.086024 s:vx_zone_error:Enabled  
    [C7x_2 ] 67443.086035 s:vx_zone_warning:Enabled  
    [C7x_2 ] 67443.086770 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-2  
    [C7x_2 ] 67443.086844 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-2_PRI_2  
    [C7x_2 ] 67443.086900 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-2_PRI_3  
    [C7x_2 ] 67443.086957 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-2_PRI_4  
    [C7x_2 ] 67443.087010 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-2_PRI_5  
    [C7x_2 ] 67443.087066 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-2_PRI_6  
    [C7x_2 ] 67443.087122 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-2_PRI_7  
    [C7x_2 ] 67443.087179 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-2_PRI_8  
    [C7x_2 ] 67443.087202 s: vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
    [C7x_2 ] 67443.087215 s : APP: OpenVX 目标内核初始化... !!!
    [C7x_2 ] 67443.088282 s : APP: OpenVX 目标内核初始化... 完成!!!
    [C7x_2 ] 67443.088297 s:uDMA Copy: init ... !!!
    [C7x_2 ] 67443.090653 s:uDMA Copy: init ... 完成!!!
    [C7x_2 ] 67443.090669 s : APP: init ... 完成!!!
    [C7x_2 ] 67443.090679 s :应用程序:运行... !!!
    [C7x_2 ] 67443.090688 s : IPC:开始回波测试...
    [C7x_2 ] 67443.090917 s:应用程序:运行... 完成!!!
    [C7x_2 ] 67443.091318 s:ipc: echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[x] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[p] c7x_2[s] c7x_2[s]。 c7倍
    _4[.]  
    [C7x_2 ] 67443.091392 s:ipc:echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[x] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[p] c7x_2[x] c7x_2[x]
    _4[.]  
    [C7x_2 ] 67443.091436 s:ipc:echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[x] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[p] c7x_2[x] c7x_2[x] c7x_3[x]
    _4[P]  
    [C7x_2 ] 67443.094146 s:ipc:echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[p] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[p] c7x_2[s] c7x_2[s]
    _4[P]  
    [C7x_2 ] 67443.094704 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[x]。] c7x_1[P] c7x_2[s] c7x_3[P] c7x
    _4[P]  
    [C7x_2 ] 67443.094749 s:ipc:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[p] c7x_2[b]
    _4[P]  
    [C7x_2 ] 67443.103330 s:ipc:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P] c7x_2[b]
    _4[P]  
    [C7x_2 ] 67443.149181 s:ipc:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[P] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[p] c7x_3[p]
    _4[P]  
    [C7x_3 ] 67442.785116 s : CIO: init ... 完成!!!
    [C7x_3] 67442.785129 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [C7x_3] 67442.785140 s:CPU 正在运行 FreeRTOS
    [C7x_3 ] 67442.785149 s : APP: init ... !!!
    [C7x_3 ] 67442.785158 s:SCICLIENT:init ... !!!
    [C7x_3 ] 67442.785281 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[8.6.3--1-g2249f (chill Capybara]
    [C7x_3 ] 67442.785294 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x8   
    [C7x_3 ] 67442.785305 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
    [C7x_3 ] 67442.785317 s:SCICLIENT:init ... 完成!!!
    [C7x_3 ] 67442.785326 s:udma: init ... !!!
    [C7x_3] 67442.786257 s:udma: init ... 完成!!!
    [C7x_3 ] 67442.786268 s:MEM: init ... !!!
    [C7x_3 ] 67442.786279 s:MEM:已创建堆(DDR_local_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ 000000的大小134217728字节!!
    [C7x_3 ] 67442.786300 s:MEM:已创建堆(L3_MEM,id=1,flags=0x00000001)@ 6a000000的大小3145728字节!!!
    [C7x_3 ] 67442.786318 s:MEM:已创建的堆(L2_MEM,id=2, flags=0x00000001)@ 66800000大小458752字节!!
    [C7x_3 ] 67442.786336 s:MEM:已创建的堆(L1_MEM、id=3、flags=0x00000001)@ 66e00000、大小为16384字节!!!
    [C7x_3 ] 67442.786354 s:MEM:已创建堆(DDR_Scratch_MEM,id=4,flags=0x00000001)@ 118000000的大小134217728字节!!
    [C7x_3 ] 67442.786373 s:MEM:已创建堆(DDR_NON_cache_me、id=5、flags=0x00000001)@ 100000000的大小134217728字节!!
    [C7x_3 ] 67442.786392 s:MEM:已创建堆(DDR_SCRATCK_NON_、id=6、flags=0x00000001)@ 110000000的大小134217728字节!!
    [C7x_3 ] 67442.786412 s:MEM: init ... 完成!!!
    [C7x_3 ] 67442.786420 s:IPC:初始化... !!!
    [C7x_3] 67442.786433 s:IPC:11个 CPU 正在参与 IPC!!
    [C7x_3 ] 67442.789582 s:IPC:初始化... 完成!!!
    [C7x_3 ] 67442.789594 s :应用程序:与10个 CPU 同步... !!!
    [C7x_3 ] 67443.085765 s :应用程序:同步与10 CPU ... 完成!!!
    [C7x_3] 67443.085778 s:remote_service: init ... !!!
    [C7x_3] 67443.086000 s:remote_service: init ... 完成!!!
    [C7x_3] 67443.086023 s:vx_zone_init:Enabled  
    [C7x_3] 67443.086035 s:vx_zone_error:Enabled  
    [C7x_3] 67443.086049 s:vx_zone_warning:Enabled  
    [C7x_3 ] 67443.086362 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-3  
    [C7x_3 ] 67443.086481 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-3_PRI_2  
    [C7x_3 ] 67443.086544 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-3_PRI_3  
    [C7x_3 ] 67443.086602 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-3_PRI_4  
    [C7x_3] 67443.086663 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-3_PRI_5  
    [C7x_3 ] 67443.086721 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-3_PRI_6  
    [C7x_3 ] 67443.086778 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-3_PRI_7  
    [C7x_3 ] 67443.08640 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-3_PRI_8  
    [C7x_3] 67443.08664 s: vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
    [C7x_3 ] 67443.086877 s : APP: OpenVX Target kernel init ... !!!
    [C7x_3 ] 67443.087445 s : APP: OpenVX Target kernel init ... 完成!!!
    [C7x_3] 67443.087461 s:uDMA Copy: init ... !!!
    [C7x_3 ] 67443.089810 s:uDMA Copy: init ... 完成!!!
    [C7x_3 ] 67443.089826 s : APP: init ... 完成!!!
    [C7x_3 ] 67443.089836 s:应用程序:运行... !!!
    [C7x_3 ] 67443.089845 s : IPC : Starting echo test ...
    [C7x_3 ] 67443.090080 s:应用程序:运行... 完成!!!
    [C7x_3] 67443.090402 s:ipc: echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[x] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[p] c7x_2[x] c7x_2[x] c7x_3[x]
    _4[.]  
    [C7x_3] 67443.090547 s:ipc: echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[x] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[p] c7x_2[x] c7x_2[x] c7x_3[x]
    _4[P]  
    [C7x_3] 67443.091392 s:ipc: echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[x] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[p] c7x_2[x] c7x_2[x]
    _4[P]  
    [C7x_3] 67443.094158 s:ipc: echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[p] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[p] c7x_2[p] c7x_2[p] c7x_3[x]
    _4[P]  
    [C7x_3 ] 67443.094728 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[x]。] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_3[s] c7x
    _4[P]  
    [C7x_3 ] 67443.094774 s:ipc: echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P] c7x_2[p]
    _4[P]  
    [C7x_3 ] 67443.103342 s:ipc: echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[P]  
    [C7x_3 ] 67443.149194 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[P] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[P]  
    [C7x_4 ] 67443.081235 s:CIO:init ... 完成!!!
    [C7x_4] 67443.081249 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [C7x_4 ] 67443.081261 s:CPU 正在运行 FreeRTOS
    [C7x_4 ] 67443.081270 s : APP: init ... !!!
    [C7x_4 ] 67443.081278 s:SCICLIENT:init…… !!!
    [C7x_4 ] 67443.081401 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[8.6.3--1-g2249f (chill Capybara]
    [C7x_4 ] 67443.081415 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x8   
    [C7x_4 ] 67443.081426 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
    [C7x_4 ] 67443.081437 s:SCICLIENT:init…… 完成!!!
    [C7x_4 ] 67443.081447 s:uDMA:init ... !!!
    [C7x_4 ] 67443.082390 s:udma: init ... 完成!!!
    [C7x_4 ] 67443.082402 s:MEM: init ... !!!
    [C7x_4 ] 67443.082412 s:MEM:已创建堆(DDR_LOCAL_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ 134217728字节的大小为108000000!!!
    [C7x_4 ] 67443.082433 s:MEM:已创建的堆(L3_MEM,id=1,flags=0x00000001)@ 6b000000的大小3145728字节!!
    [C7x_4 ] 67443.082451 s:MEM:已创建的堆(L2_MEM,id=2, flags=0x00000001)@ 67800000大小458752字节!!
    [C7x_4 ] 67443.082469 s:MEM:已创建的堆(L1_MEM、id=3、flags=0x00000001)@ 67e00000、大小为16384字节!!!
    [C7x_4 ] 67443.082486 s:MEM:已创建堆(DDR_SCRATCK_MEM、id=4、flags=0x00000001)@ 118000000的大小134217728字节!!
    [C7x_4 ] 67443.082505 s:MEM:已创建堆(DDR_NON_cache_me、id=5、flags=0x00000001)@ 100000000的大小134217728字节!!
    [C7x_4 ] 67443.082524 s:MEM:已创建堆(DDR_SCRATCK_NON_、id=6、flags=0x00000001)@ 110000000的大小134217728字节!!
    [C7x_4 ] 67443.082543 s:内存:初始化... 完成!!!
    [C7x_4 ] 67443.082552 s:IPC:初始化... !!!
    [C7x_4 ] 67443.082564 s:IPC:11个 CPU 正在参与 IPC!!
    [C7x_4 ] 67443.085737 s:IPC:初始化... 完成!!!
    [C7x_4 ] 67443.085750 s :应用程序:同步与10个 CPU ... !!!
    [C7x_4 ] 67443.085766 s :应用程序:与10个 CPU 同步... 完成!!!
    [C7x_4 ] 67443.085777 s:remote_service: init ... !!!
    [C7x_4 ] 67443.085951 s : remote_service: init ... 完成!!!
    [C7x_4 ] 67443.085974 s:vx_zone_init :已启用
    [C7x_4 ] 67443.086010 s:vx_zone_error:Enabled  
    [C7x_4 ] 67443.086021 s:vx_zone_warning:Enabled  
    [C7x_4 ] 67443.086341 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-4  
    [C7x_4 ] 67443.086404 s: vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-4_PRI_2  
    [C7x_4 ] 67443.086519 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-4_PRI_3  
    [C7x_4 ] 67443.086580 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-4_PRI_4  
    [C7x_4 ] 67443.086640 s: vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-4_PRI_5  
    [C7x_4 ] 67443.086703 s: vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-4_PRI_6  
    [C7x_4 ] 67443.086766 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-4_PRI_7  
    [C7x_4 ] 67443.08632 s: vx_zone_init:[TIxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-4_PRI_8  
    [C7x_4 ] 67443.086353 s: vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
    [C7x_4 ] 67443.08666 s : APP: OpenVX Target kernel init ... !!!
    [C7x_4 ] 67443.087435 s : APP: OpenVX Target kernel init ... 完成!!!
    [C7x_4 ] 67443.087450 s:uDMA Copy: init ... !!!
    [C7x_4 ] 67443.089437 s:uDMA Copy: init ... 完成!!!
    [C7x_4 ] 67443.089451 s : APP: init ... 完成!!!
    [C7x_4 ] 67443.089461 s:应用程序:运行... !!!
    [C7x_4 ] 67443.089470 s : IPC : Starting echo test ...
    [C7x_4 ] 67443.089693 s:应用程序:运行... 完成!!!
    [C7x_4 ] 67443.090035 s:ipc:echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[x] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[p] c7x_2[x] c7x_2[x]
    _4[s]  
    [C7x_4 ] 67443.090480 s:ipc:echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[x] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[p] c7x_2[x] c7x_2[x] c7x_3[x]
    _4[s]  
    [C7x_4 ] 67443.091399 s:ipc:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[x] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[p] c7x_2[p] c7x_2[x]
    _4[s]  
    [C7x_4 ] 67443.094195 s:ipc:echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[p] mcu3_1[x] mcu4_0[x] mcu4_1[x] c7x_1[p] c7x_2[p] c7x_2[p]
    _4[s]  
    [C7x_4 ] 67443.094748 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[x]。] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_3[P] c7x
    _4[s]  
    [C7x_4 ] 67443.094793 s:ipc: echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[s]  
    [C7x_4 ] 67443.103354 s:ipc: echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[x] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[s]  
    [C7x_4 ] 67443.149217 s:ipc: echo status:mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[P] mcu3_0[P] mcu3_1[P] mcu4_0[P] mcu4_1[P] c7x_1[P] c7x_2[P] c7x_2[P]
    _4[s]

     

    J784S4-EVM@QNX:/ti_fs/vision_apps#  
    J784S4-EVM@QNX:/ti_fs/vision_apps#./run_app_single_cam.sh  
    应用程序: init qnx... !!!
    appIpcInit: IPC:初始化 QNX ... !!!
    appIpcInit: IPC:初始化... 完成!!!
    71002.991645 s:remote_service:init ... !!!
    71002.991781 s:remote_service: init ...(远程服务:初始化...) 完成!!!
    71002.991816s:GTC 频率= 200MHz
    应用程序:初始化... 完成!!!
    71002.991845 s: vx_zone_init:已启用
    71002.991859 s: vx_zone_error:已启用
    71002.991871 s: vx_zone_warning:已启用
    71002.992107 s: vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!!
    71002.992148 s: vx_zone_init:[tivxHostInitLocal:93]主机初始化已完成!!
    SENSOR_SELECTION =[0]
    LDC_ENABLE =[0]
    NUM_FRAMES_TO_RUN =[1000000000]
    is_interactive =[1]
    71002.993769 s :国际空间站:枚举传感器... !!!

    我将这些日志与 docs/logs/vision_apps_init_log.txt 中的示例日志进行了比较。 在该文件中、我可以找到打印件"iss: init"。 这意味着在我的例子中、ISS 没有得到初始化?

    仅供参考、 构建_ MCU _板_依赖项 可以。

    谢谢。此致、

    拉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    是否有摄像头连接到受测的 H/W 平台?   单摄像头演示硬件设置的预期显示在中:

    Fusion 1板的相关文档如下所述:

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kb:

    是的、所有硬件均根据 VISION 应用指南进行设置。

    它可与 RTOS + Linux 搭配使用、但不能与 RTOS + QNX 搭配使用。

    此致、

    拉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lalit、

    是否有可能升级到 BSP JBN4来将 BSP 规则定为促成因素?

    谢谢。

    kb