This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:视频流

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1243386/am68a-video-streams

器件型号:AM68A

大家好、

我  有关于 AM68A 器件的问题、

1) 1)处理器可以并行处理多少个视频流? 我们计划  
最多可连接和存储16个 IP 摄像头。 尽可能多地将这些限制  
(分割视图)。 全高清带来的限制在哪里  
视频输出?  


2) 2)是否可以选择连接到 MCU 的千兆位以太网作为引导  
来源?  


3) 3) CPU 是否可以使用 MCU 以太网将视频流复制到主  
并从中进行处理? 它们之间互连的速度  
MCU 和 CPU?  

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    2)连接到 MCU 的千兆位以太网是否可选作引导  
    来源?  [/报价]

    您是考虑将以太网作为 ROM 引导模式还是 TFTP 引导源?

    CPU 可以使用 MCU 以太网将视频流复制到主代码中吗?  
    内存并从中进行处理?

    您可以在 CPU 上使用自定义应用、从 MCU 以太网获取帧、并将它们推送到存储器或某些处理软件。

    以下各项之间的互连速度有多快  
    MCU 和 CPU?  [/报价]

    互连可以在千兆位速率(1Gbps)下运行、但一些软件限制了 R5内核上的速度。 您考虑将哪个 CPU 用于 MCU 以太网?

    此致、
    坦迈

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    1)处理器可以并行处理多少个视频流? 我们计划  
    最多可连接和存储16个 IP 摄像头。 尽可能多地将这些限制  
    (分割视图)。 全高清带来的限制在哪里  
    视频输出?  [/报价]

    您是否计划将16个摄像机一起流式传输? 我想知道您的目标分辨率是什么、FPS 是什么?

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    否、一次只能显示4-8个流。 总计
    视频输出的分辨率应为1080p30 (全高清、30fps)。 每
    单个摄像机在分割视图中具有较小的分辨率(例如960x540)。

    谢谢。

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    您是否正在考虑以太网作为 ROM 引导模式或 TFTP 引导的源?

    在文档 SPRUJ28C 的表4-37中、仅提到 MCU_RGMII。 这就是 ROM 引导的含义。

    我们能否仅使用 MCU_RGMII 以及 ROM 引导和 TFTP 的组合来启动 MCU 内核和 CPU 内核?
    在 CPU 上运行的 Linux 是否可以使用 MCU-RGMII 通过 LAN 连接进行自我更新?

     

    您考虑将哪个 CPU 用于 MCU 以太网?

    CPU 是指 AM68A (A72SS)的 A72内核。
    我们更改了系统设计:通过 MCU-RGMII 没有视频流。 只是想使用该端口来维护整个系统。 (更新、将存储的视频数据备份到外部媒体(无需实时)等)
    是否可以使用 MCU-RGMII 实现此目的?

    谢谢。

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    否,一次只能显示4-8个流。 总计
    视频输出的分辨率应为1080p30 (全高清、30fps)。 每
    单个摄像机在分割视图中具有较小的分辨率(例如960x540)

    我们可以在 AM68A 中并行流式传输8个流。

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    我们能否仅使用 MCU_RGMII 和 ROM 引导与 TFTP 的组合来提供 MCU 内核和 CPU 内核?
    在 CPU 上运行的 Linux 是否可以使用 MCU-RGMII 通过 LAN 连接进行自我更新?
    [/报价]

    SoC 上实际上不支持具有以太网的 ROM_BOOT。 因此、您将无法仅使用以太网进行引导。 但您将能够使用 TFTP 引导从 u-boot 引导至 Linux 内核。

    使用 CPU 时,我指的是 AM68A 的 A72内核(A72SS)。
    我们更改了系统设计:通过 MCU-RGMII 没有视频流。 只是想使用该端口来维护整个系统。 (更新、将存储的视频数据备份到外部媒体(无需实时)等)
    是否可以将 MCU-RGMII 用于此目的?

    是的、这肯定是可能的。 引导到 Linux 后、MCU_RGMII 将作为标准 Linux 接口(默认为 eth0)出现。 您可以将此接口用于您的自定义应用。

    此致、
    坦迈

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    我从何处可以看到 CPU 可以访问 MCU_RGMII?
    在文档 SPRUJ28C 中、表3-91介绍了连接矩阵。 在我看来、GIC 是 A72SS、C71SS 等(请参阅图1-1、左上角)。
    但 MCU-RGMII (MCU_CPSW)在 GIC 中确实包含"N"? 我缺少什么?

    从 CPU (A72内核)中启动的 Linux、我们是否可以访问 ADC、I2C、MCAN 等 MCU 的外设...? 我在数据表中的什么位置可以看到它?

    谢谢。

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    MCU_CPSW2G 由 Linux cpsw 驱动程序控制。 数据路径通过 DMA 发生。 驱动程序设置 DMA 通道、以便将通过 CPSW 接收到的数据包发送到 A72。 希望这澄清了一些事情。

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    它与其他外设(I2C 等)的工作方式相同吗?

    谢谢。

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    可以、您可以使用来自 A72的 MCU 域外设、如 I2C、UART、CAN。 需要在器件树中声明节点。 如果查看[PSDK-Linux-Install-Dir]/board-support/linux-[commit-hash]/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-mcu-wakeup.dtsi、则会看到默认 SDK 可以从 A72使用的来自 MCU 域的外设。 需要注意的是、其他内核不会使用它。

    此致、
    坦迈