This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:使用 devmem2测试 USB 和以太网、但获取"总线错误"消息

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1244877/sk-am62-test-usb-and-ethernet-using-devmem2-but-get-bus-error-message

器件型号:SK-AM62

尊敬的 TI 支持团队:

我们将在 AM62-SK EVM 上测试 USB 和以太网(100 BASE-Tx 模式5 MDI)。

我们使用以下方式:

  1. USB1:
    1. devmem2 0x31100420 w 0xA0
    2. devmem2 0x31100020 w 0x4
    3. devmem2 0x31100424 w 0x40000000

步骤#A,#B 工作正常,但#C 返回"总线错误"。

我们还尝试使用 USB0、但得到相同的结果。

请参阅随附的日志文件 USB_TEST_20230705.log

 e2e.ti.com/.../USB_5F00_TEST_5F00_20230705.log

参考"如何配置 DP838xx 以进行以太网合规性测试"pdf"后、我们使用以下方式:

  1. 以太网:
    1. devmem2 0x001F w 0x8000
    2. devmem2 0x0000 w 0x2100
    3. devmem2 0x0010 w 0x5008
    4. devmem2 0x0009 w 0xBB00
    5. devmem2 0x0025 w 0x0480

 

步骤 B,#C 工作正常,但#A,#D,#E 返回"总线错误"。

请参阅随附的日志文件 ETHERNET_TEST_20230705.log

e2e.ti.com/.../ETHERNET_5F00_TEST_5F00_20230705.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kylix:

    请将这两个问题分成两个单独的 E2E 主题。 不同的专家以获得支持。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    我已将这两个问题分成两个单独的 E2E 线程。

    我是否需要删除此主题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kylix:

    谢谢。

    我将关闭该主题。