This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:使用 Yocto 构建 SDK 失败

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: J721EXSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1245215/j721exsomxevm-building-sdk-with-yocto-failed

器件型号:J721EXSOMXEVM

我尝试 在 Ubuntu 22.04上为 J721EXSOMXEVM 构建 Yocto 映像

该过程失败、

错误:mc:k3r5:python3-native-3.8.14-r0 do_install:执行"/data/work/yocto-ti/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work/x86_64-linux/python3-native/3.8.14-r0/temp/run.do_install.650 "失败,退出代码1
错误:故障日志文件存储在:/data/work/yocto-ti/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work/x86_64-linux/python3-native/3.8.14-r0/temp/log.do_install.650中
日志数据如下:
| debug:正在执行 python 函数 autotools_aclocales
| debug:站点文件['endian-little'、'common-linux'、'common-glibc'、'bit-64'、'x86_64-linux'、 '通用']
| debug: Python 函数 autotools_aclocal 已完成
| DEBUG:执行 shell 函数 DO_INSTALL
|无法构建这些模块:
|中文
|警告:/data/work/yocto-ti/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work/x86_64-linux/python3-native/3.8.14-r0/temp/run.do_install.650 :1从/data/work/yocto-ti/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work/x86_64-linux/python3-native/3.8.14-r0/check_build_completeness.py /data/work/yocto-ti/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work/x86_64-linux/python3-native/3.8.14-r0/temp/log.do_compile 退出1
|错误:执行'/data/work/yocto-ti/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work/x86_64-linux/python3-native/3.8.14-r0/temp/run.do_install.650失败,退出代码1
错误:任务(mc:k3r5:virtual:本机:/opt/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_06_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/python/python3_3.8.14.bb:do_install)失败、退出代码"1"

我发现没有 python3-fcntl 封装。

如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过擦除 构建系统上的/usr/include/stropts.h 来解决这个问题。