This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:TI sysFW 错误消息返回

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1244269/processor-sdk-am64x-ti-sysfw-error-message-return

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

您好

我正在向 AM64x R5 u-boot 添加一些功能、但 TI sysFW 显示了错误  

U-Boot SPL 2023.04-g9ed6d8935d (6月29 2023 - 14:42:27 +0000)
EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
TI_SCi system-controller@44043000:消息未确认 edk3_system_controller sysctrler:k3_sysctrler_boot_notification_response:命令需要0xA、但收到0x200
rproc (-22)上的固件初始化失败

在哪里可以找到此错误代码的解释?  

U-boot 版本是2023.04、SHA 是  9ed6d8935d  

这是 u-boot https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/tree/?h=ti-u-boot-2023.04

标签: 09.00.005

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Milan,
    如果在测试中使用了不同的 SYSFW、您可以选择匹配的 SYSFW 9.0.0.5二进制文件来重新测试。
    git.ti.com/.../ti-sysfw
    供参考。 标签9.0.0.5目前在制品中测试为 Linux SDK 9.0

    此致!
    -洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    是的、很明显、此标签 为 WIP。。。 我只是调查这个 u-boto 版本作为我们未来的 u-boot 版本,因为一些 EFI 和测量的启动功能。  

    TI-sysfs 相同的标签- 9.0.0.5

    默认情况下、我在启动此 u-boot 没有任何问题、但在进行其他修改时出现此错误...

    如果我理解来自 ti-sysfw 的这条错误消息是什么、那么在我的帮助下进行调试将会更简单  

    是否有任何文档描述来自 ti-sysfw 的错误消息、因为这些消息是由 TI 以二进制形式提供的

    要更具预分力。 我已启用 R5 SPL 中的 RPI 连接器、并且我正在使用

    • bootph-pre-ram;
    • 启用 SPI0
    • GPIO
    • I2C

    检查更多信息后、似乎 GPIO0和 sysFW 会造成这个问题... R5 SPL 和 sysFW 是否支持 GPIO0?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Milan,
    日志中的错误似乎指向正确的 SYSFW 启动顺序。
    git.ti.com/.../k3_system_controller.c
    预期的命令为"k3_MSG_M3_TO_R5_boot_notification = 0xA"、但接收到的命令为"TISCI_MSG_SET_DEVICE=0x200"。
    我将附加一个我使用 AM62x-SK 板上的 SDK 8.6捕获的参考日志、作为您的参考。
    此致!
    -洪

    e2e.ti.com/.../am62x_5F00_8.6_5F00_sysfw_5F00_start.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认 GPIO0在 SYSFW 可用之前正在读取... 在我的 DTS 中、接下来将丢失该错误、

    /delete-property/电源域;