请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5716 您好
我是否知道"入站"和"出站"是什么意思? 我们是否有任何培训材料可以与我分享?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对迟交的答复表示歉意。
对于最大出站负载为128字节的情况、我认为这是因为 AM5716的 PCIe 容量寄存器中的 MPS (Max_Payload_size)字段为128字节、而 MRRS (Max_READ_Request_size)为256字节。 这些寄存器的细节应该在标准 PCI_Express_2.0_BASE_Specification 文档中找到、如果您想了解更多信息、可以在线搜索这些文档。
对于入站与出站的差异、我认为阅读本应用手册是有益的、尤其是"3 PCIe 地址转换"部分: https://www.ti.com/lit/an/sprabk8/sprabk8.pdf。本应用手册适用于旧版 Keystone 器件架构、但用于入站与出站 PCIe 流量的 ATU (地址转换单元)的一般流程和用法也应适用于 AM57x。 当然、特定于器件的寄存器地址位置与 AM57x 不同、但 ATU 的一般用法以及"出站"与"入站"一词的用法应该是相似的。
此致、
大沼市