This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:HSM 安全加密问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1246077/j721exsomxevm-hsm-security-encryption-issue

器件型号:J721EXSOMXEVM

大家好、

1) 1) J721EXSOMG01EVM 的 GP 是否可以运行安全加密 HSM 模块? 如果是、您能帮助说明如何开始吗? 还是必须是 HS?  

2) 2) 在 GP 版本的 J721EXSOMG01EVM 上为矢量运行 Autosar Secure HSM。 在 MCU 中的 R5F 内核上运行主机侧时、在 Cortex-M3内核上运行 HSM 侧时、可以分别加载和运行这两个内核。 但是、CCS 调试器单步主机代码在同时运行时不能正确步进。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里