This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:ECAP、ePWM 中的 pinmux 问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1242708/tda4vm-question-of-pinmux-in-ecap-epwm

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的 TI

我想使用 ECAP 和 ePWM 模块。

但是、我不知道如何设置引脚多路复用、从而将 ECAP 用于输入、将 ePWM 用于输出。(方向/输入/拉取等)

您是否愿意提供以下代码?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道您询问的是哪些驱动程序 PDK 还是 MCAL 驱动程序吗? 和 SDK 版本之间的区别吗?

    我们在 MCAL 中有 ECAP 和 EPWM 的例子。

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我 使用的是 PDK 驱动程序、版本是7.1。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 SysConfig 工具进行 pinmux 配置。 它可以自动为您生成此代码。
    https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    谢谢你,我在你的帮助下解决了它。