This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:Windows 中 RNDIS 驱动程序的 INF 文件

Guru**** 2544370 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1245986/am62a7-inf-file-for-rndis-driver-in-windows

器件型号:AM62A7

我已经 在处理器 SDK Linux 中启用了 RNDIS 模块。如果我将目标板的 USB 以太网连接到我的 Linux PC 中、并在命令行中执行 lsusb 命令(检测为 netchip technology RNDIS / ether)... 但在 Windows 它不是检测...但如果连接我的 Android 手机,并使 USB 在网络适配器下检测为 RNDIS ...结论 RNDIS 驱动程序将安装时,我们连接 USB 设备与适当的 INF 文件(其中包括供应商 ID 和产品 ID 的目标).................. 因此、您可以帮助编写 INF 文件或...对 AM62A 的供应商和产品 ID 给出一些建议   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gokul。

    [quote userid="566062" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1245986/am62a7-inf-file-for-rndis-driver-in-windows 这样您可以帮助编写 INF 文件吗?或者...对 AM62A 的供应商和产品 ID 提供一些看法 

    很遗憾、这超出了 TI 支持范围。

    这是关于 Linux 内核 USB RNDIS 小工具驱动程序和 Windows RNDIS 驱动程序之间的通信、其中与 TI 或 AM62A7均不相关。

    顺便说一下、Linux RNDIS 小工具驱动程序中使用的 USB 供应商和产品 ID 不是 AM62A7供应商和产品 ID。 它们是驱动程序源代码中定义的独立 ID。 如果你知道 Windows 正在寻找的 ID 是什么,你可以使用相同的 ID 为 Linux RNDIS 小工具驱动程序,然后 Windows 会识别它,我相信。