This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:关于 DCC 的 AWB 插件

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1243624/tda4vm-about-awb-plugin-of-dcc

器件型号:TDA4VM

您好:

当我使用 DCC 工具校准 AWB 时、有些情况下的参考点是正确的、但后来产生了错误、结果与文档描述不匹配

希望能帮助分析,此外,我们还用于纠正色卡原始图像的亮度,什么可能是情况的位置

期待您的回复、谢谢

DCC  构建:版本 2.50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、这是由于 WDR 解调拐点和黑电平(基座)的输入中出现了错误。
    请按照插件指南操作、并确保它们是正确的。

    BTW、V3.0已于几个月前发布。
    请 以与 V2.5相同的方式下载它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我使用线性模式、不需要 WDR 信息。 另外,如何正确地获得 WDR 解调拐点。 黑电平我已经在项目中更正、并使用该项目再次拍摄 RAW、在校正 AWB 时是否仍需要填充(例如、如果仍填充-64)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的原始图像是线性的且具有0个基座(黑电平)、则 AWB 校准不应如上所示。

    请检查您是否具有正确的黑电平。