This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:bitbake tisdk-rootfs-image 中的 do_fetch 错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1246061/processor-sdk-am335x-do_fetch-error-in-bitbake-tisdk-rootfs-image

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3358

大家好、

 在  am3358中使用 Yocto 的 Bitbake 时、MACHINE=AM335x-EVM bitbake tisdk-rootfs-image、则报告以下错误:

错误:mobile-band-provider-info-1_20170310-r0 DO_fetch:fetcher 故障:无法在分支主控中找到修订版 befcbbc9867e742ac16415660b0b7521218a530c (即使来自上游)
错误:mobile-band-provider-info-1_20170310-r0 do_fetch:fetcher 故障:'Git://github.com/GNOME/mobile-broadband-provider-info.git;protocol=https'。 无法从任何源获取 URL。
错误:mobile-band-provider-info-1_20170310-r0 do_fetch:函数失败:base_do_fetch
错误:故障日志文件存储在:/home/zh/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/mobile-broadband-provider-info/1_20170310-r0/temp/log.do_fetch.26992中
错误:任务(/home/zh/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-connectivity/mobile-broadband-provider-info/mobile-broadband-provider-info_git.bb:do_fetch)失败、退出代码为"1"

尝试使用 Linux SDK 08.02.00.24并执行以下操作:

$ git 克隆  https://git.ti.com/git/arago-project/oe-layersetup.git tisdk
$ cd tisdk
$./-f oe-layertool-setup.sh configs/processor-sdk/ processor-sdk-08.02.00.24-config.txt
$ CD 版本
$。 CONF/setenv
$ export toolchain_path_ARMV7=$HOME/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf
$ export toolchain_path_ARMv8=$HOME/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-GNU

$ MACHINE=AM335x-EVM bitbake tisdk-base-image

在 do_fetch  mobile-band-provider-info-1_20201225-r0处、会出现以下错误:  

错误:mobile-band-provider-info-1_20201225-r0 do_fetch:fetcher 故障:无法在分支主控中找到修订版90f3fe28aa25135b7e4a54a7816388913bfd4a2a (即使来自上游)
错误: mobile-band-provider-info-1_20201225-r0 do_fetch: Bitbake Fetcher 错误: FetchError (' unable to fetch url from any source .','git ://gitlab.gnome.org/GNOME/mobile-broadband-provider-info.git ; protocol=https;branch=master')
错误:故障日志文件存储在:/home/zh/workspace/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/mobile-broadband-provider-info/1_20201225-r0/temp/log.do_fetch.14364中
错误:任务(/home/zh/workspace/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-connectivity/mobile-broadband-provider-info/mobile-broadband-provider-info_git.bb:do_fetch)失败、退出代码为"1"

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里