请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5706 大家好、
我希望能够澄清 NAND 器件的 ROM 启动过程。 有一个 NAND 器件是非 ONFI、器件 ID 为0xDC、但页面大小为4096。
根据 TRM、ROM 引导代码将发送一个读取 ID 并接收器件 ID 0xDC、然后会从内部 ROM 代码表中提取突出显示的值。 因此、假设页大小为2048。
1)页面大小(4096 )表示什么?
2) 2)这是否意味着器件初始设置为2048并可以移动到4096?
3) 3)没有(4096)的设备 ID 是否无法识别为4096页大小?
之后在 TRM 中、它声明如果"器件被识别为至少2 Gibit"、那么 ROM 引导代码将读取 NAND ID 的第四个字节。"
为什么不是所有大于2Gibit 的设备在表33-41中有一个(4096)的指示?
在此应用中、器件的 NAND ID 将指示4096字节的页大小并更新参数。 是否正确、或者它是否会因为内部表仅将该值设置为2048而执行该步骤?
ROM 代码是否再次检查该几何图形对于器件 ID 是否有效?