This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:我认为 SoC 有电源问题。

Guru**** 681440 points
Other Parts Discussed in Thread: REMOTI, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1231037/tda4vh-q1-i-think-soc-has-power-issues

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VHSysConfig

您好!

我认为 SoC 在电源设计方面存在一个问题。

  • 观察结果1:我无法同时使用以太网和 HDMI 显示输出。
  • 观察结果2:如果我捕获6个摄像机(1x8MP 摄像机+ 5x2MP 摄像机)+ TIDL +以太网输出、以太网功能将失败。
  • 观察结果3:如果有低功耗输入、初始化时间就花费了很长的时间。

请告诉我您的建议。 我想知道我是否可以将 Tda4VH 用于大规模生产项目。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    观察1:我无法同时使用以太网和 HDMI 显示输出。

    这不是 TDA4VH 器件上的电源问题、EVM 上存在一些限制。 当我们使用 DP->HDMI 有源适配器时、它需要额外的功率、来自其中一个 IO 扩展器。 此 IO 扩展器 甚至用于以太网、因此我们需要禁用以太网以获得 HDMI 输出。  

    观察3:如果输入功率较低、初始化时间就花费了很长时间。

    什么是低功耗输入?在什么情况下它需要更长的初始化时间? 您能提供更多信息吗?  

    Rgds、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    观察结果3:我不知道具体发生在哪里 、因为我的客户应用程序(二进制)发生了这种情况。

    但关键观察结果是2。

    [102.879709] am65-cpsw-nuss c200000.Ethernet eth0:TxQ:0 DRV_XOFF:0 tmo:9068 dql_avail:-464 free_desc:498

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卢承运:

    以上的应用,即 6个摄像头( 1x8MP 摄像头+ 5x2MP 摄像头)+ TIDL +以太网输出,我没有得到什么故障? 以太网输出是否出现故障? 或者甚至以太网无法初始化? 如果删除以太网输出、是否可以正常工作?  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    在发生错误之前、我可以对电路板执行 ping 或 ssh 操作、但在发生由 6个摄像头(1x8MP 摄像头+ 5x2MP 摄像头)+ TIDL +以太网输出导致的错误之后、我无法执行。 如果我删除以太网输出或通过摄像头消除开销、系统工作正常。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我来咨询我们的以太网专家、这个错误意味着什么以及何时会发生。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享日志 以了解从以太网观察到什么类型的错误。

    此致、
    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sudheer,

    出现网络错误后、无法 ping 通电路板。

    [102.879709] am65-cpsw-nuss c200000.Ethernet eth0:TxQ:0 DRV_XOFF:0 tmo:9068 dql_avail:-464 free_desc:498
    [ 107.999419] am65-cpsw-nuss c200000.Ethernet eth0:TxQ:0 DRV_XOFF:0 tmo:14188 dql_avail:-464 free_desc:498
    [ 113.887424] am65-cpsw-nuss c200000.Ethernet eth0:TxQ:0 DRV_XOFF:0 tmo:20076 dql_avail:-464 free_desc:498
    [118.751422] am65-cpsw-nuss c200000.Ethernet eth0:TxQ:0 DRV_XOFF:0 TMO:24940 dql_avay:-464 free_desc:498

    root@J7-EVM:~# ip link set dev eth0 down
    [ 269.279361] am65-cpsw-nuss c200000.ethernet: tx timeout
    [ 269.284638] lib/genalloc.c:507中出现内核错误!
    [269.288982] 内部错误:Oops - BUG:0[#1]抢占 SMP
    [ 269.294451]模块链接如下: hik_pwm ahci libabahci libata wavebuf2_dma_waveg v4l2_mem2mem videbuf2_vmv4l2 v4l2 videobuf2_common videobuf2_memops remote_service (O) hikio (O) gtc (O) pvrrproc (O) pvrteproc (O) c_remoti_memory_remoti_3 k_remoti_k_mc (O) k_mce_remoti_msp_mc (O)
    [269.319461] CPU: 1 PID: 737 Comm : IP Insided: G    W O   5.10.162-g76b3e88d56 #1
    [269.327529] 硬件名称: HIKAUTO AE-B50036-M (DT)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从上面共享的日志中、以下可能是原因。
    1.没有从 CPSW 进行数据传输、即映射到 CPSW 的 DMA Tx 通道需要将数据发送到 CPSW 外部端口。
    2.即使由于 高优先级中断触发等任何原因而未在 am65驱动器中调度 NAPI 也会发生这种情况...

    您能否从 Linux 终端共享整个日志?

    此致、
    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sudheer,

    我的同事告诉我、这个错误是由于以太网和 VPAC2之间关于 DMA 通道的配置冲突而发生的。

    我不知道具体细节、但他说他们使用相同的 DMA 通道、这导致了问题。 现在我们可以关闭该 TT。

    如果您对此有任何疑问、请告知我。 我可以让同事检查更多信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事告诉我、这个错误是由于以太网和 VPAC2之间关于 DMA 通道的配置冲突而发生的。

    我不知道具体细节、但他说他们使用相同的 DMA 通道、这导致了问题。 现在我们可以关闭该 TT。

    [/报价]

    感谢您分享详细信息。

    如果您对此有任何线索,请告知我。 我可以让同事检查更多内容

    我们 建议对每个应用使用不同的 DMA 通道、如果内核中分配的资源不足、您可以 添加分配给其他内核以及没有用于所需内核的资源。

    有关资源管理、请参阅常见问题解答[ SysConfig 工具的工作流程和资源分配流程]。

    此致、
    苏德黑尔

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卢承运:

    VPAC 并不会真正对通道进行硬编码、除非通道是 VPAC 特定的通道、否则其他人无法使用这些通道、并且 VPAC 在不同的内核上运行、因此我很惊讶这里会发生通道冲突。 即使存在通道冲突、它也应该在 资源分配时间失败、而不是在以太网传输时间失败。 因此、为了找出此问题的根源并正确解决它、我们能否获取 更多信息? 您是否更新/修改了任何现有驱动程序? 如何 得出存在渠道冲突的结论? 您能从 TIFS 日志或其他信息中看到此信息吗?  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    我可以通过两种方式解决此问题。

    第一种方法:请勿使用  TIVX_TARGET_VPAC2_MSC1

    - vxSetNodeTarget (imgMosaicObj->node、vx_target_string、TIVX_TARGET_VPAC2_MSC1);
    + vxSetNodeTarget (imgMosaicObj->node、vx_target_string、TIVX_TARGET_VPAC_MSC1);

    第二种方式:我收到了一个新的 image.ub 文件,它没有使这个错误。 "我不知道我的伙伴做了什么。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卢承运:

    对于更改 MSC 实例可以提供帮助感到惊讶。 新的 MSC 基本上在 MCU2_0上运行、因此可能会为 该 MSC 分配不同的通道、从而避免发生冲突。  

    我仍然建议找出问题的根源。 因为如果您需要第二个 VPAC 实例、则可能会出现此问题。  

    在 第二个图中、您能帮助我们了解所做的更改吗? 哪个图像已更改? 是固件映像还是 Linux 映像?

    以太网驱动程序中是否有 UDMA 通道的任何转接?   

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    根据 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1213622/tda4vh-q1-high-cpu-utilization-sporadically、我认为 VPAC2_MSC 属于 mcu4_0

    映像文件为 Linux image.ub。 我的合作伙伴说"更换 ETH DMA 通道的 IMAGE.UB;通道5 ->通道6"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卢承运:

    但令人惊讶的是、VPAC 通道编号与 EthFw 发生冲突、对于通道5也是如此。 是否确定更改通道号5解决了此问题?

    在下面的文件中、我看到 MSC 使用自己的专用通道且这些通道是 UTC 通道、因此不应与 EthFw 发生任何冲突、因为 EthFw 使用 uDMA 通道。  

    ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-08_06_01_03\pdk_j784s4_08_06_01_03\packages\ti\drv\vhawa\src\drv\vwaha_m2mMscUdma.c

    我只是想知道是否 与为每个通道分配的振铃有任何冲突。 如果您可以打印环号并使用 MSC 环号进行检查、它将让您了解失败的原因。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    我的合作伙伴使用了它的电路板并移植了 SDK 8.6来实现这一目的。 因此、我不知道确切的内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卢承运:

    好的、这可能是一个合适的解决方法、但我们想检查此问题的根本原因是什么。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    好的、我会问我的伙伴有关细节的问题。

    感谢您的支持。

    此致、