主题中讨论的其他器件: AM6526、 UNIFLASH
大家好!
我对我们尝试在 SDK 7.3中重新编译 Flashwriter 应用时遇到的问题有疑问
我的配置为:
SDK - ti-processor-sdk-rtos-am65xx-evm-07_03_00_09
PDK - pdk_am65xx_07_03_00_54 (processor_sdk_rtos_am65xx_07_03_00_09)
我们有基于 Sitara AM6548 SR2.0的定制电路板。 (某些电路板装配了 AM6526 SR2.1。) 其中、我们使用 QSPI NOR 闪存作为主引导器件、并使用 UART (MCU_UART)作为备用引导器件。
到目前为止、我们使用的是 SDK 6.3、但因为 SDK 6.3中的 SR2器件不支持安全启动。 (HS SR2器件的 SYSFW 存在问题)我们决定将我们的应用和定制板支持迁移到 SDK 7.3。
我们正在使用 Uniflash 工具将映像(SBL、SYSFW 和应用)写入我们的电路板、并且目前我们正在计划迁移对 Flashwriter 应用中定制电路板的支持、 但是我们注意到的问题是、我们无法像在 SDK 6.3中那样为 IDK 和 EVM 电路板构建 Flashwriter 应用。
下面给出了我们用于在 SDK6.3中为 IDK 电路板构建 Flashwriter 应用的过程。
1)在目录中打开命令行" \ti\pdk_am65xx_1_0_7\packages "
2)运行" pdksetupenv.bat "第一
3)然后将目录更改为" \ti\pdk_am65xx_1_0_7\packages/ti\board\utils "
4)最后一步是运行以下命令" gmake all_boards=am65xx_idk "
5)在此之后,IDK 板的新 Flashwriter 应用映像生成在" \ti\pdk_am65xx_1_0_7\packages/ti\board\utils\uniflash\target\bin\am65xx_idk\ "
在 SDK 7.3中、 Makefile 位于"\ ti\pdk_am65xx_1_0_7\packages/ti\board\utils "、负责构建 Flashwriter 映像的编译器已被移除、我们不确定如何在 SDK 7.3中构建 Flashwriter 映像。
您能为我们提供帮助并说明如何在 SDK7.3中构建 Flashwriter 应用吗?
此致、
诺维察