This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:运行 McASP 示例时出现问题

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5748, ADC3660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1237237/am5748-issue-with-running-mcasp-example

器件型号:AM5748
主题中讨论的其他器件: ADC3660

您好!  

   我们在项目中使用 AM5748处理器、并且我们使用 SDK 版本  04.03.00.05 。 我们使用 pdkProjectCreate.bat 脚本创建了 McASP 器件环回示例项目。

使用示例项目作为参考、我们使用所有资源表和配置创建了我们自己的示例项目。 我们在运行项目时遇到问题。

DSP 在执行时崩溃  edma3init  停止。 在进一步研究时、我们发现我们必须添加 sample_init.c 文件和相应的 平台配置文件。 当我们尝试从 C 语言添加这些文件 :\ti\EDMA3_LLD_2_12_05_30C\packages\ti\sdo\EDMA3\drv\sample\src\platforms  在项目中、我们发现 AM5748处理器不存在配置文件。 经过进一步调查、我们发现只有 sample_c6657_cfg.c 的 DSP 编号为2、并且所有其他配置文件都有不同的编号、因此我们进一步处理了该配置文件。 并补充说存在下图所示的错误。

一些变量与 EVM-tda2xx 的库文件发生冲突。 经过进一步调查、我们发现我们使用 evmDRA7xx 作为平台、因此编译器正将它链接到 TDA7xx 包。  

这里的疑问是 EVM-tda2xx 的配置文件中 DSP 的数量为1、但 AM5748有2个 DSP 内核。 是使用正确的配置、而且我们在项目属性中使用的平台正确、如下图所示。  

如果我们可以获得有关平台的一些信息、将使用 EDMA config 来进一步进行工作、会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishee:

    很抱歉耽误了很长时间

    您必须使用 EVM-tda2xx 本身的配置文件。 您是否面临任何与此相关的问题?

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    我们继续仅使用 EVM-tda2xx,下面是我们在使用 McASP 时面临的问题。

    我们从 TI 为 McASP 取了一个示例 AM5748项目、并且完成了 McASP 开始操作所需的大部分代码更改。 但在我们尝试运行代码时、代码达到 McASP 发送错误、然后 DSP 将 会崩溃、因此我们无法继续处理此问题。如果我们可以获取有关此问题的一些指示、那将非常好。

    我们找到了 TI 文档 PFA、第15页介绍了设置详情、其中 AM57xx (Beagle Bone AI)用于通过 McASP 与 ADC3660进行连接。 我们已搜索但找不到用于此示例的 AM57xx McASP 源代码。 如果我们可以获得此工作示例源代码、该源代码可帮助我们解决所面临的问题。

    e2e.ti.com/.../0005.slyp743.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果我们可以获得此可正常工作的源代码示例,该示例将帮助我们解决所面临的问题。

    我将检查一下源是否在某个位置。

    同时、您是否研究了 SDK 提供的 McASP 驱动程序示例? 这对您的用例没有帮助吗?

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    我们使用的是 SDK "04.03.00.05"、  使用 "pdkProjectCreate.bat"  脚本 ,  我们创建了示例项目 "McASP_DeviceLoopback_idkAM574x_c66ExampleProject"。  我们仅以该示例项目为基础进行工作。

    这是您引用的同一个工程还是不同的工程。 恢复原状?

    此致  

    R·李