This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:PCB 设计安全启动

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1247142/dra829v-pcb-design-secure-boot

器件型号:DRA829V
主题中讨论的其他器件:DRA829AM5706

大家好、

我的客户正在设计一款具有安全引导功能的 PCB、该器件实现 DRA829高安全性器件并支持 OTP 电子保险丝编程。

该问题是为了确认应作为硬件实现的电路。

有关客户提供的电路图、请参阅以下内容。

他们希望检查它是否足够。 请告诉我缺少哪些功能。

说明:

1.必须可以通过"UART 主引导模式"或"UART 备份引导模式"的引脚设置从 MCU_UART0或 WKUP_UART0进行引导。

这时、需要一个 UART-USB 转换电路来连接到个人计算机。

2.准备一个可由 TPS65941111-Q1的 GPIO9控制开/关的1.8V LDO 作为 DRA829的 VPP_CORE 和 VPP_MCU 的电源。

他们也采用了 AM5706、您对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用 UART-USB 器件与 PC 进行通信以进行 UART 引导应该不是问题。  我们的 EVM 具有非常相似的功能。  通过设置引导模式(主要或次要)来启用 UART 引导模式。

    2. 我认为通常建议使用 GPIO 来控制 VPP 电源、处理器 IO 而不是 PMIC IO。  如果只更新 GPIO 而不是写入 PMIC 寄存器、则对 eFuse 闪存工具的更新会更简单。

    尚不清楚与 AM5706的关系、请予以说明。