This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM6254上 MCASP 的 MCLK

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1248290/am625-mclk-of-mcasp-on-am6254

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106

 团队成员:

 当我们使用 NXP IMX8串行处理器时、可以使用"MCLK"作为 MCU 和编解码器 IC 之间的同步时钟。

但我们在 AM6254、TI 上找不到这个"MCLK"函数。

只有四个时钟——McASP0_ACLKR/ACLKX/AFSR/_AFSX。 我还检查了 AUDIO_EXT_REFCLK0和 AUDIO_EXT_REFCLK1、

请检查我的问题、如下所示:

1.如何在 AM6254和编解码器 IC 之间获得同步时钟?

2.   AUDIO_EXT_REFCLK0和  AUDIO_EXT_REFCLK1是否可用作 MCU 和编解码器 IC 的同步时钟?

3.如果查询2的答案是肯定的,当我想使用3组 MCASP(0/1/2)时,如何使用 AUDIO_EXT_REFCLK0和 AUDIO_EXT_REFCLK1 来实现3个同步时钟?