This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:EVK 引脚 mux csv 文件

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1242455/dra821u-evk-pin-mux-csv-file

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件: SysConfigDRA821

团队、您好!

我可以获取 Jacinto7 DRA821U EVK 引脚多路复用 csv 文件吗? 我们需要使用此文件来比较新设计引脚多路复用。

感谢您的帮助。

此致、  

巴尔基斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下您请求的是什么 CSV 文件吗?  您能提供示例吗?  此文件是 PinMuxTool 还是 SysConfig 工具的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    AM 请求将 SysConfig 工具的输出文件用于 Jacinto7 DRA821 EVK 配置、并附上了针对我们的要求生成的示例输出屏幕截图。

    此致、

    巴尔基斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有为 DRA821 EVK 提供的 SysConfig 文件。  我们在该设计中使用了 Pinmux 工具。  我们已经迁移到使用 SysConfig 工具来发布 EVM 版本、但尚未返回并将 PMT 版本转换到 SysConfig。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    感谢您的答复。

    pinmux 工具是否生成 CSV 文件? 如果是、您可以共享它、以便我可以与我的设计引脚多路复用器进行比较。

    谢谢。此致、

    巴尔基斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定它可以创建的所有输出。  我知道软件团队会使用它来生成代码/头文件。  附件是我用于映射 EVM IO 的 XLS 文件。  希望这与您所请求的类似。

    e2e.ti.com/.../DRA821_5F00_Pinmux_5F00_v0.9.3_5F00_Usser.xlsx