This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:确认上电序列

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, TPS65218D0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1245444/am4378-confirmation-about-power-up-sequence

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件: TPS65218D0

你(们)好。

我们的客户使用 AM4378构建定制电路板。

在当前正在构建的电路板中、电源由 PMIC (TPS65218D0)提供给 CPU (AM4378)。

AM4378不使用 RTC、并且在2个电压(3.3V 和1.8V)的条件下使用 IO 电压、因此应该按上电序列中所示的1.8V→VDDS_DDR (1.5V)→3.3V 顺序激活它(图5-7)。 两个器件的性能。

检查他们创建的电路板的波形后、如下图所示、每个电源达到指定电压的顺序是必需的:1.8V→VDDS_DDR (1.5V)→3.3V、但在红色虚线包围的区域、 →使用另一个板 pu 的 I2C 电阻(1k 红色虚线表示由于 AM437x 的电源序列、电压在24ms 内增加约0.25V。

如果 AM437x 的电源序列有问题、请确认。

此致、

西畑浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nishigata Kouji。

    感谢您的查询。

    我有几个问题

    使用另一个板→pu 电阻器可通过 IO (I2C 接口)为 I2C 达到电压(1k

    您能否就使用的 I2C 接口和连接分享一些输入?

    我假设粉色线是3.3V。

    请帮助我理解绿色轨迹。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的答复。

    是的、粉色线是3.3V (图中红色的字母错误)。
    您需要了解哪些有关 I2C 接口的知识?
    我认为绿线是 VIN_Bias、但我只是进行检查以确保其正常。
    客户似乎不想太多地更换电路板、并且他们想知道此序列可能出现的问题。

    此致、

    西畑浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nishigata Kouji。

    感谢您的输入。

    I2C 接口似乎没有失效防护。 我想了解 从处理器到连接设备和上拉源的 I2C 接口连接。

    USB0_VBUS、USB1_VBUS 和 DDR_RESETn 是唯一的失效防护 IO 端子。 所有其他 IO 端子都不具有失效防护功能、施加到它们的电压应限制为稳态最大值定义的值。 所有 IO 引脚上的电压在第5.1节中添加了参数。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了一个客户关于 I2C 的方框图。 该板由另一家公司生产。 I2C 接口的上拉特定于在 CPU 板侧完成。

    至于其他的板、可能没有电路图、所以我猜、是把提供的5V 转换成3.3V 后用的。

    ! [img](文件:/// C:/Users/090738/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif)

    这两个电路板同时提供5V 电压、但另一个电路板上的3.3V 电压启动速度似乎更快、我相信电势正在通过 I2C 线路升高。

    对于连接的 K22/L22引脚、我们根据数据表中的引脚属性、我们认为焊球复位状态为高阻抗、并希望确认时序是否如先前所示没有问题。

    此致、

    西畑浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishigata Kouji、

    感谢您提供宝贵意见。

    我假设另一个板上的 I2C 接口为漏极开路并有拉电流。

    我们建议 使用同一电源为处理器和连接的器件供电。

    尝试移除 K22/L22上的拉杆进行 测试。

    不建议在实现中采用此配置。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    感谢您的回复。

    我将询问客户是否可以删除 K22/L22并查看级别。

    他们只是想按原样搭配使用电路板进行产品、并想了解电路板本身会有什么问题。

    另外、其他板由其他公司制作、不可更改。 如果在这种情况下有不可忽略的问题、他们会考虑将5V 电源的时序转移到另一电路板。 但是、该5V 电源也不是通过 CPU 板提供的、因此需要进行很多更改。

    此致、

    西畑浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishigata Kouji、

    谢谢你。

    AM437x IO 不具有失效防护功能、您展示的接口未经测试、不是有效的用例。

    问题可能是功能故障以及降低器件可靠性或使用寿命。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    感谢您的回复。

    关于 I2C 接口的电压(为 IO 拼写错误?)、图中的实际测量值大约为0.25V、这个值看起来不超过数据表中列出的值、但这仍然是个问题吗?

    客户表示已经咨询了其他的厂商、但似乎不想再修改商用产品、因为这会增加成本。

    此致、

    西畑浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishigata Kouji、

    请帮助我了解您引用的是数据表中的哪个参数。

    图表中的实际测量值约为0.25V,这似乎没有超过数据表中列出的值,但这是否仍是一个问题?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    感谢您的回复。

    关于0.25V、这是我在第一个问题中所写的示波器图中3.3V 线的实际值、但 I2C 接口通过拉电阻器连接、因此可能超过该值。
    让客户测量 I2C 引脚是否会更好?
    另外、至于标准、通过查看表"Steady State Max. 所有 IO 引脚上的电压"。 如果我找的地方不对、请指出。

    此致、

    西畑浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishigata Kouji、

    感谢您提供宝贵意见。

    您提到的电压是: Steady State Max. 所有 IO 引脚上的电压(5)–0.5V 至 IO 电源电压+ 0.3V

    这假设 IO 电源可用。

    我们不允许在 IO 上存在任何电流(注入电流)。 这些可能会影响长期可靠性。 它取决于许多因素、包括电流检测到的持续时间。  

    对在所连接的另一个电路板上使用的电源产生任何想法。

    关于0.25V,这是我在第一个问题中所写示波器图中3.3V 线路的实际值,但 I2C 接口通过拉电阻器,因此可能不止此。
    让客户测量 I2C 引脚是否更好?

    便于大家了解情况和进一步讨论。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    感谢您的回答。

    有一次、我把电源电压和 I2C 端口的电压弄混了、这让谈话变得很混乱。
    与客户交谈后、我们已决定通过硬件更改来处理来自 I2C 接口的电流消耗。
    他们还没有决定具体的计划,但让我这次结束。

    此致、

    西畑浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishigata Kouji、

    感谢您提供宝贵意见。

    此致、

    斯里尼瓦萨