主题中讨论的其他器件: TPS65218D0
你(们)好。
我们的客户使用 AM4378构建定制电路板。
在当前正在构建的电路板中、电源由 PMIC (TPS65218D0)提供给 CPU (AM4378)。
AM4378不使用 RTC、并且在2个电压(3.3V 和1.8V)的条件下使用 IO 电压、因此应该按上电序列中所示的1.8V→VDDS_DDR (1.5V)→3.3V 顺序激活它(图5-7)。 两个器件的性能。
检查他们创建的电路板的波形后、如下图所示、每个电源达到指定电压的顺序是必需的:1.8V→VDDS_DDR (1.5V)→3.3V、但在红色虚线包围的区域、 →使用另一个板 pu 的 I2C 电阻(1k 红色虚线表示由于 AM437x 的电源序列、电压在24ms 内增加约0.25V。
如果 AM437x 的电源序列有问题、请确认。
此致、
西畑浩二