This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:如果 TD2-4=20ms 对于 DRA821有效?

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1247664/dra821u-q1-if-td2-4-20ms-work-for-dra821

器件型号:DRA821U-Q1

大家好、

我的客户正在使用我们的 DRA821U-Q1。

而 TD2-4=10ms 的要求如下:

 y

客户想知道20毫秒是否可以工作、是否会有任何风险?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您询问是否存在将上电复位置位从10ms 延长到20ms 的风险-没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    这20毫秒是否会有电源打开和电源关闭的风险?

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加电复位可以无限期地保持在处理器上-因此我看不到任何风险。  您是否有某种设备(如 PMIC)来管理处理器的电源、如果有、是否有看门狗计时器或类似设备?  如果是、则需要研究这一点、但处理器不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    它们在使用我们的 PMIC: PTPS659415RWERQ1

    您能帮助检查吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMIC 控制复位时序、那么客户如何影响(线或其他逻辑内联)?  是、PTPS65941x PMIC 确实包含看门狗功能。  可通过硬件配置(如果需要)来禁用此功能。  我认为默认时间非常长(分钟)、因此20ms 不会有问题。