请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM69 之后、我使用 balenaEtcher 将生成的 tisdk-default-image-j784s4-evm-20230707022846.rootfs.wic 文件写入到 SD 卡、并尝试从它引导。 但是,系统根本无法启动。 不会执行 u-boot、并且 UART 控制台上也没有显示消息。
我已经验证 SD 卡包含以下文件:tiboo3.bin、tispl.bin、u-boot.img 和 uEnv.txt。
我正在寻求有关此问题的帮助。