This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:AM4378

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1248009/am4378-am4378

器件型号:AM4378

您好!

我已经下载了 SDK 并尝试构建。 我收到以下错误、您能建议一下吗。

使 arch=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf- tisdk_am437x-evm_defconfig
lex scripts/kconfig/lex.lex.c
/bin/sh:第1行:Flex:找不到命令
make[1]:***[scripts/Makefile.host:9: scripts/kconfig/lexer.lex.c]错误127

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunitha:

    感谢您的提问。

    我看到错误消息显示"Flex command not found"

    是否可以尝试运行以下命令,然后再尝试运行脚本?

    命令:sudo apt-get install flex

    BR Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Ubuntu 22.04、并遇到以下命令错误: sudo apt-get install flex

    正在读取软件包列表... 完成
    正在构建依赖关系树... 完成
    正在读取状态信息... 完成
    封装柔性电路板不可用、但由另一个封装引用。
    这可能意味着封装缺失、已停产、或
    仅可从其他来源获得

    E:软件包"flex "没有安装候选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunitha:

    我刚才已经安装了该工具、因此这就是执行上述命令时显示的内容。

    正在读取软件包列表... 完成
    构建依赖关系树
    正在读取状态信息... 完成
    Flex 已是最新版本(2.6.4-6)。
    0已升级,0已新安装,0要删除,48未升级。

    假设您使用的是 PSDK、您能否确保使用 Ubuntu 18.04。

    而且、封装看起来不是最新的。

    您能否尝试运行: sudo apt-get 更新

    然后尝试重新运行 flex 安装命令。

    BR Vaibhav