This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:启用 mcu3_0和 mcu1_0

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1248066/tda4vm-enable-mcu3_0-and-mcu1_0

器件型号:TDA4VM

大家好、

关于 mcu3_0:

a.在  ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_01_03/vision_apps/platform/j721e/rtos/common/app_cfg.h 中、修改 //define ENABLE_IPC_MCU3_0 至#define ENABLE_IPC_MCU3_0。  

b.  在 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_01_03/vision_apps/vision_apps_build_flags.mak 中、修改 BUILD_CPU_MCU3_0 ?=no 至 BUILD_CPU_MCU3_0 ?=yes。

c.并 在 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_01_03/vision_apps/platform/j721e/rtos/mcu3_0/main.c 中添加 appLogPrintf ()。

d. 在  ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_01_03/vision_apps/中、  ./make_sdk.sh 可以成功编译、然后生成 linux_fs_install_sd。

e.使用 uSD 卡启动 j721e EVM 并使用./opt/vision_apps/vx_app_arm_remote_log.out.

1) 1) 没有来自[mcu3_0]的输出、那么此处的问题可能是什么? 或缺少哪些设置?  

关于  mcu1_0:

a.修改 //#define ENABLE_IPC_MCU1_0至 #define ENABLE_IPC_MCU1_0

b.将 BUILD_CPU_MCU1_0?=否修改 为 BUILD_CPU_MCU1_0?=是

c.在 appMain()的 while 循环中添加 AppLogPrintf()。

2) 2) ./make_sdk.sh 处发生编译错误:

您能帮助查看上述两个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    关于 MCU3_0

    请您确认是否已将固件 vx_app_rtos_linux_mcu3_0.out 和  vx_app_rtos_linux_mcu3_1.out  查看构建日志或位于 VISION_APPS/OUT/J7/R5F/FreeRTOS/RELEASE/ 文件夹?

    如果未看到、请使用以下命令创建 vision_apps 的干净构建

    创建 vision_apps_scrub

    创建 vision_apps -j  

    关于 MCU1_0

    请在中更新 Linux 路径 PSDK_Linux_路径  vision_apps/vision_apps_tools_path.mak  以使构建成功。

    此致、

    尼基尔