This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PRU-eth 吞吐量异常

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1248146/am5728-pru-eth-throughput-abnormal

器件型号:AM5728

客户使用 AM5728 PRU 以太网、具有与此帖子类似的吞吐量:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1083609/am4378-pru-eth-performance

使用的 SDK 版本是3.01内核4.4.19。

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/03_01_00_06/index_FDS.html

使用 Ubuntu 作为服务器、吞吐量是正常的:

将 AM57xx 用作服务器、吞吐量非常低:

UDP 测试吞吐量双方均可。

根据 AM437x POST、应该会更新 PRU 固件、请告知如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    不清楚客户的问题与 AM437x 主题中讨论的问题类似。  自此版本发布以来、固件发生了很大的变化、无法保证在相应情况下更新固件能够正常工作。

    我的建议是建议客户将软件更新为较新版本、并 查看他们是否发现问题仍然存在。  

    这是现有设计正确吗?  

    此致、

    若苏厄  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是 现有设计。

    使用 SDK3.02进行测试、两侧的吞吐量都可以。

    root@am57xx-evm:~ iperf -s -i 1
    -------------------------------------------------------
    服务器在 TCP 端口5001上侦听
    TCP 窗口大小:85.3KB (默认值)
    -------------------------------------------------------
    [4]本地10.85.131.60端口5001与10.85.131.228端口45548连接
    [ ID]间隔传输带宽
    [4] 0.0- 1.0秒11.2 MB,94.2兆位/秒
    [4] 1.0- 2.0秒11.2 MB,94.1兆位/秒
    [4] 2.0- 3.0秒11.2 MB,94.2 Mbit/s
    [4] 3.0- 4.0秒11.2 MB,94.1兆位/秒
    [4] 4.0- 5.0秒11.2 MB 94.1 Mbits/秒
    [4] 5.0- 6.0秒11.2 MB 94.1 Mbits/秒
    [4] 6.0- 7.0秒11.2 MB 94.0 Mbits/秒
    [4] 7.0- 8.0秒11.2 MB 94.1 Mbits/秒
    [4] 8.0-9.0秒11.2 MB 94.1兆位/秒
    [4] 9.0-10.0秒11.2 MB 94.1 Mbits/秒
    [4] 0.0-10.1秒113 MB 94.1兆位/秒

    ^Crroot@am57xx-evm:~# uname -a
    Linux am57xx-evm 4.4.32-gadde2ca9f8 #1 SMP 抢占 Wed Dec 14 19:14:12 EST 2016 armv7l GNU/Linux
    root@am57xx-EVM:~#

    root@用户 am57xx-evm:~ iperf -c 10.85.131.228 -I 1
    -------------------------------------------------------
    客户端连接到10.85.131.228、TCP 端口5001
    TCP 窗口大小:43.8KB (默认值)
    -------------------------------------------------------
    [3]本地10.85.131.60端口34528与10.85.131.228端口5001连接
    [ ID]间隔传输带宽
    [3] 0.0- 1.0秒11.2 MB 94.4 Mbit/s
    [3] 1.0- 2.0秒11.2 MB 94.4 Mbit/s
    [3] 2.0- 3.0秒11.1 MB 93.3 MB /秒
    [3] 3.0 - 4.0秒11.2 MB 94.4 Mbit/s
    [3] 4.0- 5.0秒11.2 MB 94.4 Mbit/s
    [3] 5.0- 6.0秒11.2 MB 94.4 Mbits/秒
    [3] 6.0 - 7.0 sec 11.2 MB 94.4 Mbits/秒
    [3] 7.0- 8.0 sec 11.1 MB 93.3 Mbits/秒
    [3] 8.0-9.0秒11.2 MB 94.4 Mbits/秒
    [3] 9.0-10.0 sec 11.2 MB 94.4 Mbits/秒
    [3] 0.0-10.0秒112 MB 94.2 Mbit/s
    root@am57xx-EVM:~#