客户使用 AM5728 PRU 以太网、具有与此帖子类似的吞吐量:
使用的 SDK 版本是3.01内核4.4.19。
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/03_01_00_06/index_FDS.html
使用 Ubuntu 作为服务器、吞吐量是正常的:
将 AM57xx 用作服务器、吞吐量非常低:
UDP 测试吞吐量双方均可。
根据 AM437x POST、应该会更新 PRU 固件、请告知如何操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户使用 AM5728 PRU 以太网、具有与此帖子类似的吞吐量:
使用的 SDK 版本是3.01内核4.4.19。
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/03_01_00_06/index_FDS.html
使用 Ubuntu 作为服务器、吞吐量是正常的:
将 AM57xx 用作服务器、吞吐量非常低:
UDP 测试吞吐量双方均可。
根据 AM437x POST、应该会更新 PRU 固件、请告知如何操作?
是的、它是 现有设计。
使用 SDK3.02进行测试、两侧的吞吐量都可以。
root@am57xx-evm:~ iperf -s -i 1
-------------------------------------------------------
服务器在 TCP 端口5001上侦听
TCP 窗口大小:85.3KB (默认值)
-------------------------------------------------------
[4]本地10.85.131.60端口5001与10.85.131.228端口45548连接
[ ID]间隔传输带宽
[4] 0.0- 1.0秒11.2 MB,94.2兆位/秒
[4] 1.0- 2.0秒11.2 MB,94.1兆位/秒
[4] 2.0- 3.0秒11.2 MB,94.2 Mbit/s
[4] 3.0- 4.0秒11.2 MB,94.1兆位/秒
[4] 4.0- 5.0秒11.2 MB 94.1 Mbits/秒
[4] 5.0- 6.0秒11.2 MB 94.1 Mbits/秒
[4] 6.0- 7.0秒11.2 MB 94.0 Mbits/秒
[4] 7.0- 8.0秒11.2 MB 94.1 Mbits/秒
[4] 8.0-9.0秒11.2 MB 94.1兆位/秒
[4] 9.0-10.0秒11.2 MB 94.1 Mbits/秒
[4] 0.0-10.1秒113 MB 94.1兆位/秒
^Crroot@am57xx-evm:~# uname -a
Linux am57xx-evm 4.4.32-gadde2ca9f8 #1 SMP 抢占 Wed Dec 14 19:14:12 EST 2016 armv7l GNU/Linux
root@am57xx-EVM:~#
root@用户 am57xx-evm:~ iperf -c 10.85.131.228 -I 1
-------------------------------------------------------
客户端连接到10.85.131.228、TCP 端口5001
TCP 窗口大小:43.8KB (默认值)
-------------------------------------------------------
[3]本地10.85.131.60端口34528与10.85.131.228端口5001连接
[ ID]间隔传输带宽
[3] 0.0- 1.0秒11.2 MB 94.4 Mbit/s
[3] 1.0- 2.0秒11.2 MB 94.4 Mbit/s
[3] 2.0- 3.0秒11.1 MB 93.3 MB /秒
[3] 3.0 - 4.0秒11.2 MB 94.4 Mbit/s
[3] 4.0- 5.0秒11.2 MB 94.4 Mbit/s
[3] 5.0- 6.0秒11.2 MB 94.4 Mbits/秒
[3] 6.0 - 7.0 sec 11.2 MB 94.4 Mbits/秒
[3] 7.0- 8.0 sec 11.1 MB 93.3 Mbits/秒
[3] 8.0-9.0秒11.2 MB 94.4 Mbits/秒
[3] 9.0-10.0 sec 11.2 MB 94.4 Mbits/秒
[3] 0.0-10.0秒112 MB 94.2 Mbit/s
root@am57xx-EVM:~#