This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:不同 MPN 之间的兼容性

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1236006/66ak2g12-compatibility-between-different-mpns

器件型号:66AK2G12

您好  

    我有一个关于66AK2G12ABYA60E 之间66AK2G12兼容性的问题:  

     相比之下 、我认为他们的硬件是引脚对引脚兼容的、 您觉得吗?

     66AK2G12ABYA60和 66AK2G12ABYA60E 的区别, E = EtherCAT , OTHER =备用 IP 支持,我们  在 PCBA 中不使用以太网接口,我们在 66AK2G12ABYA60上使用的功能: UART, SPI, PRU, GPIO, DSP,   如果我使用 66AK2G12ABYA60E 而不是66AK2G12ABYA60 在 PCB 上进行焊接、那么 他们的软件是否兼容? 是否需要修改软件以适应66AK2G12ABYA60E?

     此外、请查看66AK2G12ABYA100是否可以替代66AK2G12ABYA60? 我上面提到的应用场景与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei the E 将启用 EtherCAT,非工业软件应按原样在其上运行… 但我们之前尚未支持这一特定工作。

     

    我们始终建议购买较小数量的产品、以确保在购买较大数量的产品之前软件没有损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin。

    那么、您是说   如果我们不使用 以太网功能、那么66AK2G12ABYA60E 可能与66AK2G12ABYA60在软件和硬件上兼容、但最好先小批量进行验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、我们希望 ii 与硬件和软件完全兼容、包括以太网。  但我们建议客户先确认一个小批量、因为我们尚未验证此特定用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin、我觉得这个问题已经解决了。

    关闭主题,IP 支持 DESIGNTOR 意味着什么?替代 IP 支持意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们保留了对 EtheCAT 等任何其他协议的备用 IP 支持、例如、如果我们将来支持 PROFINET 等协议、则会保留备用 IP 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        感谢 Rahul 和 Kevin。

        我们有测试66AK2G12ABYA60E REACT 66AK2G12ABYA60 、根据测试用例、在我们的 PCBA 上可以得到结果。  

        如前所述  、,‘E’型号添加了 EtherCAT、但不会删除其他功能,因此我想知道添加的  EtherCAT ((Ethernet  Control  Automation  Technology))功能仅与软件相关?  如果我们不使用 EtherCAT、66AK2G12ABYA60和66AK2G12ABYA60E 之间的硬件设计是否存在任何差异? 如果我们不使用66AK2G12ABYA60E EtherCAT、是否有 EtherCAT 的专用或重复使用的硬件引脚需要特殊处理?

        我们担心在基于66AK2G12ABYA60的硬件电路设计中焊接66AK2G12ABYA60E 的潜在风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件设计没有区别。