This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:TDA4VH 的 BSP 与

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1248976/processor-sdk-j784s4-bsp-for-tda4vh-regarding

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好!

您能说明一下 PROCESSOR-SDK-QNX-J784S4 (TDA4VH)所需的 BSP 版本吗?

根据  PROCESSOR-SDK-QNX-J784S4中的 psdk_qnx_setup_qnx710.sh、它表明需要 BSP_ti-j784s4-evm_br-710_be-710_SVN964349_JBN4.zip。

但 BSP_ti-j784s4-evm_br-710_be-710_SVN964349_JBN4.zip 在 QNX 软件中心不可用。

在 QNX 软件中心、bsp_ti-j784s4-evm_br-710_BE-710_SVN979845_JBN12仅可用。

您能说明一下 TDA4VH 所需的 BSP 版本吗?

谢谢。此致、

Jeeva M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeeva:

    SDK 发行说明中列出了 TI QNX SDK 所针对的 BSP。   对于 TDA4VH TI QNX SDK 8.6、详情请参见:  4.1.版本说明- 08_06_00—Processor SDK QNX J784S4 (TI.com)、它将与  bsp_ti-j784s4-evm_br-710_be-710_SVN96439_JBN4相关。

    当 TDA4VH TI SDK QNX 8.6发布时、JBN4 BSP 是唯一可用的 BSP。   

    在发布 TDA4VH TI SDK QNX 9.0时、将根据 bsp_ti-j784s4-evm_br-710_BE-710_SVN979845_JBN12对其进行验证。

    如果 在 QNX 软件中心中看不到 bsp_ti-j784s4-evm_br-710_be-710_SVN96439_JBN4、则可联系 QNX BlackBerry 进行访问。

    此致、

    kb