This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:MCU 域、无打印

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: J721EXCPXEVM, J721S2XSOMXEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1248974/tda4ve-q1-mcu-domain-no-print

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:J721EXCPXEVMJ721S2XSOMXEVM

您好!

SDK: ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03

客户使用 J721EXCPXEVM 和 J721S2XSOMXEVM 电路板对 SBL_BareMetal_boot_test_j721s2_evm_all_coresTestApp_release.appimage 进行编程、该电路板从 SD 卡引导。 主域会打印日志,、MCU 域中应该会打印 SBL、并且运行的演示程序也应该会打印 μ DMA、但不会打印任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    客户正在使用 j721s2 RTOS SDK 来引导 j721e EVM?

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是因为使用的软件不匹配吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否因为使用的软件不匹配?

    是的、这肯定会带来问题。 您能详细说明一下您的用例吗? 我们将能够根据这一要求提供更有针对性的建议。

    此致、
    帕尔特