This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:CPSW9G 上的 PTP/Qbv

Guru**** 2543590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1249689/tda4vm-ptp-qbv-at-cpsw9g

器件型号:TDA4VM

亲爱的葡萄园,

在父线程中、您表示:(1)  CPSW 9G 驱动程序仅支持 PTP;(2) TSN 支持 CPSW 9G、计划于2022年4月进行时间感知调度(802.1Qbv)。

==1==

就我而言、PTP 支持不包含 Linux@A72下的硬件时间戳、 也不支持 PTP-SLAVE-MAC-PORT 和 PTP-MASTER-MAC-PORT 之间的驻留时间计算。 与此同时、这一点是否发生了改变?

=2==

Qbv 支持@ CPSW9G 是否同时实现? 如果可以、您可以。 将我指向 DSK 版本/文档?

TI.a.和 BEST Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    已在本机 Linux 驱动程序模式(由 A72控制的 CPSW)中启用对 CPSW 的 PTP 和 TSN 支持。 请 在此处找到相应的文档

    在 Ethfw (由 R5控制的 CPSW)上、SDK 9.0应提供测试级别 PTP 堆栈(将在7月底发布)。

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "非常感谢! 不知道 SDK 8.6的功能-最佳 Stefan