This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6745:有关内存浏览器缓存视图的问题

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6745
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1250341/tms320c6745-question-about-memory-browser-cache-view

器件型号:TMS320C6745

环境:

用于 uart1 RX 的 TMS320C6745 EDMA3

你能帮我吗?"

我将尝试查看 CCS12中的高速缓存存储器:

标记 L1D、L1P 和 L2字段的区别是什么? 在上面的视图中、我可以在停止调试器时看到内容。

如果我运行我看到的调试器、

当我标记 L1D 和 L2时、我只能看到00个字段。

原因是我为 uart1对 EDMA3进行了编程、而且我希望每次在 UART 中得到新数据时、我都会看到它

"Immediate"按钮。 这是可行的吗?

我的存储器控制器逻辑电路有问题吗、

#define cache_dma_NULL   0x00000000
#define cache_dma_L2WB   0x00000001
#define cache_dma_L2WBINV 0x00000002
#define cache_DMA_L2INV  0x00000004
#define cache_DMA_L2WWC  0x00000010
#define cache_DMA_L2WIWC 0x00000020
#define cache_dma_L2IWC  0x00000040

我仅使用 L2WC。 在哪里可以找到有关如何使用 DMA 编程的说明?

我将文件 SPRUFK5A 大型模块去掉、但对我来说不清楚。 您有 EDMA3 UART 示例吗?

此致

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    抱歉、TI 已停止支持 C674x DSP 的裸机软件开发。 请参阅 此公告 并查找其中的综合开发资源。

    具体而言、 如果您查看 OMAP-L13x/C674x 资源和常见问题解答、您将找到  PDK 示 例工程、其中应包含使用 EDMA 的 UART 示例。

    此致、

    建中市