This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:RTOS SDK 8.5

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1250488/processor-sdk-j721s2-rtos-sdk-8-5

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

您好、TI

  我有一个关于皮层的问题。 您能告诉我们用锡勒做什么吗? 我认为 DMA 用于数据传输、但 psil 在 j721s2系统中也用于数据传输。 我们不能只使用 DMA 吗?

  以 cpsw 为例、我想、navss 中的 udma-p 可以将数据从 DDR 内存转换为  cpsw 内存、为什么我们要再次使用 psil 来传输数据? 这个问题是相同的其他链接,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PSISS 是一个符合 PSI-L 标准的硬件开关、用于在 PSI-L 主端点和从端点之间进行连接。 SoC 中的许多位置都使用此接口。  大部分驱动程序负责配置此开关并将主器件连接到从器件。 因此、应用程序不需要处理这一点。

    有关该模块的更多信息、请参阅 TRM 中的第10.2.9节。  

    此致、

    布里耶什