主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
正确吗:
CPSW3G 有2个以太网端口、但只有1个以太网 MAC?
如果我们需要两个完全独立的以太网接口、就必须再使用 PRU_ICSSG 的至少一个以太网接口?
此致、Steffen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Steffen,
感谢您的查询。
[quote userid="477887" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1251161/am6442-am64xx---cpsw3g ">1.确认 CPSW3G 有两个以太网端口,但只有一个以太网-MAC?
您在某处看过这篇文章了吗、请让我指向该部分。
CPSW3G 是一个3端口接口、此接口具有2个外部端口和1个连接到内核的内部端口。
Tou 可以将2个端口用作独立的 MAC 接口或交换机。
有关引脚分配说明、请参阅下面显示的数据表部分。
您可以使用 SysConfig 进行快速检查。
我们提供了一个入门常见问题解答、您可以使用该常见问题解答来链接主要配套资料
此致、
斯里尼瓦萨
此致、
您好,Steffen,
下面的链接提供了一些有用的信息。 我添加了主题内容、以防您无法查看。
CPSW3G 最高支持2个 RGMII。
它是否具有独立的 MAC 接口?
我想知道 CPSW3G 硬件 IP 设计是否接受使用2个独立的 MAC 地址与每个 RGMII 端口进行通信。
此外、我想知道 TI SDK 是否已经支持它。
是的、CPSW 支持每个接口的独立 MAC 地址。
有关哪个操作系统/处理器具有 CPSW 驱动程序的详细信息、请参阅 AM64x 软件构建表(www.ti.com/.../sprcaj4)
此致、
斯里尼瓦萨