This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:SBL_DFU_UNIFLASH

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMDS64EVM, SK-AM64B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1243837/sk-am64b-sbl_dfu_uniflash

器件型号:SK-AM64B
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTMDS64EVM

您好!

我想在我的产品中使用 USB DFU 和 Uniflash。  我在 MCU+ SDK 8.06中看到、为 AM64x EVM (TMDS64EVM)提供了一个示例、但没有为 SK-AM64B 提供。  SK 的硬件是否存在某些限制?  它似乎具有相同的八进制 NOR、并且其引导开关允许这样做。  如果我们计划使用 Uniflash 写入同一个八进制 NOR、我们能否在 SK-AM64B 上成功使用 AM64X EVM 的预构建引导加载程序?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    感谢您的查询。

    liu tao 说:
    SK 的硬件是否存在一些限制?  [/报价]

    我正在内部检查它。 请等待一段时间再返回。

    您能否为我提供上面所附屏幕截图的链接/参考?

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好!

    屏幕截图的位置如下: AM64x MCU+ SDK:闪存工具(TI.com)

    此外、请注意 Resource Explorer 的屏幕截图、其中未显示 SK 评估板的 DFU:

    MCU+ SDK for AM64x (TI.com) 下面的文件夹适用于全尺寸 EVM、但不适用于 SK。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    对延迟回复深表歉意。  

    SK 的硬件是否存在一些限制?  [/报价]

    SK-AM64x 板仅具有 USB 3.0 Type-A 主机连接器。 SK-AM64x 电路板不支持 USB 2.0器件模式。 其硬件限制在 SK-AM64x 板上。

    谢谢。此致、  

    图沙尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tushar。  我现在看到了。  我看到在线提供了 USB 3 A 型到 A 型电缆。  如果我们取消安装 U48和 R267 (USB_ID)、是否足够允许 USB 引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我已获取您的输入。

    请留出一些时间来 检查此情况并退回。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我将把您的问题转给我们的硬件专家。 请期待一两天内回复。

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    你好。  

    通过上面的线程、我了解到您正在尝试在 SK-AM64B 上实现 USB DFU 功能。 您能否确认您的要求并根据需要添加任何其他详细信息。

    仅供参考、请阅读以下 USB 实现。

     TMDS64EVM 使用 SERDES0实现 PCIe 接口、使用 包含器件(DFU)功能的 Micro USB 2.0 AB 连接器实现 USB 接口。

    SK-AM64B 使用 SERDES0实现 USB3.0。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、是这样的。  如果我使用 A 型转 A 型电缆、那么我的 PC 会连接到 AM64B EVM 上的 DP/DM 对。  如果我取消填充 U48、则 EVM 不会以5V 电压回送我的 PC。  我们还计划移除 AM64 USB0_ID 引脚上的 R267下拉。  进行这种更改是否会使 USB DFU 接口与 TMDS64EVM 的电气结构相同?是否允许进行此测试?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    感谢您提供宝贵意见。

    SoC 可配置为设备或主机。 这已在 TMDS64EVM 上进行了测试。

    进行此更改时 USB DFU 接口的电气性能不会与 TMDS64EVM 相同,是否允许进行此测试?

    从硬件角度来看、这种更改应该用于连接 USB DFU。

    这不是我们测试过的、或者我手头有信息。

    我已经联系了我们的 USB 专家、并将在收到他的反馈时向您通报最新情况。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    请参考我从专家处收到的意见:

    在硬件侧、如果它们可以使 Type-A 连接器看起来像 Type-B (设备)、那么它应能与 A-A 电缆配合使用。 很显然、TI 不提供正式支持、因为这是一种不符合 USB-IF 标准的电缆。

     注意 即使 USB ROM 引导进行了 DFU 配置、USB0_DRVVBUS 也由 ROM 配置、因此确保不会发生 VBUS 争用非常重要。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    感谢您的留言。

    此致、

    斯里尼瓦萨