This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] PROCESSOR-SDK-TDAX:如何在 DSS M2M WB 节点中更改输入显示管道?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1251057/faq-processor-sdk-tdax-how-to-change-input-display-pipeline-in-the-dss-m2m-wb-node

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX

以下链接上共享的补丁 将对 DSS 存储器的支持添加到 vision apps 和 TIOVX 中的存储器路径。 这些修补程序也是集成的 SDK8.6。

默认情况下、此补丁使用 VIDL2流水线作为输入流水线、使用 WB 流水线作为输出流水线。 有时需要更改输入管线以获得从 DSS 存储器中的视频管线到内存路径的附加功能。 一个此类功能示例是更精细的调节支持。 本文提供了为在 DSS 存储器到存储器节点中启用另一个显示跳线而进行的更改。  

[常见问题解答] TDA4VM:如何使用 DSS M2M 进行格式转换? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、OpenVX 中从 DSS 存储器到内存路径/节点的方法使用 VIDL2管道。 附加的补丁用 VID2流水线替换 VIDL2流水线 、并在 DSS 存储器至内存路径中使用 VID2流水线。 此示例说明了如何从 VIDL2更改输入视频管线。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/6648.DSS_5F00_M2M_5F00_Use_5F00_VID2_5F00_PIPE.patch

    基本上、 此补丁会更改显示控制器树、并将 VID2管道连接到叠加的4、其中 WB 管道连接到叠加的4、VIDL2管道连接到显示连接的重叠1、然后在显示 M2M 节点中、可以使用适当的 pipeId 来启用此管道、在本例中为2。